TE Connectivity
Engineers

La IA atrae a los ingenieros

Los ingenieros dan prioridad
a las carreras profesionales relacionadas con la IA.

La IA se ha convertido en un factor decisivo para los ingenieros al decidir incorporarse a una empresa, ya que el 80 % afirma que prefiere trabajar en aquellas que dan prioridad a la integración de la IA, o que la valoran más. Estos importantes valores reflejan las expectativas de los ingenieros sobre cómo la IA dará forma a la industria tecnológica en el futuro: el 81 % opina que la IA ayudará a resolver los problemas complejos a los que se enfrentan en la actualidad, y el 73 % anticipa que las empresas harán de la integración de la IA una parte fundamental de su cultura.

Al combinar este enfoque con los resultados de la encuesta del año pasado, en la que el 70 % de los ingenieros afirmaron que buscan empleos en los que se fomenten soluciones para el cambio climático y que esperan que sus empresas lo integren como parte de su cultura, está claro que la integración de la IA y la sostenibilidad como prioridades fundamentales contribuirán a atraer a los ingenieros cualificados que impulsarán la innovación.

El atractivo de la IA

¿Quieren los ingenieros trabajar para una empresa que dé prioridad a la integración de la IA?

80%

20%

No

Nuestras conclusiones

La directora de recursos humanos Malavika Sagar ofrece sugerencias sobre cómo las empresas podrían dialogar sobre la IA con los candidatos a un puesto de trabajo.

TE TCHRO Malavika Sagar

La directora de recursos humanos Malavika Sagar ofrece sugerencias sobre cómo las empresas podrían dialogar sobre la IA con los candidatos a un puesto de trabajo.