TE Connectivity
Mujer observa un paisaje montañoso creado por un centro de comunicaciones

Cómo superar los obstáculos relacionados con la sostenibilidad

Unos reglamentos más estrictos y la convergencia con las normas de la industria pueden contribuir a resolver otros problemas que impiden la sostenibilidad.

La disparidad de las regulaciones en materia de sostenibilidad en todo el mundo impide que se avance hacia una mayor sostenibilidad. Como consecuencia, el 68 % de los ejecutivos está de acuerdo en que es necesaria la adopción de reglamentos más estrictos para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de la industria para el año 2030.

Del mismo modo, la falta de estándares industriales y la complejidad de la cadena de suministro son obstáculos considerables para alcanzar los objetivos de toda la industria. Por ejemplo, el 82 % de las empresas en la industria de los datos, la computación en la nube y la inteligencia artificial señalaron que la falta de estándares constituye un reto para lograr los objetivos de sostenibilidad. Por otra parte, en la industria automotriz y del transporte comercial, el 65 % de las empresas afirmaron que uno de los objetivos clave para el año 2030 es lograr una cadena de suministro más sostenible, y el 62 % de las empresas en la industria de la tecnología inalámbrica y 5G afirmaron que garantizar la sostenibilidad en toda la cadena de suministro es uno de los principales problemas que impiden la innovación en materia de sostenibilidad.

Perspectivas que determinan el progreso de la sostenibilidad

Executivos
Ingenieros

De acuerdo en que se precisan normativas más estrictas

68%

64%

Consideran que una cadena de suministro sostenible es la máxima prioridad

51%

33%

Nuestras conclusiones

Alcanzar los objetivos de sostenibilidad en toda la cadena de suministro requiere un enfoque holístico e integrado, que promueva el ejemplo y reafirme los comportamientos positivos. Las relaciones con los proveedores, así como con los integrantes de tu propio equipo, son la clave para integrar con éxito las prácticas sostenibles en tu trabajo diario y en toda la cadena de suministro.

Por ejemplo, en TE Connectivity compartimos con los proveedores nuestros eficientes procesos de fabricación, como el uso de fuentes de energía renovables y la optimización del consumo de energía. Asimismo, reconocemos en una conferencia anual a los proveedores que han seguido nuestro ejemplo con mayor éxito.

Además, TE Connectivity impulsa la eficiencia energética a través de la optimización de las rutas de transporte para reducir las emisiones, la consolidación de los envíos y la inversión en opciones de transporte más sostenibles, como el marítimo o el aéreo. La clave de una cadena de suministro más sostenible es la capacidad de utilizar el potencial del interés y la capacitación para inspirar a los empleados y proveedores de toda la cadena de suministro a innovar y aplicar las mejores prácticas.

Teresa Dickerson, Vicepresidenta, Directora de la Cadena de Suministro
Teresa Dickerson

Vicepresidenta, Directora de la Cadena de Suministro