TE Connectivity
Mãos humanas trabalhando em um computador com IA.

Otimização do uso da IA

Direcionar a IA para casos de uso específicos da indústria criará oportunidades de inovação mais poderosas.

A adoção da IA entre as organizações tem se concentrado predominantemente em funções básicas, como análise de dados, otimização de processos empresariais e controle de qualidade.

No entanto, já observamos organizações implementando IA em tarefas avançadas mais específicas para seus respectivos setores. Por exemplo, 85% das organizações no setor de dados, IA e computação em nuvem utilizam IA para automatizar a limpeza de dados, enquanto 74% das organizações no setor de soluções energéticas aplicam IA para prever demandas de energia.

O desenvolvimento de aplicações específicas de IA mais relevantes para seus respectivos setores permitirá que as organizações capturem maiores oportunidades de inovação e transformação empresarial impulsionadas pela IA.

Principais casos de uso da IA por setor

73% dos

Sistemas sem fio/5G

de monitoramento de rede e falhas

74%

das

Aplicações de previsão de demanda

no setor de energia

69% do

Desenvolvimento e design de veículos

em transporte comercial/industrial

71%

dos

Sistemas de manutenção preditiva

em produção industrial

85% da

Limpeza automatizada de dados

em empresas de dados, nuvem e IA

Perspectiva da TE

Um sistema de manutenção preditiva industrial utiliza IA e dados de sensores em tempo real para prever quando equipamentos ou maquinários necessitarão de manutenção, evitando quebras dispendiosas e tempo de inatividade. Esses sistemas analisam registros históricos e monitoram continuamente a saúde dos equipamentos através de integrações IoT, o que permite detectar sinais precoces de falha. À medida que a tecnologia de IA avança, os algoritmos de aprendizado de máquina melhoram em precisão, aprendendo com dados passados para fazer previsões mais inteligentes. As capacidades em expansão da IA permitem que esses sistemas otimizem cronogramas de manutenção, priorizem tarefas com base no risco e gerem respostas mais rápidas a problemas, resultando em operações mais eficientes, econômicas e confiáveis em diversos setores industriais.

Thomas Schoepf, Vice-Presidente e CTO
Thomas Schoepf

Vice-Presidente e CTO

Automação Industrial e Eletrificação