TE Connectivity
Woman surveying a mountainous landscape rendered with a communication hubs

Superar as barreiras de sustentabilidade

Regulamentações mais fortes e alinhamento dos padrões da indústria podem ajudar a superar outras barreiras à sustentabilidade.

A mistura inconsistente de regulamentações de sustentabilidade em todo o mundo continua a ameaçar o progresso em direção a avanços mais amplos em sustentabilidade. É por isso que 68% dos executivos concordam que regulamentações mais rígidas são necessárias para alcançar as metas de sustentabilidade de 2030 de seus setores.

Da mesma forma, a falta de padrões na indústria e a complexidade da cadeia de suprimentos são barreiras significativas para alcançar metas em toda a indústria. Por exemplo, 82% das organizações no setor de dados, computação em nuvem e IA citaram a falta de padrões industriais como um desafio para atingir as metas de sustentabilidade do setor. Na indústria automotiva e de transporte comercial, 65% das organizações afirmaram que alcançar uma cadeia de suprimentos mais sustentável é uma das principais metas para 2030 do setor, enquanto 62% das empresas de 5G/sem fio disseram que a dificuldade em garantir a sustentabilidade em toda a cadeia de suprimentos é um dos principais desafios que impedem a inovação em sustentabilidade.

Executivos
Engenheiros

Regulamentações mais rigorosas são necessárias

68%

64%

Cadeia de suprimentos sustentável como prioridade para 2030

51%

33%

Alcançar metas de sustentabilidade em toda a cadeia de suprimentos exige uma abordagem holística e integrada – uma que lidere pelo exemplo e reafirme comportamentos positivos. Suas parcerias com fornecedores – assim como com os membros da sua própria equipe – são as chaves para incorporar com sucesso práticas sustentáveis em seu trabalho diário e em toda a cadeia de suprimentos.

Por exemplo, a TE compartilha processos de fabricação eficientes do ponto de vista energético, como o uso de fontes renováveis de energia e práticas de melhoria do seu uso, com fornecedores. Celebramos os fornecedores que seguem nosso exemplo com mais sucesso em uma conferência anual.

A TE também impulsiona a eficiência energética ao otimizar rotas de transporte para reduzir emissões, consolidar remessas e investir em opções de transporte mais sustentáveis, como marítimo em vez de aéreo. Uma chave para uma cadeia de suprimentos mais sustentável é a capacidade de aproveitar o poder do engajamento e do treinamento para inspirar funcionários e parceiros em toda a cadeia de suprimentos a inovar e implementar as melhores práticas.

Teresa Dickerson, Vice President, Chief Supply Chain Officer
Teresa Dickerson

Vice-Presidente, Diretora Executiva da Cadeia de Suprimentos