S'unir pour un développement durable
Le désaccord sur la question de savoir qui est responsable de la réalisation des objectifs de développement durable pourrait mettre les dirigeants et les ingénieurs en porte-à-faux, ce qui compromettrait la réussite de l’entreprise.
Les ingénieurs et les dirigeants sont largement d’accord sur les défis externes auxquels ils sont confrontés pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment le manque de technologies actuellement disponibles et la difficulté de garantir le développement durable tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Toutefois, en ce qui concerne les défis internes, chaque groupe pense que l’autre n'est pas assez actif.
Plus de 70 % des ingénieurs affirment que leurs dirigeants n’ont pas fourni d’orientation claire sur la façon d’atteindre les objectifs de développement durable. Par ailleurs, 47 % d’entre eux ont déclaré qu’ils rencontraient souvent de la résistance de la part des dirigeants lorsqu’ils proposaient des solutions.
Pourtant, les dirigeants sont plus préoccupés par les capacités techniques de leur entreprise : 69 % d’entre eux affirment que le manque d’innovation de la part des ingénieurs empêche les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable.
La résolution de ces défis internes devrait être une priorité, car ce sont des facteurs qu’une entreprise peut contrôler.
Quels sont les défis auxquels votre entreprise est confrontée pour atteindre ses objectifs de développement durable ?
Dirigeants
69%
Manque de capacités d’innovation chez les ingénieurs.
Ingénieurs
72%
Manque d’orientation de la part des hauts dirigeants.
Points à retenir
« Lorsqu’un ingénieur crée un produit plus écologique, cela peut avoir un coût plus élevé ou les performances peuvent être compromises. Le cas échéant, les chefs d’entreprise peuvent accuser l’ingénieur de ne pas être assez innovant. Il est important que les dirigeants comprennent que les solutions qui peuvent permettre d’atteindre les objectifs de développement durable et commerciaux sont très limitées pour le moment. Lors de la conception de nouveaux produits, les ingénieurs doivent garder à l’esprit que l’entreprise doit également être financièrement viable – et le message sur l’équilibre doit venir très clairement de leurs chefs d’entreprise. »

Hiroshi Shirai
Directeur principal
Technologie avancée