TE Connectivity
Human finger and robot finger touching an illuminated light bulb.

Les premiers adeptes de l'IA

Les marchés qui mettent davantage l'accent sur l'innovation sont ceux qui utilisent l'IA depuis le plus longtemps.

Bien que la majorité des entreprises utilisent l'IA, nous avons découvert que les entreprises de certains pays avaient une longueur d'avance.

Les entreprises chinoises et japonaises sont plus susceptibles d'être des utilisateurs d'IA à long terme, avec 60 % des entreprises chinoises et 51 % des entreprises japonaises déclarant qu'elles utilisent l'IA depuis trois ans ou plus. La majorité des entreprises allemandes et indiennes (67 % et 64 %, respectivement) déclarent utiliser l'IA depuis un an ou plus.

Ces adeptes de longue date de l'IA sont plus susceptibles de dire que l'innovation est leur priorité absolue (Inde, 89 % ; Chine, 81 % ; Japon, 81 % ; Allemagne, 80 %). Ils sont également plus susceptibles d'avoir constaté les avantages de la mise en œuvre de l'IA à plus grande échelle au sein de leur entreprise. Par exemple, les ingénieurs et les dirigeants chinois affirment que c'est le département des opérations de l'usine qui a le plus bénéficié de la mise en œuvre de l'IA dans leur structure (66 % contre 49 % au niveau mondial), tandis qu'en Inde, 80 % des organisations affirment que c'est le développement des produits qui a le plus bénéficié de la mise en œuvre de l'IA (contre 68 % au niveau mondial).

Les États-Unis restent en retrait par rapport à ces pays, 55 % des entreprises déclarant utiliser l'IA depuis moins d'un an et seulement 9 % répondant qu'elles l'utilisent depuis trois ans ou plus. Il convient de noter que seulement 65 % des entreprises américaines ont déclaré que l'innovation était leur priorité absolue (contre 79 % à l'échelle mondiale). Les entreprises américaines qui n'utilisent pas encore l'IA sont également plus susceptibles de dire que la réticence des employés est le plus grand défi à l'adoption de l'IA (41 % contre 23 % au niveau mondial).

Depuis combien de temps votre entreprise utilise-t-elle l'IA ?

3 ans ou plus
Moins d'un an

Chine

60%

17%

Allemagne

38%

33%

Inde

29%

36%

Japon

51%

18%

États-Unis

9%

55%

À retenir

Katsuhiko Kobayashi, ingénieur en développement de produits, parle de l'utilisation de l'IA au Japon, l'un des premiers pays à avoir adopté cette technologie.

Katsuhiko Kobayashi, ingénieur en développement de produits

Katsuhiko Kobayashi, ingénieur en développement de produits, parle de l'utilisation de l'IA au Japon, l'un des premiers pays à avoir adopté cette technologie.