TE NEWS: V0 難燃性ケーブルクリート

TE のケーブル クリートで電力ケーブルを固定し、機器の保護と信頼性を確保

公開

03/07/22

メディアからの問い合わせ

Mandy Hartman

TE Connectivity

Tel: +49 174 738 0957

E-mail: hartman.mandy@te.com

オットブルン、ドイツ

May 10, 2022

TE のケーブル クリートで電力ケーブルを固定し、機器の保護と信頼性を確保 

 

難燃性で、設置が容易で幅広いケーブルサイズに対応し、効果的なケーブル運用を実現

 

接続とセンサの世界的リーダーである TE Connectivity (TE)はV0 ケーブル クリートの新シリーズを発表しました。このケーブルクリートの新シリーズは、風力発電所、変電所、データセンター、鉄道および地下鉄など、幅広い用途でケーブル運用と保護を向上させています。エネルギー需要が増加するにつれ、ケーブル システムもいっそう複雑になりつつあります。ケーブル運用ソリューションが不十分または信頼性が低い場合、短絡事故により機器等の資産が損害を受け、高い経済的損失を招く場合があります。難燃性、ハロゲンフリー、組立済みのTE のケーブル クリートは、資産の保護と作業者の安全性の向上を実現します。


TE のケーブル クリートでは、単相モデル、2相モデル、3相モデルのラインアップがあり、フラット取り付け型、ストラット ナット型、中央取り付け型のオプションを取り揃えています。中央取り付け型は、直線部分だけでなく、湾曲部分にも使用できます。フラット取り付け型は積み重ねも可能です。組立済の為、施工が大幅に簡素化され、施工時間も短縮できます。インターロック 機能をもつEPDM 成型インサートは、強力な把持力があり、ケーブルの拡張、収縮、振動を吸収します。また、クランプはステンレス鋼製の金具でしっかりと留められます。


また、TE のケーブル クリートは優れた耐久性を発揮します。耐衝撃性、耐紫外線、ハロゲンフリー、耐腐食性、難燃性を備えた V0 ポリマー製です。TE のケーブル クリートは炎に晒されても有毒な煙を放出せず、損傷を受けません。-40°C から +120°Cの厳しい温度下でも優れた性能を発揮し、短絡下でも高い耐電気機械力を発揮します。低圧、中圧、高圧のどの電圧帯の電力ケーブルにも適しています。UV 曝露下での製品性能は、最新版の IEC 61914 規格を上回っています。


「TE の新しいケーブル クリートは、世界中で提供され、インターロック式の伸縮性のあるインサートを備えた内部リブ構造を特徴としており、引張ではなく圧縮状態で保持しています。革新的な設計と V0 の材料により、TE のケーブル クリートはケーブル保持と保護に対して信頼性の高い、シンプルで安全なソリューションとして市場で認知されています。」と TE の製品マネージャーのRichard Nagy は述べています。 

 

> 当社のケーブルクリートについて

V0 Cable Cleats

TE について

TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。

詳細を表示