TE NEWS: 材料科学の革新で電力網の火災リスクを低減

TE Connectivity は、小動物が関連する火災防止のための優れたツールをエネルギー関連のお客様に提供します。

公開

05/09/23

メディアからの問い合わせ

Sian Glaessner

TE Connectivity

電話: +49 173 368 0130

E-mail: sian.glaessner@te.com

V0+ 材料は、野生動物および資産保護の分野に向け、これまでになかった新しい材料組成を提供します。

オットブルン、ドイツ

コネクタとセンサの世界的なリーダー企業である TE Connectivity (TE) は、広範囲な野生動物および資産保護に対応できるソリューション群を電力分野に提供します。このソリューションは、革新的な V0+ 材料科学に基づく組成により、送電系統と野生動物との接触によって火災が発生するリスクを大幅に低減します。

 

野生動物と資産保護担当のシニア プロダクト マネージャを務める Luis Puigcerver は次のように述べています。「破壊的な火災は回避できたとしても、たった一匹のリスが大規模停電の原因となることがあります。数万人のお客様が数時間の停電に放り出され、電力会社が数十万ドルの損害を被ります。つまり、絶縁カバーと絶縁バリアを施工して架空送電線と変電所を保護することは、賢明で必要な戦略的投資であると考えられます。当社は電力会社オーナーの皆様と協力し、信頼できる構造化リスク アセスメントに基づいて、高いリスクにさらされる資産の交換、修復、アップグレードおよび電力網全体の絶縁強化に向け、戦略的な計画の策定を支援しています。」

 

火災の現実的な脅威を効果的に軽減し、予期しない停電と火災のリスクを当初から低減しておくには、絶縁と分離のソリューションについて、電力網事業者が根拠に基づく意思決定を下す必要があります。TE にはこの分野で 30 年を超える技術革新の実績があり、それは電気コンポーネントと機械コンポーネントの設計のほか、材料科学の幅広い専門知識に支えられています。

 

V0+ は、TE の堅牢な Raychem 材料が備える高性能な機能性を基礎としています。Raychem 材料は、トラッキング防止と耐腐食性の試験 (TERT) で優れた性能を示し、実証済みの長寿命を発揮します。TE の先進的な V0+ 材料は、5,000 時間の耐紫外線性と熱耐久性、優れた TERT 性能 (摩耗を伴う 180 分超の STEP 法による試験)、UL94 に基づく V0 適合性を実現できるように最適化され、エネルギー業界の新たな地平を開きます。

 

現在、お客様は、優れた TERT 性能か V0 の難燃性かの二者択一を強いられることがなく、1 つのユニークな材料から両方の利点を得ることができます。

 

TE で野生動物および資産保護のグローバル マネージャを務める Brian McGowan は次のように述べています。「TE Connectivity の野生動物および資産保護に対応した Raychem 製品群は、紫外線による経年変化、熱耐久性、耐熱性に配慮すると同時に、最適なトラッキング防止も実現しています。これにより、40 年を超える長寿命を提供する材料の設計と最適化が可能になりました。電力会社のオーナーと経営陣の皆様は、資産を保護するに足る十分な性能を当社のソリューションが発揮するという長期的な確信を得ることができます。」

 

TE のホワイトペーパー「発火リスクの低減」では、配電系統に関わる一般的な発火リスクを検討し、発火防止のため、また高額な費用と破壊的な環境影響につながる火災の拡大を最小限にするため (さらには防止するため) にできることについて説明しています。たとえば、カラスの感電によってカリフォルニアの太陽光発電所で発生した火災は、405 ヘクタールを超える面積に拡大し、同発電所の発電能力の 84% を奪いました。この結果、損害は 900 万ドル近くに上っています。TE の革新的で広範な製品群は、このような事故の防止を目指して設計されています。

 

詳細については、このホワイトペーパーをダウンロードするか、TE に問い合わせて専門家とご相談ください。

WAP V0

40 年を超える寿命を目指して設計された材料による強力な絶縁ソリューションは、保護対象の資産に期待される寿命を満足することで、明らかな利点を提供します。この長寿命は、耐紫外線性、トラッキング防止、熱耐久性、耐熱性で最適な性能が得られていることで実現しています。 

 

このような 40 年を超える長寿命の実現には、以下の面で最適な性能が不可欠です。

  • 耐紫外線性
  • トラッキング防止
  • 熱耐久性
  • 耐熱性

TE について

TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。

詳細を表示