TE NEWS: 小型開閉器用に設計されたコンパクト エルボ コネクタ

電力産業で使用されている最新のモジュラ小型開閉器ユニットには、よりスペース効率のよいコネクティビティ ソリューションが必要です。TE 初の IEEE 認定スマート互換コンパクト エルボは、柔軟で合理化された設計により、スタッキング長を 40% 短縮できます。

公開

01/25/24

メディアからの問い合わせ

メディア広報窓口

Sian Glaessner

TE Connectivity

電話: +49 173 368 0130

E メール: sian.glaessner@te.com

オットブルン、ドイツ

2024 年 1 月 25 日

コネクタとセンサの世界的なリーダー企業である TE Connectivity (TE) は、電力産業における現在の重要なニーズであるスペースに対応します。TE の Raychem ELBA 非対称コンパクト エルボ コネクタは、スタッキング長を 40% 短縮でき、現在の市場で最もコンパクトな設計になっています。この設置面積の小ささは、レンジの拡大と取り付けの柔軟性によって補完されます。標準ボディ サイズ 1 つで最大 1,500 Kcmil に対応できるため、2 つではなく単一のユニットを使用できるようになり、設計と取り付けのプロセスが合理化されます。


IEEE 386-2016 規格の認定を受けたスマートな電圧検出システムに対応する TE 初のコンパクトなコネクタであり、簡単かつ柔軟に取り付けることができます。これらの特長から、風力発電所、データ センター、太陽光発電、地中電力ネットワークなど、スペースが限られていて迅速なプロジェクト展開が不可欠となる施設に最適な選択肢です。


「当社の Kries CAPDIS スマートグリッド監視製品と互換性があるため、既存のインフラストラクチャにスマート システムを導入するチャンスが広がります。設置面積が小さいのでスペースの限られた施設に最適であり、新しい中電圧機器と既存の中電圧機器の両方とシームレスに統合できます」と、TE Product Manager の Wentao Yao は述べています。 


お客様は、特定のニーズに最も適した構成を選択することができ、設計および実装プロセスの全体を通じて専任のローカル サポートを利用できます。これらのコンパクト エルボは、単一スタック、カップリング コネクタ付き二重スタック、カップリング コネクタおよびサージ アレスタ付き三重スタック、電圧検出機能付きスマート スタックとして構成できます。取り外し可能なインライン ジョイントまたは二重接続として地下に導入できます。


ケーブル カットバックの準備は標準の IEEE エルボ コネクタの場合と同じであり、特段のトレーニングは必要ありません。鉛フリーの過酸化硬化された EPDM ゴム製ボディは、弾力性、高絶縁性、長期の耐用年数に対する安心感を提供します。「非常に信頼性の高いコンパクトなソリューションです。既存および新規の建設施設に設置することができるとともに、スマート コネクタにアップグレードできるため、このコンパクト エルボには安全性と電力網の信頼性の点で長期的なメリットがあります」と Yao は述べています。 

ELBA

TE について

TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。

詳細を表示