Q: SMD 抵抗器とは何ですか?

A: SMD とは、表面実装デバイスのことです。SMD は、表面実装技術 (SMT) で使用するために作られた電子部品です。SMT は、より高速かつ効率的で安価な小型のコンポーネントを使用するというプリント基板 (PCB) メーカの継続的な需要を満たすために開発されました。SMD はスルーホール型抵抗器よりも小さく、ワイヤ リードが PCB を通過しているのではなく、結線が PCB の表面のパッドにはんだ付けされています。これにより、PCB に穴を開ける必要がなくなり、PCB の両面をさらに有効に使用できます。

 

Q: SMD はどのように作成されていますか?

A: SMD は、端部接続電極ベースをアルミナ基板またはセラミック基板上に配置することによって作成されます。その後で抵抗器が焼成され、電極が所定の位置に保持されるようにします。次に、抵抗材料のフィルムが印刷または溶着され、抵抗器が再度焼成されます。その後、抵抗器は保護コートの連続層で覆われます。これらの層は塗布するたびに乾燥処理が行われ、機械的損傷と水分やその他の汚染物質の侵入を防ぎます。最後に、表面が大きい場合は、抵抗器にマーキングが配置されます。抵抗器は、ピック アンド プレース式装置で使用できるようにブリスター ロールの形でパッケージ化されていますが、バラ状のコンポーネントとして提供することもできます。


Q: SMD と SMT の違いは何ですか?

A: 一方の用語はデバイスで、もう一方はプロセスです。SMD (表面実装デバイス) は電子抵抗器で、プリント基板 (PCB) に載っています。SMT (表面実装技術) は、SMD などのコンポーネントを PCB に配置する方法です。SMT を使用すると、古いスルーホール技術とは対照的に生産速度が向上しますが、SMD が小型化し PCB の密度が高まっているため、欠陥のリスクも高くなります。SMT は、リードが小さいかまったくないため、スルーホール PCB よりも小さくなります。


Q: SMD 抵抗器コードの読み方を教えてください。

A: SMD は小さいため、抵抗値を示す SMD 抵抗器コードと呼ばれる 3 桁または 4 桁のコードでマークされています。3 桁の SMD コードでは、最初の 2 つの数字は抵抗の意味のある数字を示しています。3 番目の数字は、最初の 2 つの意味のある数字を乗算する乗数の場合もあれば、最初の 2 つの数字に追加するゼロの数を示している場合もあります。文字「R」は小数点に使用されます。10 オーム (Ω) 未満の抵抗には乗数はありません。4 桁のコードの読み取りも、意味のある数字が 2 つではなく 3 つであることを除いて同じです。最後の数字はやはり乗数か、最初の 2 つの数字に追加するゼロの数を示します。


Q: SMD の利点は何ですか?

A: SMD の利点には、サイズが小さいこと、コンポーネントの密度が非常に高いこと、コンポーネントごとの接続数が多いこと、自動化アセンブリがよりシンプルで高速になることなどがあります。また、コンポーネントをプリント基板 (PCB) の両側に配置できること、PCB に開ける必要のある穴の数が少ないこと、衝撃や振動条件下での機械的性能が高いこと、多くの SMT 部品はスルーホール部品よりも安価であることも利点です。


Q: SMD の欠点は何ですか?

A: SMD はんだコンポーネントは、熱サイクルを通過するポッティング樹脂によって損傷を受ける可能性があります。そのため、SMT は、頻繁な機械的ストレスに遭遇する可能性のあるコンポーネントの唯一の取り付け方法としては不適切である可能性があります。また、ソケットを使用するとコンポーネントの取り付けや交換が簡単になりますが、多くのタイプの SMT コンポーネント パッケージはこのソケットでの取り付けが行えません。さらに、手動での試作品のアセンブリとコンポーネントの修理は複雑で、熟練した作業者と高価なツールが必要です。SMD にはマーキング用の表面積が少ないため、部品 ID コードやコンポーネント値を小さくする必要があり、より不可解になります。最後に、SMD はプラグイン実験用回路板で直接使用できません。試作品ごとにカスタムのプリント基板を使用するか、ピン リード キャリアに SMD を取り付ける必要があります。