DIP Schalter

DIP-Schalter-Konfigurationen verstehen

Die Vorkonfiguration von Geräten, bevor sie in ein Netzwerk eingebunden werden, reduziert Ausfallzeiten und beschleunigt gleichzeitig Änderungen. Diese Anforderungen sorgen für mehr Flexibilität bei der Konstruktion von DIP Schaltern.

Schon vor den Tagen der Software-Menüs und des reprogrammierbaren Speichers gab es die Notwendigkeit, das Verhalten von elektronischen Geräten anzupassen. Ob zur Feinabstimmung der Funktionsweise einer Maschine oder zur Einstellung des Schwierigkeitsgrades eines Videospiels – eine einfach zu handhabende Methode zur Änderung der Eigenschaften eines elektronischen Systems war unerlässlich. Als Lösung für dieses Problem wurde Anfang der 1970er Jahre der DIP Schalter entwickelt. Mehr als 40 Jahre später sind diese DIP Schalter immer noch nützlich und relevant für innovative Anwendungen, einschließlich der Technologie für das Internet der Dinge.

Ein DIP Schalter ist eine Reihe von manuellen elektrischen Schaltern in einem kompakten Dual-In-Line-Gehäuse (oder DIP).  Das DIP war eine der damals üblichen Konfigurationen von integrierten Stromkreisen (ICs). Dabei handelte es sich in der Regel um Geräte, die mit zwei Reihen von Stiften, einer auf jeder Seite, konstruiert wurden. Der Abstand bzw. das Raster zwischen den Stiften betrug 0,1 Zoll und der Abstand zwischen den Zeilen 0,3. Die standardisierte Gehäusegröße machte es den Designern leicht, das Layout der Leiterplatte (PCB) zu erstellen. Durch die Verwendung der gleichen Schnittstelle wie das IC stellte der DIP Schalter ein kompaktes Schaltgerät dar, das die gleichen Montagetechniken nutzen konnte.

 

DIP Schalter werden traditionell in verschiedenen Größen hergestellt. Ein DIP Schalter mit 8 Positionen bietet dem Benutzer bis zu 256 Optionen (das Produkt von 2 bis zur achten Potenz), was einem einzigen Byte Information entspricht. Daher sind Schalter mit 8 Positionen sehr verbreitet, aber nicht immer ideal für alle Anwendungen.

DIP Schalter
Die Anforderungen an die Flexibilität, die von den neuesten angeschlossenen Geräten gestellt werden, machen DIP Schalter heute genauso relevant wie vor 40 Jahren.

DIP Schalter verwenden mehrere einzelne Aktoren in einer Vielzahl von Stilen, einschließlich Schiene, Kipper und Piano. Diese funktionieren, indem sie dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Funktionsweise der Leiterplatte mit nur der Bewegung eines Schalters anzupassen. Als elektromechanisches Gerät bieten DIP Schalter zahlreiche Vorteile gegenüber softwaregesteuerten Lösungen.

 

Zum einen bieten diese eine visuelle Anzeige der Schalterstellung, die es dem Benutzer erleichtert, die Funktionsweise der Schaltung zu verstehen. Zweitens benötigen diese keinen Strom, um die Schaltung abzuwandeln. Dieses zweite Merkmal ist besonders interessant. Durch die Verwendung eines DIP Schalters zur Neuprogrammierung eines Geräts könnten die Hersteller ihre Produktion rationalisieren, indem sie eine Maschine herstellen, die leicht angepasst werden kann, entweder in der Fabrikumgebung oder später durch den Benutzer.

Wie bei vielen anderen elektromechanischen Lösungen für Elektronikprobleme begann der DIP Schalter, immer seltener genutzt zu werden. Zu den Innovationen der 1990er Jahre gehörte die kontinuierliche Miniaturisierung der Elektronik, und die physische Größe des DIP Schalters bedeutete, dass er in den damaligen Konsumgütern weniger Anwendungen fand. Der nichtflüchtige Speicher wurde billiger und kompakter, sodass die Neuprogrammierung von Geräten softwaregesteuert erfolgen konnte.

 

Der DIP Schalter ist jedoch nie ganz verschwunden. Seine Nützlichkeit macht ihn für den Einsatz in vielen Anwendungen, einschließlich der Hochleistungstechnologie, relevant. Zum Beispiel hat das Internet der Dinge neue fortschrittliche Anwendungen im Haushalt und in der Fabrik hervorgebracht, mit Verbrauchergeräten und Industriemaschinen, die in der Lage sind, eine beispiellose Konnektivität zu bieten, gepaart mit Flexibilität und schneller Installation.

 

DIP Schalter sind für diese Art von Konfiguration konzipiert, wenn neue Elemente eines angeschlossenen Hauses oder einer intelligenten Fabrik installiert werden. Die Möglichkeit, Geräte vor der Einbindung in ein Netzwerk vorkonfigurieren zu können, bedeutet, dass die Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden und Änderungen schnell durchgeführt werden können. Dies hat zu Forderungen nach einer neuen Art von Flexibilität bei der Gestaltung von DIP Schaltern geführt.

Durch die Verwendung eines DIP Schalters zur Neuprogrammierung eines Geräts könnten die Hersteller ihre Produktion rationalisieren, indem sie eine Maschine herstellen, die leicht angepasst werden kann, entweder in der Fabrikumgebung oder später durch den Benutzer.

Heutzutage ist der Platz auf der Leiterplatte knapp, und die Ingenieure brauchen Lösungen, die nicht durch standardisierte Formfaktoren begrenzt sind. Um dies zu ermöglichen, haben wir den endstapelbaren DIP Schalter mit einer Position entwickelt. Diese Innovation ermöglicht es den Ingenieuren, einen DIP Schalter individuell zu gestalten, den verfügbaren Platz optimal zu nutzen und die Unannehmlichkeiten zu vermeiden, Komponenten mit nicht benötigten Funktionen auswählen zu müssen. Das Ergebnis ist ein Produkt, das Ihnen helfen kann, Ihre Anforderungen zu erfüllen. Informieren Sie sich über die Lösungen, die wir für Ihre Anwendungen anbieten. Durchsuchen Sie jetzt unser Portfolio von DIP Schaltern