![Connecteurs mini-SAS HD](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/story-hero-rendition/minisas-family2-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Tendance
Connecteurs et assemblages de câbles mini-SAS HD
Les connecteurs et assemblages de câbles mini-SAS HD prennent en charge les applications internes et externes. En plus du stockage, les connecteurs mini-SAS HD sont utilisés dans certains types d’équipements industriels et médicaux.
Les connexions internes peuvent relier les processeurs de serveur aux systèmes de stockage intégrés, tandis que les versions externes connectent les disques de stockage ou d’autres périphériques d’une étagère à l’autre ou d’un rack à l’autre. Un certain nombre de variables sont à prendre en compte lors du choix des interconnexions mini-SAS HD, et TE propose ici des conseils sur la façon de définir les connecteurs et assemblages de câbles mini-SAS HD pour atteindre le niveau de performance nécessaire.
Les connecteurs et assemblages de câbles mini-SAS HD (haute densité) respectent la norme SAS-3. Les connecteurs SAS (Serial Attached SCSI) sont essentiels pour interconnecter les systèmes de stockage dans le centre de données. SAS définit l’interconnexion standard dans un équipement de stockage. La norme a évolué au fil des ans, passant de SAS-1 à 3 Gigabits par seconde (Gbit/s) en 2005 à SAS-2 à 6 Gbit/s en 2009, puis à SAS-3, qui délivre 12 Gbit/s et a été introduit en 2013.
Pour définir un connecteur ou un assemblage de c$ables mini-SAS HD, plusieurs variables doivent être prises en compte, notamment le nombre de ports sur le connecteur, le calibre du fil dans un assemblage de câbles et la longueur du câble, le type de câble dans un assemblage de câbles, la conception du verrou (sur les assemblages de câbles externes) et le délai de fabrication. Il existe également des critères de performance spécifiques que vous voudrez atteindre.
Nombre de ports
Les concepteurs choisissent différents nombres de ports dans un connecteur mini-SAS HD en fonction du débit de données requis. Il y a quatre voies dans un système de connecteurs mini-SAS HD, et chaque voie est de 12 Gbit/s. Par conséquent, un seul port délivre 48 Gbit/s. Les clients qui souhaitent déplacer davantage de données plus rapidement utiliseraient des conceptions de connecteurs avec davantage de ports. Il existe des conceptions à port unique, à deux ports et à quatre ports. Dans l’industrie du stockage, vous verrez une étagère de stockage de taille 1U chargée de ports, car il s’agit de déplacer des données à partir de serveurs et d’interrupteurs. Dans un équipement industriel ou médical, le connecteur aurait probablement moins de ports car vous ne déplacez généralement pas autant de données.
Longueur de câble et calibre du fil
Les critères supplémentaires comprennent la longueur du câble et le calibre du fil. SAS définit non seulement le facteur de forme du connecteur, mais également les performances. La norme SAS définit les performances d’un assemblage de câbles en termes d’affaiblissement d’insertion, de diaphonie et d’autres facteurs qui dégradent le signal. Les assemblages de câbles mini-SAS HD sont généralement disponibles en quatre calibres de fil différents : 30, 28, 26 et 24 ; plus le nombre est bas, plus le diamètre du conducteur est grand. Avec un diamètre de conducteur plus grand, l’assemblage de câbles répondra généralement aux spécifications de l’industrie à de plus longues distances. L’atténuation est moindre car le conducteur est plus grand. Par exemple, un câble de calibre 30 mesurerait environ trois mètres de long, tandis qu’un câble de calibre 24 pourrait mesurer de 6 à 7 mètres de long et toujours répondre aux spécifications de l’industrie.
Critères du client
Les clients possèdent souvent leurs propres exigences en matière de performances de connecteurs et d’assemblage de câbles. En fonction du budget pour perte d’un canal, ils peuvent avoir besoin d’augmenter le calibre du fil pour un assemblage de câbles afin d’obtenir une meilleure marge de performance. Les performances de base sont définies par la norme de l’industrie, mais les clients décident de ce qu’ils utiliseront réellement en fonction de la configuration du système. Les fabricants de connecteurs reçoivent souvent un budget pour perte du client. Un client peut avoir un budget pour perte de 10 dB sur une distance de trois mètres, et le fabricant pourrait dire que le client doit utiliser un fil de calibre 26 dans un assemblage de câbles pour s’adapter à ce budget pour perte.
![Assemblage de câbles mini-SAS HD interne](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/internal-mini-sas-cables-300x250.jpg)
![Assemblage de câbles mini-SAS HD externe](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/mini-sas-hd-external-cable-300x250.jpg)
Type de câble
Les connecteurs externes utilisent des câbles ronds, tandis que les câbles internes utilisent souvent un câble Twinax plat pour gagner de l’espace à l’intérieur du système. Cependant, certains concepteurs préfèrent un câble rond sur les assemblages de câbles internes.
Conception de verrou
Certains assemblages de câbles pour connecteurs externes ont des mécanismes de verrouillage plus robustes que d’autres. Lorsqu’une conception de verrou possède une force de rétention de verrouillage plus élevée, elle est moins susceptible d’être débranchée lorsqu’un système de stockage ou un autre périphérique est déplacé.
Délai de fabrication
Le délai entre la passation de la commande et la livraison doit être pris en compte et faire l’objet d’une discussion avec les fabricants, en particulier avec les commandes personnalisées. Les délais d’exécution des connecteurs et assemblages de câbles mini-SAS HD peuvent varier en fonction du fabricant et des pièces commandées. Assurez-vous de communiquer les attentes de livraison dès le début dans le cadre des exigences de spécification.
Les connecteurs et assemblages de câbles mini-SAS HD sont des composants de choix pour les applications de stockage. Ils offrent des performances élevées dans un petit facteur de forme qui permet aux fabricants de systèmes d’ajouter beaucoup de ports à un équipement. En tenant compte des critères ci-dessus, les concepteurs de systèmes peuvent trouver le connecteur mini-SAS HD adapté à toute application de stockage.
Auteurs
La co-autrice Melissa Knox est chef de produit pour les produits d’E/S au sein de la division Données et périphériques de TE Connectivity.
Le co-auteur Scott Kleinle est directeur mondial des câbles et assemblages de câbles chez TE Connectivity.