Actualités TE: appareils de réseau électrique intelligent de Kries

TE Connectivity distribue les appareils de réseau électrique intelligent de Kries en Amérique du Nord et en Amérique latine

Publié

08/30/21

Demande de renseignements pour les médias

Samantha Bulmer

TE Connectivity

+49 17 32 70 32 92

samantha.bulmer@te.com

Fuquay-Varina, Caroline du Nord

TE Connectivity (TE), un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine de la connectivité et des capteurs, est désormais un revendeur certifié des produits Kries-Energietechnik, GmbH & Co. KG en Amérique du Nord et en Amérique latine, et permettra des réseaux électriques modernes et plus durable.

 

Grâce à ce partenariat, les propriétaires de réseaux de distribution dans ces zones géographiques disposent d’un certain nombre de nouvelles façons permettant de contrôler la présence d’électricité, de surveiller les pannes survenant sur les réseaux souterrains ou aériens, ou encore de surveiller la tension dans les appareillages moyenne tension au niveau des réseaux industriels. Ces instruments sont dotés d’interfaces de communication pour la surveillance à distance du réseau afin d’améliorer les indices de fiabilité et de protéger les opérateurs grâce à l’utilisation d’équipements de surveillance résistants aux arcs.

 

« La coopération avec TE Connectivity  Avec la couverture commerciale de TE et la possibilité supplémentaire de l'associer à leur portefeuille d’accessoires pour câbles, tout cela forme un excellent catalyseur pour améliorer la fiabilité du réseau sur le continent américain », explique Gunter Kries, PDG et propriétaire de Kries Energietechnik.

 

TE proposera dorénavant à la vente les produits suivants :

KRIES CAP-Line : système de test pour les appareillages moyenne tension (AIS et GIS) fournissant aux fabricants d'appareillages OEM un système d’autosurveillance permanent et sans entretien, des réseaux de distribution souterrains ainsi que des applications industrielles renouvelables pour l’éolien et le solaire.

 

KRIES IKI-Line : solution pour l’indication des pannes et la surveillance des lignes de distribution aériennes intelligentes dans les applications moyenne et haute tension, dont les courts-circuits, les tensions transitoires et les problèmes de mise à la terre. Ce système de surveillance entièrement à distance est idéal dans les environnements difficiles sur des milliers de kilomètres, fournissant des signaux en direct aux systèmes SCADA existants.

 

PON-Line : technologie de communication et RTU plus sophistiquée pour les unités principales en anneau et les sous-stations de kiosque, dont le SCADA sur PC pour la supervision et la surveillance des réseaux de distribution et d’infrastructure d’énergie. Le système de collecte des données offre une transparence complète sur le réseau de distribution.

 

« L’unité opérationnelle Énergie de TE et ses équipes commerciales et de gestion de produits aux États-Unis, en particulier, sont particulièrement heureux d’être impliqués dans cette proposition de chaîne de valeur avec Kries. Les solutions Kries permettent de compléter notre propre portefeuille de produits avec un capteur et une solution de traitement des données capables de répondre à la demande sectorielle en faveur d'un réseau plus moderne, numérique et hautement fiable, tout en complétant les offres d’accessoires pour câbles de TE Energy. Nous étions à la recherche d'un partenaire à la hauteur du dévouement de TE en matière d’excellence de fabrication et de service clientèle, et Kries est le partenaire idéal », ajoute Frank Drumm, directeur principal de la gestion de produits Accessoires pour câbles de TE.

 

Bijal Thakkar, vice-président et directeur général d’Energy Americas, déclare : « Je suis très heureux que TE et Kries unissent leurs forces pour moderniser le réseau et assurer un avenir énergétique plus durable. En combinant les plus de 60 années de savoir-faire de TE dans le domaine des accessoires pour câbles à la technologie intelligente de Kries, nos clients bénéficieront de ce partenariat stratégique. »

 

Kries a commencé à développer des capteurs électroniques pour les réseaux de distribution en 1994 dans le but d’améliorer la sécurité des personnes lors du fonctionnement des appareillages et de détecter les pannes de réseau. Depuis que la réduction de l'indice SAIDI est devenue un objectif important dans nombres de réseaux de distribution dans beaucoup de pays, les produits Kries sont présents dans le monde entier. Aujourd’hui, Kries est toujours une entreprise privée, située à Waiblingen, en Allemagne, avec des filiales dans le monde entier, spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de systèmes de détection des pannes et de surveillance intelligents pour les réseaux de distribution.