Maison connectée

Q : En quoi consiste la maison connectée ?
R : Le principe de la maison connectée est une extension de la domotique. Il fonctionne comme un sous-ensemble de l’Internet des objets (IdO), où les appareils de la maison sont connectés les uns aux autres via Internet et/ou via un réseau maillé sans fil à courte portée. Ces appareils sont généralement commandés à l’aide d’un dispositif d’accès à distance tel qu’un smartphone, une tablette ou tout autre appareil mobile.
 

Q : Le concept de maison connectée est-il réel ?
R : ce secteur présente un potentiel de croissance important, car les leaders du marché tels que Google, Netflix et d’autres ont préparé le terrain pour que de nombreux autres concurrents de l’écosystème se développent dans un grand nombre de domaines extérieurs au divertissement à domicile, tels que les appareils intelligents, le chauffage et l’éclairage domestiques, la sécurité, etc.

 

Q : Pour quelles raisons voudrais-je une maison connectée ? 

R : Imaginez divers scénarios et comment la technologie pourrait générer de la valeur supplémentaire : si vous étiez en vacances, votre maison pourrait maintenir l’éclairage et le chauffage à des niveaux de sécurité et de sûreté prédéfinis. Si vous aviez des appareils intelligents, vous pourriez faire fonctionner votre machine à laver ou votre lave-vaisselle pendant la période de consommation d’énergie la plus économique. Cela pourrait contribuer à équilibrer les charges des services publics et à générer des économies de coûts pour vous. Si vous deviez vous absenter de manière précipitée et laisser votre four allumé ? Un appareil utilisant un capteur de température et une application mobile vous permettrait d’éteindre votre four sans avoir à rentrer chez vous ou à vous inquiéter. De plus, la détection du mode d’erreur effectuée par un appareil intelligent pourrait vous avertir d’un dysfonctionnement, vous et/ou un technicien de service, ce qui permettrait de procéder à l’entretien de l’appareil avant la survenue d’un point de défaillance critique.

 

Q : Quelles sont les perspectives commerciales offertes par l’écosystème, en dehors des fabricants d’appareils et de dispositifs ?

R : Les fournisseurs de services sur le cloud et le secteur de l’analyse Big Data peuvent également profiter de l’émergence de perspectives commerciales intéressantes en lien avec l’IdO dans l’écosystème de la maison connectée. La gestion des données non structurées (Big Data) et directement attribuées à l’IdO au sein de la maison connectée devrait représenter un marché de 7 milliards de dollars d’ici 2020. Cette perspective s’accentuera avec un TCAC de 27,7 % jusqu’en 2020. Selon Mind Commerce, les segments qui connaîtront la croissance la plus rapide jusqu’en 2020 seront la conservation de l’énergie domestique avec un TCAC de 49,4 % et l’IoD dans la surveillance des services publics avec un TCAC de 59,8 %.