Applications

Q :    Quel niveau de performance et de précision dois-je prendre en compte lors du choix d’une antenne GNSS ?

R :     Les antennes GNSS peuvent fonctionner sur une ou plusieurs bandes, notamment GPS, BeiDou et GALILEO. Plus le nombre de bandes utilisées simultanément est élevé, mieux la position peut être déterminée. Les performances de l’antenne sont largement limitées par les lois de la physique - les aspects physiques d’une antenne jouent un rôle important dans ses paramètres de performance. Au moment de prendre votre décision, il convient de savoir si l’antenne GNSS recevra des signaux dans l’espace libre ou si elle sera utilisée dans des zones bloquées comme le centre-ville des grandes villes.


Q :    La taille de mon application/appareil et d’autres aspects de conception et cas d’utilisation affecteront-ils les performances d’une antenne GNSS ?

R :    La taille d’un dispositif et son plan de masse peuvent avoir un impact majeur sur les performances RF d’une antenne. Souvent, l’appareil devient une partie de l’antenne et la position et l’orientation des autres composants de l’appareil affecteront la capacité de l’antenne à envoyer et à recevoir du signal. De plus, l’appareil peut ne pas toujours être dirigé vers le ciel, mais doit fonctionner selon des orientations diverses et aléatoires. Dans ce cas, cela vaut la peine de chercher une antenne omnidirectionnelle plus sphérique. 


Q :    Ai-je besoin d’une antenne GNSS interne ou externe ?

R :    Certains appareils peuvent ne pas vous permettre d’utiliser une antenne GNSS interne pour diverses raisons telles que des interférences internes avec d’autres composants, un espace limité ou l’utilisation d’un emplacement bloqué. Dans ce cas, une antenne GNSS externe serait nécessaire, connectée à l’appareil par un câble coaxial et un connecteur RF.  

 

Q. Pourquoi aurais-je besoin d’une antenne grande et plutôt chère alors que des antennes à puce petites et peu coûteuses sont disponibles ?

R :    Les petites antennes à puce sont généralement très dépendantes du plan de masse et sont à polarisation linéaire, ce qui n’est généralement pas une adaptation optimale au signal polarisé circulaire provenant des satellites. 

 

Q. Quelles sont les compétences disponibles pour m’aider à maximiser les performances de l’antenne et à minimiser la consommation de la batterie de mon appareil ?

R :    Si vous sélectionnez une antenne GNSS en fonction des données de performances figurant sur sa fiche technique, vous devez tenir compte du fait que les performances RF de votre appareil peuvent être affectées par les conditions de l’appareil (taille, orientation, autres composants). Dans ce cas, les valeurs de performance des fiches techniques peuvent ne plus s’appliquer. Les composants et les matériaux situés à proximité de l’antenne peuvent ruiner les performances RF, tout comme les interférences électromagnétiques provenant d’autres parties du dispositif ou d’antennes coexistantes. TE Connectivity (TE) peut vous aider grâce à une approche globale en étudiant les performances de l’antenne GNSS en tant que partie intégrante de l’appareil et en mesurant précisément ses performances. TE peut également aider à régler les antennes pour obtenir des performances optimales à partir d’un facteur de forme donné. 

 

Q. Quels sont les avantages de l’utilisation d’une antenne GNSS de TE par rapport à un autre fournisseur ?

R :  TE a plus de 60 ans d’expérience dans l’ingénierie et la fabrication d’antennes, ce qui fait de nous des experts dans la conception d’antennes et aide nos clients dans le choix d’une antenne adaptée à leurs besoins Nous disposons également d’une présence commerciale mondiale et de divers canaux de distribution qui nous permettent de servir nos clients au niveau local. TE propose non seulement des antennes GNSS, mais également des connecteurs coaxiaux RF, des assemblages de câbles et des composants de mise à la terre et de blindage pour une véritable solution de bout en bout.