La connectivité agile et l’alimentation sont au cœur de la conception des centres de données d’aujourd’hui.
La connectivité s’étend partout. Le volume du trafic Internet fixe et mobile et les besoins en stockage de données augmentent à un rythme difficile à appréhender. L’Internet des objets (IoT) promet plus de 20 milliards d’appareils connectés d’ici 2020, selon Gartner. Le Visual Networking Index de Cisco pour 2016 prévoit que le trafic mondial mensuel de données mobiles sera de 30,6 exaoctets d’ici 2020, soit huit fois plus qu’entre 2015 et 2020. La demande croissante de données fixes et mobiles impose une augmentation de l’infrastructure physique des centres de données, et cette nouvelle infrastructure nécessite une connectivité plus rapide et davantage de puissance électrique . Ces besoins sont satisfaits non seulement par de nouvelles conceptions de systèmes, mais aussi par des connecteurs de données et d’alimentation de nouvelle génération qui répondent aux exigences d’une conception tournée vers l’avenir.
En s’attachant à fournir la plus vaste gamme de connecteurs de nouvelle génération pour répondre aux besoins d’alimentation et de connectivité des centres de données, la division Données et dispositifs de TE Connectivity est un partenaire de confiance pour les concepteurs de systèmes de centres de données.
LE BESOIN D’AGILITÉ DES DONNÉES
Au sein du centre de données, les liaisons de données sont poussées à des débits toujours plus élevés. Les voies de données internes à 25 Gbit/s et maintenant 50 Gbit/s remplacent rapidement les voies fonctionnant à 10 Gbit/s. Il existe des approches à voie unique ainsi que l’utilisation de plusieurs liaisons à grande vitesse acheminées en parallèle pour des vitesses globales encore plus élevées - par exemple, une série de 4 voies de 25 Gbit/s donne des performances globales de 100 Gbit/s.
Traditionnellement, les concepteurs doivent acheminer les signaux de plusieurs façons : de chaque carte de ligne ou châssis au commutateur supérieur du rack ; au commutateur de fin de rangée ; du commutateur de fin de rangée avant au commutateur central ; et à un commutateur d’agrégation, pour ne citer que quelques-unes des nombreuses étapes et transitions possibles.
Mais aujourd’hui, les concepteurs acheminent les signaux de bien d’autres façons encore. Les architectures désagrégées sont à l’origine de nouvelles façons innovantes de penser les flux de données dans le nouveau monde des centres de données.
L’augmentation du trafic est/ouest entre les racks et l’augmentation de la connectivité entre serveurs entraînent la mise en place d’architectures leaf/spine qui nécessitent des commutateurs haute densité plus grands et un plus grand nombre de ports internes et externes. Pour bon nombre de ces liaisons entre racks, à l’intérieur des racks et même à l’intérieur du boîtier, les solutions de câbles en fil de cuivre s’avèrent intéressantes en raison de leur coût modéré, de leur facilité d’utilisation et de leurs performances.
Les innovations dans le câblage en cuivre augmentent les capacités et aident à fournir une alimentation et un signal haute densité avec une efficacité encore plus grande. Mais il y a un équilibre difficile à trouver avec les liaisons de données. Plus le débit de données augmente, plus la « portée » ou la distance réalisable diminue.
Un gain de vitesse peut être compensé par le besoin de répéteurs, qui augmentent la distance de trajet des données, ou par la nécessité d’une conception plus serrée. Les architectes système doivent examiner attentivement leurs options pour obtenir la meilleure combinaison de plusieurs facteurs, notamment la taille/le poids, la consommation d’énergie, le coût et les performances.
Lors de la mise à niveau des systèmes existants, il est souvent facile d’oublier les ressources de câblage. Toutefois, pour tirer pleinement parti des mises à niveau matérielles effectuées, vous devez envisager de mettre à niveau vos câbles préassemblés. Les câbles existants pour des débits de données plus lents ne seront probablement pas en mesure de fournir les performances requises par les nouveaux débits.
La connectivité agile et l’alimentation sont au cœur de la conception des centres de données d’aujourd’hui.
La connectivité s’étend partout. Le volume du trafic Internet fixe et mobile et les besoins en stockage de données augmentent à un rythme difficile à appréhender. L’Internet des objets (IoT) promet plus de 20 milliards d’appareils connectés d’ici 2020, selon Gartner. Le Visual Networking Index de Cisco pour 2016 prévoit que le trafic mondial mensuel de données mobiles sera de 30,6 exaoctets d’ici 2020, soit huit fois plus qu’entre 2015 et 2020. La demande croissante de données fixes et mobiles impose une augmentation de l’infrastructure physique des centres de données, et cette nouvelle infrastructure nécessite une connectivité plus rapide et davantage de puissance électrique . Ces besoins sont satisfaits non seulement par de nouvelles conceptions de systèmes, mais aussi par des connecteurs de données et d’alimentation de nouvelle génération qui répondent aux exigences d’une conception tournée vers l’avenir.
En s’attachant à fournir la plus vaste gamme de connecteurs de nouvelle génération pour répondre aux besoins d’alimentation et de connectivité des centres de données, la division Données et dispositifs de TE Connectivity est un partenaire de confiance pour les concepteurs de systèmes de centres de données.
LE BESOIN D’AGILITÉ DES DONNÉES
Au sein du centre de données, les liaisons de données sont poussées à des débits toujours plus élevés. Les voies de données internes à 25 Gbit/s et maintenant 50 Gbit/s remplacent rapidement les voies fonctionnant à 10 Gbit/s. Il existe des approches à voie unique ainsi que l’utilisation de plusieurs liaisons à grande vitesse acheminées en parallèle pour des vitesses globales encore plus élevées - par exemple, une série de 4 voies de 25 Gbit/s donne des performances globales de 100 Gbit/s.
Traditionnellement, les concepteurs doivent acheminer les signaux de plusieurs façons : de chaque carte de ligne ou châssis au commutateur supérieur du rack ; au commutateur de fin de rangée ; du commutateur de fin de rangée avant au commutateur central ; et à un commutateur d’agrégation, pour ne citer que quelques-unes des nombreuses étapes et transitions possibles.
Mais aujourd’hui, les concepteurs acheminent les signaux de bien d’autres façons encore. Les architectures désagrégées sont à l’origine de nouvelles façons innovantes de penser les flux de données dans le nouveau monde des centres de données.
L’augmentation du trafic est/ouest entre les racks et l’augmentation de la connectivité entre serveurs entraînent la mise en place d’architectures leaf/spine qui nécessitent des commutateurs haute densité plus grands et un plus grand nombre de ports internes et externes. Pour bon nombre de ces liaisons entre racks, à l’intérieur des racks et même à l’intérieur du boîtier, les solutions de câbles en fil de cuivre s’avèrent intéressantes en raison de leur coût modéré, de leur facilité d’utilisation et de leurs performances.
Les innovations dans le câblage en cuivre augmentent les capacités et aident à fournir une alimentation et un signal haute densité avec une efficacité encore plus grande. Mais il y a un équilibre difficile à trouver avec les liaisons de données. Plus le débit de données augmente, plus la « portée » ou la distance réalisable diminue.
Un gain de vitesse peut être compensé par le besoin de répéteurs, qui augmentent la distance de trajet des données, ou par la nécessité d’une conception plus serrée. Les architectes système doivent examiner attentivement leurs options pour obtenir la meilleure combinaison de plusieurs facteurs, notamment la taille/le poids, la consommation d’énergie, le coût et les performances.
Lors de la mise à niveau des systèmes existants, il est souvent facile d’oublier les ressources de câblage. Toutefois, pour tirer pleinement parti des mises à niveau matérielles effectuées, vous devez envisager de mettre à niveau vos câbles préassemblés. Les câbles existants pour des débits de données plus lents ne seront probablement pas en mesure de fournir les performances requises par les nouveaux débits.