Études de cas
Optimisation et stabilisation des performances d’un réseau
Nous avons personnalisé des connecteurs thermorétractables basse tension, des solutions d’épissure et fourni une formation à l’installation sur le terrain pour améliorer les performances du réseau d’un pays.
Alimenter la République démocratique du Congo en énergie
Au cours des dernières années, TE a vendu des accessoires pour câbles moyenne tension (MT) à des clients de la République démocratique du Congo (RDC) par l’intermédiaire d’un entrepreneur belge.
Dans une région en particulier, l’entrepreneur a commencé à observer des défaillances dans les terminaisons thermorétractables EPKT-R nouvellement installées. TE et ses partenaires ont collaboré pour mener une enquête approfondie sur les produits défectueux. Il est rapidement apparu que les défaillances des terminaisons étaient dues à l’installation défectueuse des composants de connexion du blindage en fil d’aluminium fournis avec les terminaisons. TE a rapidement entrepris de former 10 assembleurs et techniciens locaux aux méthodes d’installation correctes.
La formation à l’installation a permis de remédier aux défaillances des applications moyenne tension, ce qui a considérablement renforcé la confiance et la collaboration entre les partenaires. Depuis la fin de la formation, aucune défaillance n’a été signalée dans le réseau moyenne tension. Cependant, la formation s’est avérée être encore plus utile. Elle a révélé un certain nombre de défis supplémentaires qui entravaient le rendement et la fiabilité de plusieurs applications basse tension. Les ingénieurs de TE ont réalisé qu’il existait un défi supplémentaire que les connecteurs thermorétractables basse tension (joints LVHS) pouvaient résoudre.
Le défi
L’entrepreneur travaillant pour la compagnie nationale a eu le défi distinct de connecter un câble aérien basse tension à 6 conducteurs (BT ABC) à un câble d’alimentation souterrain à 2 conducteurs et à un câble d’alimentation souterrain à 4 cœurs. Historiquement, cette connexion était réalisée à l’aide de joints LVHS qui reposaient sur la technologie de sertissage. Cette approche était problématique, car les connecteurs à sertir nécessitent un outillage de compression et une matrice appropriés pour connecter des sections, formes et matériaux de conducteurs divers. Cet équipement n’est pas toujours facilement accessible aux installateurs locaux. Les installateurs locaux ne disposant pas de la technologie d’installation appropriée, des installations incorrectes entraînaient des connexions peu fiables et parfois dangereuses.
10
assembleurs et installateurs locaux formés
0
défaillances depuis la fin de la formation des installateurs locaux
« Nous apprécions vraiment que les ingénieurs TE prennent le temps de trouver les meilleurs produits et nous fournissent la formation adéquate. »
La solution
Dans le cadre de leur étroite collaboration, les ingénieurs de TE ont écouté les défis uniques de l’entrepreneur travaillant pour la compagnie nationale, et ont proposé d’utiliser des raccords LVHS avec la technologie de connecteurs à vis autocassante. Ces produits couvrent des gammes de câbles plus larges et ne nécessitent pas d’outillage spécial. Comme aucun outil de sertissage n’est requis, l’installation requiert moins d’espace physique et moins de temps. La construction des tubes ne contenant pas de composants fragiles, la protection mécanique est accrue et la durée de vie et les performances de l’ensemble de l’infrastructure énergétique sont prolongées. Cette diminution du risque de défaillance du réseau offre une plus grande tranquillité d’esprit aux installateurs congolais. Les ingénieurs de TE ont décidé d’aller encore plus loin pour évaluer les constructions de câbles locaux. Ils ont déterminé que la meilleure solution serait de développer une offre personnalisée de connecteurs à vis autocassante. TE a créé un kit spécial avec des joints LVHS personnalisés qui répondaient parfaitement aux besoins de la compagnie nationale et aux exigences locales.
Le résultat
Les joints et raccords thermorétractables basse tension dotés de la technologie de connexion à vis autocassante sont les produits préférés dans la région congolaise.
En plus d’apporter une solution sur mesure à la compagnie nationale, TE a été un partenaire technique qui a changé les choses en stabilisant et en optimisant les performances du réseau.
Gamme de joints et raccords
La large gamme de joints et raccords basse et moyenne tension de TE combine des technologies qui répondront certainement à vos besoins.