Tendance
L’essor des appareils portables intelligents
Les appareils électroniques portables conçus initialement pour sauver des vies sont devenus de véritables accessoires de mode. La demande de produits tels que les bracelets d’activité, les montres et lunettes connectées ou les chaussures avec GPS intégré ne cesse d’augmenter sur le marché.
Les appareils électroniques portables sont utilisés depuis des décennies, à l’image des aides auditives, des stimulateurs cardiaques et d’autres appareils médicaux qui sont devenus courants. De nombreux appareils électroniques grand public, tels que les téléphones portables, qui sont souvent utilisés pour écouter de la musique, n’ont pas été initialement conçus pour cette utilisation, mais ont été adaptés aux besoins de fonctionnalités de connectivité mobile des consommateurs. Les appareils électroniques portables conçus initialement pour sauver des vies sont devenus de véritables accessoires de mode, et la demande de bracelets d’activité, de montres et lunettes connectées ou de chaussures avec GPS ne cesse d’augmenter sur le marché. Bien que l’émergence des appareils électroniques portables soit principalement liée à la demande des consommateurs, il existe une variété d’applications pour ces appareils.
Applications :
- Systèmes d’infodivertissement : ces appareils sont utilisés pour s’informer et se divertir (musique, photos, vidéos, GPS et messagerie électronique).
- Suivi de l’activité : ces appareils sont utilisés pour surveiller les activités et les signes vitaux tels que la marche, le sommeil, la fréquence cardiaque et l’alimentation et fournir à l’utilisateur un retour d’information immédiat et vital afin qu’il puisse modifier son comportement en conséquence.
- Suivi de santé : ces appareils sont utilisés pour surveiller l’état de santé de l’utilisateur et permettront bientôt d’appuyer des diagnostics, bien que les exigences réglementaires et les questions de confidentialité exigent une longue période de développement et de test pour une telle technologie.
- Milieu industriel et de l’entreprise : ces applications se concentrent sur des terminaux portés au poignet afin d’obtenir des données en temps réel, notamment pour la surveillance des processus en usine et la mise à jour des stocks d’un entrepôt. Les lunettes et les bracelets connectés devraient être rapidement adoptés par les travailleurs à distance et les travailleurs mobiles du segment industriel.
- Systèmes militaires : les appareils électroniques portables sont utilisés afin d’intégrer des réseaux personnels, des capteurs, des communications externes et les ressources nécessaires à la gestion des systèmes militaires. L’un des objectifs est de coordonner les troupes sur un champ de bataille à grande échelle, à l’aide de connecteurs et de sous-systèmes de connexion de câbles hautement performants, durables et robustes, tout en restant légers pour les soldats à pied.




Définition des appareils portables
Un appareil électronique portable peut être défini comme un appareil intelligent, capable de collecter des données, de les traiter et de les convertir en informations utiles. Par exemple, l’une des fonctions d’un bracelet d’activité est le traitement de données brutes collectées par un capteur et la génération d’un rapport sur le nombre de pas effectués sur une période donnée. Les capteurs suivent les mouvements du corps et sont capables de distinguer les pas des autres mouvements.
Capteurs :
Appareils électroniques portables
Les capteurs, qui constituent une partie importante des appareils électroniques portables, sont de plus en plus petits et sophistiqués. Bien qu’il existe de nombreux types de capteurs, le plus utilisé est une unité de mesure inertielle (généralement un accéléromètre). Un accéléromètre peut suivre un mouvement spécifique, sa direction et son intensité ou sa vitesse. Exemple simple d’accéléromètre : un téléphone portable ou une tablette (l’entrée) que vous faites pivoter détecte le mouvement et fait pivoter l’écran en conséquence (la sortie).
D’autres capteurs courants, notamment les capteurs de pression, de température, de position et d’humidité, prennent en charge des applications telles que les boussoles, le GPS et les gyroscopes pour détecter les mouvements. Les capteurs utilisés dans les applications médicales permettent de mesurer et de surveiller le flux sanguin, le pouls, la pression artérielle, les niveaux d’oxygène dans le sang, les mouvements musculaires, la masse graisseuse et le poids. Les appareils portables les plus performants utilisent des algorithmes pour convertir les données brutes des capteurs en informations exploitables et utiles pour l’utilisateur.
Communications :
Entrée/sortie
Les appareils électroniques portables doivent pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Si la connectivité sans fil via la radio courte portée ou d’autres protocoles sans fil est couramment utilisée, une connectivité filaire via un port USB est généralement requise.
Alimentation :
Méthodes de charge
De nombreux appareils portables disposent d’un écran d’affichage ou d’un écran tactile. La facilité d’utilisation est un enjeu crucial pour des écrans de si petite taille. Même sur une montre connectée disposant d’un écran haute résolution, les possibilités sont limitées. Pour être facilement utilisable, un écran doit présenter un juste équilibre entre la quantité d’informations affichables et la lisibilité de ces informations. La gestion de la consommation d’énergie des écrans est l’un des points d’innovation majeurs pour les principaux fabricants d’appareils portables. Les alternatives à faible consommation telles que l’encre et le papier électroniques, par opposition aux écrans couleurs LCD ou OLED, sont largement privilégiées. Comme tout appareil électronique, les appareils portables doivent être alimentés par des batteries rechargeables ou d’autres méthodes de charge, ce qui requiert généralement l’intégration d’un port de charge. La transmission d’énergie sans fil s’impose progressivement comme une caractéristique clé à intégrer aux nouveaux appareils portables et nécessite de rendre les appareils étanches.
Traitement :
Mises à jour
Une autre caractéristique commune des appareils électroniques portables est la possibilité d’exécuter différentes applications pendant la mise à jour ou la modification d’une application. Une montre connectée, par exemple, présente les mêmes fonctionnalités qu’un téléphone portable. C’est un ordinateur qui permet à son utilisateur d’effectuer diverses tâches tout en se connectant indépendamment à Internet pour les mises à jour et les téléchargements d’applications critiques.
Les appareils portables intelligents et l’IdO
Les appareils électroniques portables intelligents constituent un sous-ensemble de l’IdO. L’IdO (Internet des objets) est la migration d’Internet au-delà des personnes. On peut par exemple utiliser un smartphone ou une montre pour déverrouiller la porte d’entrée de son domicile, régler le thermostat et activer ou désactiver un système de sécurité, où que l’on se trouve dans le monde.
L’IdO peut également fonctionner sans intervention humaine. Une montre connectée peut être programmée pour augmenter le chauffage lorsqu’il fait froid le matin et le baisser la nuit, ou pour consulter les prévisions météo afin d’adapter la température intérieure.
L’omniprésence du protocole Internet :
La clé de l’IdO
Le facteur clé de l’IdO est l’utilisation du protocole Internet (IP). Le protocole IP est un protocole de communication utilisé par Ethernet et Internet pour contrôler le flux d’informations. Chaque appareil connecté dispose d’une adresse IP lui permettant de communiquer avec tous les autres appareils compatibles IP. Les pare-feu, mots de passe et autres mesures de sécurité contrôlent les communications entre les appareils. Les appareils électroniques portables intelligents, grâce à leur adresse IP, font partie de l’IdO.
L’un des avantages à faire partie de l’IdO est que les appareils électroniques portables intelligents ne doivent pas nécessairement être autonomes. Les données d’un bracelet d’activité peuvent être téléchargées vers une application installée sur un ordinateur, qui peut fournir une analyse détaillée des tendances au fil du temps afin de suivre les progrès. Le lecteur de musique d’une montre peut récupérer des chansons via le cloud. Au final, les utilisateurs du monde entier peuvent interagir avec des objets (téléviseurs, maisons, voitures, appareils électroménagers et dispositifs à usage médical) grâce à un petit appareil porté près du corps ou sur le corps, simplement en plongeant dans le monde des appareils électroniques portables intelligents et de l’IdO.
Tout ce qui est petit est mignon
L’utilisation d’appareils électroniques portables intelligents est rendue possible par la miniaturisation et l’intégration de composants, qui permettent d’embarquer des fonctions puissantes dans un appareil très compact. Les capteurs, les puces électroniques, les objectifs, les haut-parleurs et autres composants sont de plus en plus petits et performants.
Défis d’assemblage :
Appareils électroniques portables intelligents
Trouver la taille et le niveau de fabricabilité adaptés pour ces composants n’est pas une mince affaire. En tant que leader dans le domaine de la connectivité, TE travaille en étroite collaboration avec des concepteurs et des fabricants d’appareils électroniques portables intelligents. La Figure 2 présente des connecteurs couramment utilisés pour une montre connectée. La plupart de ces connecteurs, ainsi que d’autres composants, se caractérisent notamment pas une faible épaisseur et un faible encombrement. La faible épaisseur est particulièrement importante pour obtenir un appareil compact.

Figure 2 - Solutions de connecteurs utilisées pour une montre connectée
Intégration des pièces :
Plastronique
À l’heure où les appareils sont de plus en plus compacts, non seulement l’intégration de pièces simplifie l’assemblage, mais elle optimise également l’espace. Les antennes peuvent être intégrées directement au boîtier, comme le montre la Figure 3 pour un téléphone portable. La plastronique et les technologies d’antenne émergentes permettent d’intégrer des pistes de circuit imprimé, des plans de masse et un blindage dans la pièce moulée. Le substrat peut être en plastique technique ou en composite. Les composites sont de plus en plus intéressants, car ils sont capables d’augmenter la résistance des matériaux et peuvent être moulés ou métallisés à faible coût.

Concevoir des produits robustes
De nombreux systèmes portables sont conçus pour être portés pendant une activité physique ou d’autres activités dans des conditions difficiles. La robustesse est une notion relative qui ne peut être définie qu’en termes d’application. Les exigences de robustesse d’un moniteur cardiaque sont différentes de celles d’un bracelet d’activité porté par un cycliste. Les appareils portables destinés aux militaires présentent un niveau de robustesse totalement différent, car ils nécessitent des plages de température de fonctionnement plus larges, une meilleure résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi qu’une résistance à des produits chimiques ou à des solvants qui détruiraient normalement un appareil électronique grand public.
Des appareils électroniques portables conçus pour mieux résister aux dangers environnementaux seront plus fiables et plus faciles à utiliser. Un port USB résistant aux éclaboussures et un boîtier en caoutchouc protègent l’appareil des intempéries, mais ne le rendent pas étanche. Les concepteurs cherchent aujourd’hui à éliminer les ouvertures des appareils afin de proposer des produits étanches certifiés IP67/68. La protection contre les infiltrations (IP) est utilisée pour évaluer le niveau de protection environnementale qu’offrent les boîtiers des équipements électroniques. L’étanchéification assure une conception plus robuste, mais simplifie également l’utilisation de l’appareil. Certaines approches, comme la transmission d’énergie sans fil, font leur apparition sur le marché.

Câbles à connexion magnétique : Pour les connecteurs USB et similaires, un dispositif de friction permet de garder les connecteurs accouplés. Une autre approche, illustrée à la Figure 4, consiste à utiliser des aimants avec des contacts à ressort du côté du câble pour maintenir le connecteur en place. Les contacts et les aimants côté appareil peuvent être étanches pour empêcher l’infiltration de liquides et d’humidité. Contrairement à l’accouplement de connecteurs micro-USB, les aimants tirent le câble dans la bonne position.
Connexions de données sans contact : utilisent des accessoires magnétiques et des émetteurs-récepteurs dans l’appareil et le câble pour établir une connexion sans fil. Cette approche peut prendre en charge des protocoles d’E/S haute vitesse tels que USB 2.0 et 3.0. La courte distance entre les émetteurs-récepteurs permet une connexion économe en énergie.
Recharge sans fil : permettent de recharger des batteries sans connexion électrique directe. La charge sans fil, ou charge à induction, utilise des bobines d’induction dans l’unité de charge et les composants électroniques pour charger l’appareil. Le champ électromagnétique créé par la bobine de charge permet de transférer de l’énergie à la bobine de réception, à la manière d’un transformateur. La recharge sans fil procure divers avantages :
- Durabilité accrue : pas d’usure des connecteurs
- Fiabilité accrue : aucun port de connecteur afin d’éviter toute infiltration de contaminants
- Utilisation plus simple : pas de petits connecteurs à accoupler
- Liberté de conception : les concepteurs industriels sont libres de créer des appareils aux formes nouvelles et originales
- Durée de vie accrue : l’intégration de transmetteurs d’énergie dans des objets communs permet leur charge continue
Inconvénients :
Recharge sans fil
La charge sans fil présente plusieurs inconvénients, tels qu’une efficacité inférieure, une production de chaleur plus élevée et une charge plus lente. Tous ces problèmes sont liés et sont progressivement corrigés par de nouvelles structures de bobines et des fréquences de couplage plus élevées. La plupart des appareils portables utilisent une alimentation électrique de faible puissance, ce qui signifie que l’impact de ces inconvénients peut être minime.
Textiles intelligents
Une autre tendance observée dans les appareils portables consiste à intégrer des capteurs et des composants électroniques aux textiles, pour les vêtements de sport spécialisés comme pour les vêtements du quotidien. Le défi consiste à créer des vêtements électroniques qui peuvent être traités comme les autres vêtements, confortables, souples et lavables. Les interconnexions et les composants électroniques doivent être discrets et robustes. Cela nécessite les éléments suivants :
- Terminaisons fiables, isolées, robustes et étanches
- Solutions flexibles et adaptées aux vêtements en matière d’antennes et d’émetteurs-récepteurs
- Fils conducteurs isolés et extensibles
- Petites batteries séchables
- Circuits imprimés résistants aux plis et aux pincements
Marché des appareils portables :
Le défi du marché des appareils électroniques portables est de créer des appareils capables de fournir des données utiles qui amélioreront nos vies. Qu’ils soient portés au poignet, à la tête ou au pied, les appareils portables doivent être élégants, robustes et facilement rechargeables.