Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Notre procédé de soudage exothermique AMP Weld est une réaction chimique aluminothermique entre l’aluminium et l’oxyde de cuivre. Dans la réaction exothermique, l’aluminium réduit l’oxyde de cuivre pour produire du cuivre métallique (fondu), de l’oxyde d’aluminium (scories) et la libération d’une grande quantité de chaleur. Le cuivre fondu généré par la réaction est utilisé pour fusionner les conducteurs et former une connexion électrique. Les connexions ont un ampérage supérieur à celui des conducteurs raccordés. La connexion n’augmentera jamais en résistance et aura une durée de vie supérieure à celle des conducteurs joints.
Les principales applications comprennent la mise à la terre et la liaison électrique lorsque des connexions permanentes sont nécessaires. Ce procédé est également utilisé pour les connexions électriques. Cette technologie a fait ses preuves sur le terrain pour fournir des connexions électriques permanentes et fiables.
Nos connecteurs exothermiques de mise à la terre AMP Weld ont été testés avec succès et qualifiés selon les normes élevées établies dans la dernière révision de la norme IEEE 837-2014.
Le protocole IEEE intègre des procédures pour deux évaluations séparées de chaque connexion de mise à la terre :
Les essais ont porté sur diverses combinaisons et configurations de conducteurs, notamment :
Le système de connexion par soudage exothermique AMP Weld de TE Connectivity (TE) offre une gamme complète de moules et d’accessoires. Regardez une démonstration du produit ici.
Question : En quoi consiste le procédé de soudage exothermique AMP Weld de TE ?
Réponse : Notre procédé de soudage exothermique AMP Weld est une réaction chimique aluminothermique entre l’aluminium et l’oxyde de cuivre. Dans la réaction exothermique, l’aluminium réduit l’oxyde de cuivre pour produire du cuivre métallique (fondu), de l’oxyde d’aluminium (scories) et la libération d’une grande quantité de chaleur. Le cuivre fondu généré par la réaction est utilisé pour fusionner les conducteurs et former une connexion électrique.
Question : Quand dois-je utiliser le procédé de soudage exothermique ?
Réponse : Notre processus doit être utilisé lorsque vous devez produire des connexions électriques permanentes pour des applications d’assemblage telles que le cuivre au cuivre et le cuivre à l’acier.
Question : Comment le processus de soudage exothermique est-il réalisé ?
Réponse : Le soudage est effectué à l’aide d’un moule en graphite semi-permanent avec un matériau de soudage exothermique de qualité supérieure (poudre). Les connecteurs de mise à la terre exothermiques sont placés dans le moule ouvert, puis le moule est verrouillé à l’aide de la pince de la poignée du moule. Le couvercle moulé est ouvert et le disque en acier est inséré dans le moule suivi du matériau de soudage. Une partie du matériau de départ est saupoudrée sur le matériau de soudage. Le couvercle est fermé et le matériau de départ restant est versé sur le dessus du couvercle. Un allumeur à silex est utilisé pour initier la réaction, qui s’achève en quelques secondes.
Question : le processus de soudage exothermique peut-il être effectué sur place ?
Réponse : Le processus de soudage exothermique est facile à effectuer sur site et ne nécessite aucune source d’alimentation externe pour effectuer le processus. Notre matériau de soudage exothermique est un mélange exclusif d’oxydes de cuivre, d’aluminium et d’éléments d’alliage qui produit le rendement le plus élevé de métal de soudure utilisable disponible sur le marché.
Question : Le composant utilisé pour les matériaux de soudage exothermique peut-il être transporté facilement ?
Réponse : Les matériaux de soudage et de départ sont emballés par taille dans des tubes en plastique à double cavité. Les deux matériaux se trouvent dans des chambres séparées, ce qui garantit qu’il n’y a jamais de mélange entre les matériaux de soudage et de départ. Les disques en acier sont emballés avec les tubes dans des boîtes en plastique. Ces matériaux sont non explosifs et ne sont pas sujets à la combustion spontanée.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info