Tendance
Réinventer les connexions
Au cours des 100 dernières années, les progrès réalisés en matière de contrôle et de surveillance sans fil des réseaux et des services publics ont modifié le fonctionnement des villes. Nous sommes aujourd’hui à un tournant de la réinvention du concept de ville.
Le concept de ville intelligente inspire une constellation d’idées nouvelles pour intégrer les services dont dépend la population au quotidien. Aujourd’hui, certaines solutions assurent confort, sécurité et efficacité à chaque itération, ce qui était inimaginable il y a encore quelques années. Si cette connectivité sans précédent est possible, c’est notamment grâce à la communication sans fil et aux nombreux types de capteurs disponibles. Cette connectivité contribue à améliorer l’éclairage urbain, les performances des infrastructures et la consommation d’énergie.
De nombreuses municipalités remplacent les lampadaires standard par des éclairages LED équipés de capteurs avancés et connectés à des réseaux intégrés. Ces nouveaux systèmes d’éclairage peuvent être pilotés localement ou à distance pour s’allumer uniquement en cas de détection de mouvement, par exemple lorsqu’un piéton marche dans la rue de nuit. Ce type de système permet aux villes de remplacer les équipements d’éclairage public, et donc de limiter la demande d’énergie à court terme et de réaliser des économies.
Si nous ciblons d’abord les grands parkings (par exemple, les parkings des aéroports ou des centres commerciaux) en ajoutant des capacités vidéo, chaque luminaire pourra être activé localement ou à distance uniquement lorsqu’une activité est détectée. Cette méthode pourrait permettre d’économiser de l’énergie et d’améliorer la sécurité. Les réseaux sans fil 4G actuels ou les réseaux 5G du futur pourraient assurer les opérations de transfert de données et de contrôle. Cette connexion haut débit à Internet et au cloud nous permettrait d’utiliser l’accès WiFi pour fournir des informations sur les disponibilités de stationnement ou sur des offres spéciales proposées par les magasins et les restaurants de la région. Les revenus publicitaires pourraient compenser le coût du déploiement de cette technologie pour les localités qui souhaiteraient se placer à l’avant-garde de l’adoption de la technologie.
Un autre avantage immédiat de la ville intelligente est la capacité de gestion de la circulation et du stationnement dans les régions métropolitaines. Imaginez : vous arrivez dans une grande ville et toutes les options de stationnement disponibles à proximité de votre destination s’affichent devant vous. Avec l’avènement des véhicules intelligents et autonomes, les services municipaux tels que les informations de stationnement, les indications de direction et la facturation peuvent tous être automatisés.
Les informations sur la circulation en temps réel seront en libre accès, ce qui permettra aux responsables des transports de créer des itinéraires bis et de modifier les séquences des feux de circulation afin d’optimiser la fluidité du trafic. Un avantage précieux dans les zones qui accueillent des rencontres sportives ou des événements majeurs. Des informations environnementales, notamment sur la météo, la pollution et le bruit pourraient être surveillées dans chaque zone.
Cependant, l’intégration de toutes ces fonctionnalités dans un boîtier compact peut s’avérer complexe, en raison du nombre de capteurs et de fonctions radio qui doivent coexister. La gestion de l’alimentation et de la chaleur, ainsi que la conception des antennes sont des questions essentielles à une intégration réussie.
Suivant l’exemple des lampadaires de la ville intelligente qui s’activent uniquement lorsque quelqu’un se trouve à proximité, les performances de l’ensemble des services publics et appareils pourraient également être optimisées. L’impact environnemental d’un éclairage qui s’active uniquement lorsqu’il est nécessaire peut être significatif. Imaginez une ville truffée de réfrigérateurs et de climatiseurs intelligents. Ces deux appareils représentent à eux seuls une part importante de la consommation d’énergie d’un logement individuel. En communiquant avec le réseau électrique, ces appareils pourraient déterminer leur période de fonctionnement idéale pour maintenir leurs températures cibles.
Le réfrigérateur pourrait ainsi atteindre une température légèrement plus froide avant le pic de demande du climatiseur. Résultat : une charge stable et gérable pour le fournisseur de services publics. Imaginez un système d’arrosage municipal qui tient compte de la disponibilité actuelle de l’eau, des conditions du sol et des prévisions météorologiques pour s’assurer que chaque goutte d’eau utilisée pour entretenir les parcs et les champs est intégralement exploitée.
Dans un contexte où la population des pays en développement continue de croître et prétend naturellement à un accès aux mêmes commodités que les pays développés, les infrastructures existantes seront mises à rude épreuve. La ville intelligente ouvre la voie à des solutions d’accès responsable et équitable à ces commodités.