TE Connectivity permet des applications de réseau intelligent
Publié
02/18/21
Demande de renseignements pour les médias
Mandy Hartman
TE Connectivity
+49 174 738 0957
OTTOBRUNN, Allemagne
18 février 2021
TE Connectivity permet des applications de réseau intelligent avec le connecteur séparable Raychem RSTI-VS équipé d'un capteur de tension, désormais compatible avec le dispositif de surveillance du réseau IKI-50 de Kries
TE Connectivity, un des principaux acteurs dans le domaine de la connectivité et des capteurs, a lancé son connecteur séparable intelligent Raychem RSTI-VS avec capteur de tension pour les marchés CEI, qui peut être utilisé pour surveiller les réseaux et pour détecter les défauts de mise à la terre et de courts-circuits.
En association avec des appareils de surveillance du réseau tels que l’IKI-50 de Kries, les opérateurs de réseaux de distribution peuvent peuvent mettre en place des systèmes de maintenance conditionnelle, de détection avancée des défaillances et de prédiction des pannes sur leurs réseaux. Cette solution simple et économique transforme les nouveaux réseaux de distribution ainsi que les réseaux existants en réseaux intelligents.
Le RSTI-VS intelligent de TE est la nouvelle génération de connecteurs Raychem séparables blindés dotés d'une fonction de mesure de la tension. Équipé d'un capteur de tension de faible puissance, le RSTI intelligent est conçu pour permettre une meilleure compréhension des réseaux et contribuer à la mise en place de réseaux intelligents sur les réseaux de distribution en fournissant une mesure précise de la tension (avec une classe de précision de 0,5 %). Grâce à sa taille compacte et à sa conception optimisée, le RSTI intelligent permet de gagner en espace et de réduire la taille et le poids des tableaux de distribution par rapport aux technologies conventionnelles (transformateur de courant et de potentiel / CT & PT). Les installations existantes peuvent être facilement modernisées avec le RSTI-VS, et les produits RSTI standard peuvent être dotés du capteur de tension pour les améliorer.
Le capteur de tension est compatible avec de nombreux dispositifs de surveillance utilisés dans l'industrie. Il est désormais entièrement compatible avec le dispositif d'inspection de réseau IKI-50 de Kries, un appareil de surveillance très polyvalent pour suivre les réseaux de distribution. Il est conçu pour détecter les pannes, surveiller et effectuer des opérations de commutation, et permet une meilleure compréhension des réseaux. Il constitue l'élément de base pour les réseaux de distribution intelligents.
En associant le RSTI-VS intelligent Raychem de TE à l’IKI-50 de Kries, les opérateurs de réseaux de distribution bénéficient de mesures précises de la tension sur l'ensemble des applications et sur toute la plage de fonctionnement du capteur et de l’IKI-50.
Visitez TE.com/energy pour plus d’informations.
À propos de TE Connectivity
TE Connectivity est un leader mondial de la technologie industrielle qui contribue à créer un avenir plus sûr, durable, productif et connecté. Notre large gamme de solutions de connectivité et de capteurs assure la distribution de l'énergie, des signaux et des données pour faire progresser les transports de nouvelle génération, les énergies renouvelables, les usines automatisées, les centres de données, la technologie médicale et bien d'autres domaines. Avec plus de 85 000 employés, dont 8 000 ingénieurs, collaborant avec des clients dans environ 140 pays, TE veille à ce que EVERY CONNECTION COUNTS. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.te.com ainsi que les sites LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram et X (anciennement Twitter).