TE Connectivity propose à ses clients du secteur de l'énergie des solutions innovantes pour prévenir les incendies causés par les animaux.
Publié
05/09/23
Demande de renseignements pour les médias
Sian Glaessner
TE Connectivity
Tél. : +49 173 368 0130
E-mail : sian.glaessner@te.com
Le V0+ est un matériau avec une nouvelle composition destinée pour la protection de la faune et des équipements électriques.
Ottobrunn, Allemagne
TE Connectivity (TE), un des principaux acteurs dans le domaine de la connectivité et des capteurs, offre au secteur de l'énergie une gamme complète de solutions pour la protection de la faune et des équipements afin de réduire davantage les risques d'incendies causés par les animaux sauvages entrant en contact avec les systèmes électriques, grâce à son nouveau matériau V0+ nouvellement formulé.
Luis Puigcerver, chef de produit principal Solutions de protection de la faune et des ressources explique que « même si l'on évite un incendie de forêt dévastateur, un seul écureuil peut provoquer une panne de courant massive, laissant des dizaines de milliers de clients sans électricité pendant des heures, ce qui coûte des centaines de milliers de dollars à une entreprise de services publics. Cela signifie que la protection des lignes aériennes et des postes par l’installation de couvercles et de barrières isolantes semble être un investissement stratégique judicieux et nécessaire ». « Nous travaillons en étroite collaboration avec les entreprises de services publics pour les aider à élaborer un plan stratégique visant à remplacer, moderniser ou mettre à niveau les équipements les plus exposés et à améliorer l’isolation du réseau électrique, en nous appuyant sur une évaluation solide et structurée des risques. »
Pour diminuer les risques de pannes imprévues et de départs de feu, les exploitants de réseaux doivent choisir des solutions d'isolation et d'isolement fondées sur des données probantes. Depuis plus de 30 ans, TE a fait ses preuves en matière d'innovation dans ce domaine, grâce à sa grande expertise dans la conception de composants électriques et mécaniques, ainsi que dans la science des matériaux.
Le matériau V0+ s'appuie sur les hautes performances des matériaux robustes Raychem de TE, ce qui assure d'excellentes performances lors des essais de résistance au cheminement et à l'érosion (TERT) et une longue durée de vie. Le matériau V0+ de TE est optimisé pour offrir 5 000 heures de performances de résistance aux UV et thermique, des performances TERT élevées (méthode STEP avec abrasion >180 min), et également la conformité V0 conformément à la norme UL94, ce qui représente une nouveauté pour l'industrie de l'énergie.
Désormais, au lieu d'être contraints de choisir entre des performances TERT élevées ou la conformité V0, les clients peuvent bénéficier des deux grâce à un seul et même matériau.
Brian McGowan, responsable mondial Solutions de protection de la faune et des ressources chez TE indique que « la gamme de solutions de protection de la faune et des équipements électriques Raychem de TE Connectivity est conçu et optimisé pour offrir plus de 40 ans de service, en tenant compte du vieillissement lié aux UV, ainsi que de la résistance à la chaleur, tout en garantissant une résistance optimale au cheminement ». Il ajoute que « pour les entreprises et opérateurs de services publics, ils ont confiance que nos solutions dureront plus longtemps que les ressources qu’elles protègent. »
Le livre blanc de TE intitulé, « Protégez stratégiquement votre réseau électrique pour minimiser les pannes», explore les risques fréquents de déclenchement d'incendie associés aux systèmes de distribution électrique et décrit ce qui peut être fait pour empêcher les départs de feu et minimiser (voire empêcher) la propagation des flammes, phénomènes qui coûtent cher et qui ont un impact dévastateur sur l'environnement. Par exemple, un incendie déclenché par un corbeau électrocuté dans une centrale photovoltaïque californienne a balayé plus de 400 hectares, réduisant sa capacité de production de 84 %, ce qui a entraîné une perte de près de 9 millions de dollars de revenus. La gamme de produits innovante et étendue de TE est conçue pour aider à prévenir de tels incidents.
Téléchargez la présentation et apprenez-en plus, ou contactez TE pour parler à un expert.

Des solutions d'isolation renforcées, fabriquées à partir de matériaux conçus pour durer plus de 40 ans, offrent un avantage certain : elles sont adaptées à l'espérance de vie des équipements qu'elles protègent. Cette durée de vie repose sur des performances optimales de résistance aux UV, d'anti-cheminement, d'endurance thermique et de résistance à la chaleur.
Pour atteindre cette durée de vie de 40 ans et plus, il est essentiel de fournir des performances optimales sur les points suivants :
- UV
- Anti-cheminement
- Endurance thermique
- Résistance à la chaleur