Apprenez à connaître l’équipe Valkyrie : les esprits derrière le chaos
Autoproclamée comme la « série des combats de robots titanesques », BattleBots® sur Discovery Channel ne fait pas semblant pour la saison 2020 : étincelles, scies, coups de pied latéraux et même un robot marcheur de 226 kg ! Nous nous sommes donc demandés, comme tout esprit curieux, comment l’on pouvait se retrouver dans une confrontation musclée entre robots ?
TE Connectivity s’est assis avec trois membres de l’équipe Valkyrie pour leur demander comment ils se sont retrouvés au milieu d’une arène de combat de robots et ce qui en fait l’intérêt.
Q : Quelle est votre « activité professionnelle habituelle » et quel est votre rôle au sein de l’équipe ?
Leanne Cushing, capitaine de l’équipe :
Je suis ingénieur mécanicien senior pour une ferme verticale autonome organisée en startup dans la région de la baie de San Francisco. Pour l’équipe Valkyrie, j’interviens en tant que chef d’équipe et je participe à la conception mécanique du robot.
Alexander Crease, ingénieur de conception et coordonnateur de liaison :
Mon rôle dans l’équipe se situe au niveau de la conception du système – j’ai contribué à l’élaboration du look de Valkyrie et à son assemblage général. Je vérifie que tout reste cohérent d’un point de vue esthétique. Dans mon travail de jour, je suis directeur marketing produits pour une entreprise d’impression 3D.
Frederick Moore, ingénieur en systèmes d’alimentation et chauffeur :
Je suis ingénieur mécanicien senior dans une start-up de véhicules autonomes, ce qui est assez amusant. Une grande partie de mon travail au sein de l’équipe a consisté à définir le système électrique, des batteries et des fils aux moteurs que nous allions utiliser, ainsi que les récepteurs radio et le système de télémétrie.
Q : Alors, comment faites-vous pour sauter le pas et participer à une compétition de combat entre robots ?
Alexander :
Nous avons tous commencé assez jeunes, en fait. J’ai conçu la FIRST LEGO Robotics au collège.
Leanne :
Oui, nous avons tous participé à un concours de robotique au lycée. Et Fred et moi, nous faisions tous les deux partie d’équipes qui n’ont pas franchi la ligne d’arrivée lors de la saison 2016 de BattleBots.
Frederick :
Cette première expérience a été frustrante. Aussi, au début de la saison 2018, nous savions que nous voulions fabriquer un robot très esthétique et absolument redoutable.
Leanne :
Après cette saison, je me suis dit : « Je reviendrai avec ma propre équipe, et nous ne laisserons pas les choses se reproduire. » Et j’ai demandé à Fred s’il voulait se joindre à moi. J’ai également fait appel à Alex, qui était mon stagiaire il y a 6 ans et demi. Nous avons formé comme un grand groupe d’amis à Boston.
Q : Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre participation aux BattleBots® ?
Alexander :
L’une des principales raisons pour lesquelles j’aime participer à ce spectacle, c’est qu’il ne s’agit pas simplement de « construire ce robot dangereux qui détruit des choses », mais également de plaire aux enfants enthousiastes et à leurs familles qui nous regardent. Ce spectacle est très efficace pour susciter l’intérêt des enfants pour l’ingénierie et la robotique. En tant qu’équipe, nous voulons que des enfants de tous horizons se passionnent véritablement pour l’ingénierie.
Leanne :
Dans le même ordre d’idées, la compétition véhicule également un bon message pour les jeunes ingénieurs. Je conseille à certains des jeunes ingénieurs de mon travail d’échouer rapidement et de ne pas trop s’inquiéter à ce sujet. Il s’agit de tester beaucoup de choses et de voir ce qui fonctionne. C’est ainsi que l’on peut réussir dans une compétition comme celle-ci. Il ne faut pas avoir peur d’essayer.
Alexander :
Il y a tellement de compétitions de moindre importance dans le monde, comme celles avec lesquelles nous avons commencé, à l’aide de robots d’un poids de 500 g ou 1,4 kg. Donc, si des gens font comme nous et se demandent « comment construire un BattleBot ? », ces compétitions sont l’endroit idéal pour commencer.
Pour voir cette équipe d’ingénieurs inspirants à l’œuvre, regardez BattleBots tous les jeudis® à 20 h EST sur Discovery Channel.