Études de cas
MODERNISATION DE LA TECHNOLOGIE DES CÂBLES D’ALIMENTATION
Notre équipe d’ingénieurs a aidé le fournisseur d’électricité SP Energy Networks à supprimer les câbles de compression de gaz sur son réseau de distribution, en concevant une solution personnalisée de bout en bout pour ses câbles papier vieillissants, et ce, dans un délai très court.
Il y a plus de 50 ans, des câbles isolés au plomb et recouverts de papier (PILC), y compris des câbles de 275 kV avec compression de gaz, ont été largement installés dans la ville de Glasgow.
Le défi
Pour assurer la sécurité de l’approvisionnement sur le réseau de distribution, SP Energy Networks a lancé un programme d’investissement stratégique pour améliorer la fiabilité de ses équipements en créant un système innovant de dépannage et de déviations éventuelles. Cette initiative comprenait l’élimination du dernier circuit dégazé de 275 kV fonctionnant comme une interconnexion sur le réseau de distribution.
SP Energy Networks a décidé de collaborer avec les experts de TE pour mettre au point une solution de joint de câble personnalisée, innovante et complète, dans le but de connecter les câbles modernes en polymère aux anciens câbles papier, et ce, dans un délai de trois mois.



3
Mois pour concevoir, tester, livrer les joints de câbles personnalisés et former les installateurs du fournisseur d’électricité.
60+
Ans d’expérience dans la conception d’accessoires pour câbles.
La solution
SP Energy Networks a demandé aux ingénieurs très expérimentés de TE de concevoir un joint susceptible d’être utilisé comme transition entre le câble PILC et le câble polymère nouvellement installé. TE a également fourni un échantillon de 4 mètres pour que l’équipe puisse l’évaluer. Bien que le câble ait été évalué à 275 kV, celui-ci avait été dégazé et déclassé à 33 kV, mais avec les mêmes dimensions physiques et la même taille qu’un câble de 275 kV, ce qui a permis aux ingénieurs de TE de l’utiliser comme base pour leur travail de conception.
- Utilisation de la gamme de produits et du savoir-faire technique de TE
La solution finale a été rendue possible non seulement grâce à l’expérience de l’équipe d’ingénieurs, mais aussi grâce à la vaste gamme de produits de TE. En s’appuyant sur ces outils, l’équipe a fini par créer un joint sur mesure censé permettre de passer du câble PILC 275 kV déclassé à un câble polymère standard de 630 mm². Cette solution a notamment compris des gaines thermorétractables Raychem WCSM de TE, des connecteurs haute tension, des manchons de 72 kV, des équipements de mise à la terre et un moulage plastique.
- Tests approfondis
Une fois la conception du nouveau joint de câble achevée, les ingénieurs de TE ont collaboré avec les ingénieurs et les assembleurs de SP Energy Networks pour examiner le joint, effectuer des tests approfondis dans les laboratoires de TE et garantir sa fiabilité. Le joint a passé avec succès tous les tests, et un ensemble complet de rapports de tests a été transmis à SP Energy Networks.
- Formation à l’installation
Pour permettre une intégration en douceur du nouveau joint de câble, et pour éviter toute panne due à une erreur d’installation, les ingénieurs de TE ont créé des instructions d’installation détaillées. Ils ont également formé les instructeurs chargés du raccordement chez le fournisseur, afin de leur montrer comment réaliser cette opération, et ont participé à des événements de formation avec SP Energy Networks afin d’offrir un soutien supplémentaire. Au total, 25 unités du joint de câble sur mesure ont été commandées afin de garantir que le risque de pannes futures puisse être rapidement traité.

TE Connectivity nous a fourni une assistance et un service clientèle d’une qualité exceptionnelle. Son équipe d’ingénieurs a utilisé des technologies et des composants modernes pour développer, en peu de temps, une solution sur mesure destinée à raccorder nos nouveaux câbles en polymère à nos anciens câbles papier. La disponibilité de formations à l’installation a permis une intégration harmonieuse des joints de câbles.
- Clark Sherry,
- Ingénieur principal chargé des normes et des politiques chez SP Energy Networks.
- « TE Connectivity nous a fourni une assistance et un service clientèle d’une qualité exceptionnelle. Son équipe d’ingénieurs a utilisé des technologies et des composants modernes pour développer, en peu de temps, une solution sur mesure destinée à raccorder nos nouveaux câbles en polymère à nos anciens câbles papier. La disponibilité de formations à l’installation a permis une intégration harmonieuse des joints de câbles ».
Le résultat
TE a pu fournir à SP Energy Networks une solution personnalisée complète de dépannage dans un délai très court. Le nouveau joint de câble a été conçu, testé et configuré en seulement trois mois. L’équipe d’assembleurs du fournisseur d’électricité a aussi suivi une formation afin de réduire le risque d’erreurs d’installation. Au final, SP Energy Networks dispose désormais d’une solution sur mesure en cas de panne des câbles à compression de gaz de 275 kV. La stabilité du système de transmission et la sécurité de l’approvisionnement de la ville sont donc garanties.
Avec ce projet, TE démontre qu’il est possible de raccorder des câbles modernes en polymère à de vieux câbles isolés au papier, en fournissant une solution complète.