Intervenant : (V.O.) Je suis Amitabh Passi, responsable de la stratégie et du développement commercial pour le segment des solutions de communication, l’un des trois principaux segments de TE Connectivity.
Intervenant : (V.O.) Nous pensons que la technologie 5G deviendra un point d’interconnexion clé, car il faut envoyer ces données entre les appareils et le Cloud.
QUELS PROBLÈMES LA 5G PERMET-ELLE DE RÉSOUDRE ?
Intervenant : (V.O.) La 5G s’attaque aux problèmes dans trois domaines. Le premier est la vitesse. Les réseaux 5G seront 100 fois plus rapides que la 4G. Le problème suivant concerne les connexions de machine à machine. Elle peut prendre en charge environ 100 à 1 000 fois plus de connexions que la 4G. Enfin le dernier est le temps de réponse. Imaginez que vous portez un casque RV avec un flux de données en temps réel. Tout temps de réponse supérieur à une milliseconde donne le tournis. Nous abordons les aspects du temps de réponse réduit, ainsi que ceux de machine-à-machine. Pour revenir aux attributs de vitesse et de performance, la 5G nous apporte tout cela. Ce qui était auparavant une simple antenne passive devient une antenne active très sophistiquée avec des connexions à haut débit à l’intérieur. Encore une fois, en ce qui concerne la gamme Données et Périphériques, nous introduisons une grande partie de cette technologie dans ces systèmes de nouvelle génération.
LA 5G EST-ELLE UN PHÉNOMÈNE MONDIAL ?
Intervenant : (V.O.) Chez TE, nous considérons la 5G comme un phénomène mondial, mais il y a quelques pays qui, selon moi, sont à la pointe de la tendance, notamment la Chine. Le principal cas d’utilisation de la 5G en Chine concerne l’Internet des objets. Les États-Unis ne sont pas loin derrière. Des régions du Japon et de la Corée du Sud sont également très ambitieuses en matière de 5G. Les quatre pays les plus avancés dans ce domaine sont la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, suivis par d’autres zones géographiques comme l’Europe.
COMMENT TE CONNECTIVITY PERMET-ELLE LA 5G ?
Intervenant : (V.O.) La 5G est au centre de nos préoccupations.
Intervenant : (V.O.) Nous tâchons d’aborder les différents aspects de la 5G du point de vue de l’infrastructure. Des clients construisent des stations de base de nouvelle génération.
Des clients construisent des systèmes d’antennes actives installées sur une tour. Des antennes seront installées sur les voitures pour communiquer avec les tours. Chez TE, nous nous penchons sur l’infrastructure Internet et sur l’architecture de la 5G.