Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
TE Connectivity (TE) a conçu une enquête pour les ingénieurs sur une variété de sujets liés à la conception de l’IdO. Nous avons obtenu des réponses de 180 ingénieurs, principalement des ingénieurs seniors avec un intérêt déclaré pour l’IdO grand public, industriel et automobile. Notre enquête a exploré les applications et les méthodes de conception de l’IdO, puis a identifié les défis communs qui existent dans ce domaine.
L’Internet des objets est en train de tout changer, partout. Pourtant, ces changements semblent très complexes, en particulier pour les ingénieurs en conception qui doivent comprendre, adopter pleinement ces changements et savoir comment les exploiter au mieux dans les nouvelles conceptions.
Dans cette optique, TE Connectivity (TE) a conçu une enquête pour les ingénieurs sur une variété de sujets liés à la conception de l’IdO. Nous avons obtenu des réponses de 180 ingénieurs, principalement des ingénieurs seniors avec un intérêt déclaré pour l’IdO grand public, industriel et automobile. Notre enquête a exploré les applications et les méthodes de conception de l’IdO, puis a identifié les défis communs qui existent dans ce domaine.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Est-ce juste une nouvelle mode ?
Nous pensons que notre enquête évalue les possibilités et distingue l’effet de mode de la réalité. Voici ce que nous en avons appris.
Premièrement, la 5G favorisera la généralisation de l’IdO.
Les appareils en réseau 5G peuvent être à peu près n’importe quoi. Grâce à la possibilité de se connecter à des milliers d’appareils en même temps à des vitesses exceptionnellement rapides et à un temps de réponse réduit de bout en bout, les ingénieurs prévoient que la 5G aura un impact important sur les applications IdO. Près de 60 % des personnes interrogées pensent que la 5G permettra d’obtenir des données plus rapidement, ce qui se traduira par des applications de toutes sortes pour l’IdO.
Deuxièmement, les ingénieurs voient plusieurs domaines qui, selon eux, façonneront de manière spectaculaire l’IdO.
Voici ce que nous en avons appris.
Troisièmement, les ingénieurs pensent que les exigences de l’IdO ne sont pas entièrement satisfaites dans un certain nombre de domaines. Ils ont classé les domaines suivants comme étant les plus importants :
Ces deux derniers domaines (la vitesse de traitement et le Cloud) ont été jugés moins essentiels.
Quatrièmement, nous avons constaté que la miniaturisation est universellement considérée comme la clé du développement de l’IdO.
Cinquièmement, nous avons parlé de la manière dont l’IdO devrait évoluer vers ce que les experts prédisent être un réseau omniprésent qui connectera pratiquement tous les aspects de nos vies.
Les répondants voient trois défis majeurs communs lors de la conception de l’IdO.
Les deux premiers défis étaient de trouver le matériel adéquat et la bonne connectivité. Près de la moitié des répondants, soit 49 %, ont mentionné ces deux défis. Ce n’est pas surprenant, étant donné qu’il existe aujourd’hui de nombreuses options filaires et sans fil pour connecter les appareils IdO. Toutes ces normes et technologies de connectivité remplissent des fonctions utiles, mais l’adoption de toutes ces normes, du WiFi au Bluetooth en passant par l’Ethernet, est une tâche considérable.
Le troisième défi était la sécurité : 44 % l’ont mentionné. D’autres ont évoqué le développement du bon logiciel (43 %) et les problèmes liés à l’informatique dématérialisée (14 %).
Sixièmement, lorsque nous avons demandé combien d’ingénieurs avaient réellement commencé à concevoir leur solution IdO, nous avons découvert que la plupart d’entre eux débutaient par la même étape.
La grande majorité des ingénieurs commencent par les choix matériels (78 %), tandis que seulement 22 % commencent par la spécification des logiciels.
Chez TE Connectivity, nous pensons que toutes ces conclusions sont extrêmement pertinentes aujourd’hui. Nous estimons être au cœur de ce que nous appelons la quatrième révolution industrielle, à savoir la convergence des objets physiques avec l’Internet des objets. C’est pourquoi nous trouvons que ces données et notre analyse sont si importantes.
D’après les données, il est clair que l’IdO va perdurer, qu’il est en pleine expansion et qu’il aura un impact sur les ingénieurs en conception à l’avenir. TE Connectivity a une grande expérience avec les ingénieurs du monde entier. Nous pensons que la croissance des objets connectés au cours des cinq à dix prochaines années sera très importante. Nous comptons jouer un rôle clé avec nos produits. Collaborons pour saisir l’opportunité de l’IdO.
Contactez-nous dès aujourd’hui.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info