![sonde spatiale juno avec Jupiter](/content/dam/te-com/images/sensors/global/application-hero/juno-space-craft.png)
Tendance
Des capteurs dans l’espace
TE Connectivity (TE) contribue à l’innovation aérospatiale avec l’intégration de thermistances à coefficient de température négatif (NTC) dans la sonde Juno, la deuxième mission de la NASA destinée à l’exploration de Jupiter. Les thermistances TE mesurent la température des magnétomètres installés sur Juno pour garantir la fiabilité des mesures et de la collecte de données en cas de température élevée.
Lors du lancement d’une fusée, les capteurs de pression sont exposés à l’air qui circule sur les différentes surfaces de l’appareil. Les vitesses de lancement étant relativement élevées (supérieures à Mach 4 ou 4 939 km/h), l’air applique des pressions et des forces importantes sur la surface et la cellule de la fusée, créant un environnement extrêmement difficile.
Les capteurs de pression TE Connectivity (TE) surveillent ces forces pour s’assurer qu’elles restent dans les limites de conception de la cellule. Ces capteurs sont des pièces d’ingénierie essentielles pour des entreprises comme la NASA et d’autres équipementiers de l’industrie aérospatiale.
TE a récemment contribué à l’innovation dans l’industrie aérospatiale. Les accéléromètres MEMS de TE ont notamment été utilisés dans le projet Solar Impulse, le premier avion solaire à effectuer un tour du monde (qui s’est achevé le mois dernier à Abou Dhabi) et des thermistances à coefficient de température négatif (NTC) ont été embarquées dans la sonde spatiale Juno de la NASA, la deuxième mission en orbite autour de Jupiter. Juno assure actuellement une mission de cinq ans, dont l’objectif est de collecter des données sans précédent sur la structure interne de Jupiter afin d’expliquer les aurores complexes qui s’y produisent. Les sept instruments scientifiques emportés à bord de Juno aideront les scientifiques à mieux comprendre les origines, la structure, l’atmosphère et la magnétosphère de la planète. La sonde sera au plus proche de Jupiter le 27 août de cette année. La fin de la mission est prévue pour février 2018. La sonde sera détournée et plongera vers l’atmosphère de Jupiter, où elle sera détruite.
![vue de la sonde spatiale juno montrant l’emplacement des capteurs](/content/dam/te-com/images/sensors/global/infographics/TEcom_Juno_Infographic.png)
La sonde spatiale est équipée de capteurs TE : deux magnétomètres montés à l’extrémité d’une des ailes (voir ci-dessous). Les magnétomètres fluxgate (FGM) mesureront le champ magnétique de Jupiter et dresseront une image tridimensionnelle de l’environnement magnétique. C’est la première fois qu’une mission permet de cartographier le champ magnétique autour d’une planète à dynamo active autre que la Terre.
Les capteurs de thermistance NTC de TE sont utilisés pour la mesure de la température et sont adaptés aux applications de vol spatial prolongé conformément à la spécification GSFC S-311-P-18 de la NASA. Les thermistances sont petites (de 2,4 mm à 2,8 mm), très sensibles et affichent une température de fonctionnement comprise entre -55 °C et 150 °C. Les thermistances TE mesurent la température des magnétomètres installés sur Juno pour garantir la fiabilité des mesures et de la collecte de données. Fortes de la solide expérience de TE dans le domaine spatial, ces thermistances affichent également une stabilité à long terme et une tolérance exceptionnelle de ±0,20 °C entre 0 °C et 70 °C.
Les thermistances TE mesurent la température des magnétomètres installés sur Juno pour garantir la fiabilité des mesures et de la collecte de données en cas de température élevée.
Pioneer 10, la première sonde spatiale de la NASA à effectuer une mission vers Jupiter et lancée au début des années 1970, était également équipée de capteurs TE. TE fournit des thermistances destinées aux applications spatiales depuis plus de 40 ans à la NASA, mais également à de nombreuses autres entreprises aérospatiales depuis le milieu des années 1970. Au début des années 1970, la NASA s’est rapprochée de l’une des sociétés de capteurs TE pour savoir si nos thermistances commerciales de la série 4400 pouvaient être homologuées pour des applications de vol spatial prolongé. À la suite de cette collaboration, la spécification S-311-P-18 du GSFC (Goddard Space Flight Center) de la NASA a été publiée. TE Connectivity figure dans le QPLD (Qualified Parts List Directory) de la NASA pour les thermistances S-311-P-18.
Grâce à nos compétences clés en matière de capteurs haute fiabilité destinés aux environnements difficiles (températures extrêmes, interférences radiofréquences, interférences électromagnétiques, vibrations, foudre, etc.), nous transformons les concepts en créations pour différentes applications aérospatiales : commandes de cockpit, commandes de vol et actionneurs, trains d’atterrissage et freins, cabine, galley et fret, moteur, turbine, lancements spatiaux et explorations spatiales.
Les accéléromètres MEMS de TE utilisés dans Solar Impulse sont des produits d’une stabilité exceptionnelle, parfaitement adaptés aux applications statiques et dynamiques. L’accéléromètre offre une compensation de température intégrale avec une plage dynamique allant de ±2 à ±200 g. Le modèle 4610 intègre un élément MEMS amorti au gaz avec des butées de surcharge mécaniques qui assurent une protection contre les chocs jusqu’à 5 000 g. La plage de température de fonctionnement de l’accéléromètre est comprise entre -55 °C et +125 °C.
TE est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de conception et de fabrication avancées d’accéléromètres et de systèmes de détection de vibrations pour des applications telles que la conception et les essais aéronautiques et automobiles, les tests de sécurité automobile, la surveillance des machines et des structures ou le sport automobile. Nous proposons des accéléromètres à réponse CC (statique) et à réponse CA (dynamique) pour répondre aux besoins de votre application. Les accéléromètres MEMS en silicium au niveau du circuit imprimé et les accéléromètres piézoélectriques de TE sont conçus pour être intégrés dans les systèmes de surveillance des vibrations.