Les nouveaux connecteurs à perforation d’isolant de TE Connectivity permettent de réduire le temps d’installation des parcs solaires
Publié
09/11/23
Demande de renseignements pour les médias
Sian Glaessner
TE Connectivity
Tél. : +49 173 368 0130
E-mail : sian.glaessner@te.com
Cette gamme plus large permet d'améliorer les solutions de raccordement centralisé personnalisables car elle offre une plus grande flexibilité, une meilleure adaptabilité et permet de simplifier l'installation sur le terrain
Ottobrunn, Allemagne
TE Connectivity (TE), l'un des leaders mondiaux en matière de connectivité et de capteurs, lance sur le marché de nouveaux connecteurs à perforation d'isolant afin d'accélérer la mise en œuvre des parcs solaires. Les connecteurs solaires IPC (SIPC) permettent aux clients de réagir avec souplesse aux changements qui surviennent au cours de la phase de déploiement des fermes solaires et contribuent à économiser du temps et de la main-d'œuvre lors de l'installation.
Spécialement conçus pour les installations photovoltaïques, ces connecteurs SIPC complètent la gamme existante de TE pour les raccordements centralisés personnalisables (CTS). Ils permettent aux clients de bénéficier d'une plus grande flexibilité et d'une meilleure adaptation en fonction de leurs besoins spécifiques.
Daniel Ribeiro, responsable mondial des produits chez TE, explique que « ces nouveaux connecteurs SIPC ont été développés pour répondre aux besoins des clients en matière d'installation facile, sûre et fiable, tout en offrant la souplesse de conception nécessaire pour que les projets soient menés à bien et dans les délais prévus. Leur configuration plug and play les rend plus faciles et plus sûrs à installer, car ils s'intègrent dans une grande variété d'architectures de fermes solaires. Ils peuvent être configurés en temps réel pour répondre à l'évolution des besoins et leur boîtier multiprise prépositionné limite le nombre de composants à installer sur le terrain. Grâce à leur durabilité, ils permettent de renforcer la fiabilité de notre gamme de solutions et contribuent également à réduire le nombre d'erreurs d'installation, notamment en facilitant l'alignement correct des fils TAP ».
Les connecteurs SIPC offrent une protection, une isolation et une étanchéité de haute qualité pour des connexions de câbles rapides, faciles, sûres et fiables. Ils conviennent à la fois à la production d'énergie solaire à grande échelle et aux installations photovoltaïques des particuliers. Ils ont été testés et certifiés selon la norme la plus stricte possible : cUL9703. Ils permettent d’utiliser un plus grand nombre de chaînes par connexion, ce qui optimise davantage l’architecture eBOS, comme le système de raccordement centralisé lui-même.
Cette nouvelle gamme, désormais disponible en Amérique du Nord et qui sera étendue à d'autres régions au cours de l'année, offre au marché boomant de la production d'énergie solaire, les outils, les technologies et la précision dont il a besoin pour continuer à se développer. Ces produits sont également pré-équipés de capuchons de protection DC SAFE TE, qui offrent une protection avancée supplémentaire contre les intempéries et les environnements difficiles rencontrés sur le terrain.
Le système de raccordement centralisé personnalisable peut réduire le temps d'installation jusqu'à 50 % et permet de réaliser jusqu'à 40 % d'économies sur les coûts des matériaux. M. Ribeiro explique : « Là où le système de raccordement centralisé personnalisable excelle vraiment, c'est dans la polyvalence : chaque client a ses propres priorités et ses propres exigences. Nos solutions sont capables de répondre à ces besoins, ce qui signifie que chaque client bénéficie non seulement d'une solution de pointe, mais aussi d'une solution qui convient le mieux aux besoins spécifiques pour chaque projet ».
La gamme complète de solutions pour l'énergie solaire est conçue selon les normes les plus strictes et en tenant compte des exigences en matière de connectivité effectués dans les parcs photovoltaïques.
M. Ribeiro ajoute : « Notre connecteur Solarlok 2.0 s'installe en seulement 15 secondes. Ceci permet de gagner un temps précieux lors de l'installation de projets importants. De plus, nos ingénieurs, nos experts et nos techniciens de service sur le terrain veillent à ce que chaque projet fonctionne sans incident ».