Perspectives TE
Auteur : Pat Duane, Vice-président senior et Directeur général, Médical
L’industrie des technologies médicales est l’un des segments les plus dynamiques de notre économie. Aujourd’hui, ce segment progresse rapidement et introduit différentes solutions technologiques nouvelles.
Simultanément, l’industrie traverse une phase de consolidation par le biais de fusions et acquisitions motivées par la recherche de croissance continue des acteurs de l’industrie. Cette consolidation, ainsi que la pandémie de COVID-19, ont mis à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement et remis en question les stratégies de croissance et de développement des entreprises de dispositifs médicaux.
En tant que leader technologique pesant plusieurs milliards de dollars doté d’une expertise en ingénierie localisée à l’échelle mondiale entretenant des relations avec plus de 1 500 entreprises de dispositifs médicaux dans le monde, TE Connectivity est à l’avant-garde de nombreuses tendances émergentes dans le domaine des technologies médicales.
Historiquement, les maladies sont traitées par pharmacologie, par chirurgie intensive, ou par une combinaison des deux. Les interventions chirurgicales impliquent souvent des traumatismes corporels importants, des temps de récupération longs, sans parler des coûts de soins de santé lourds. Cependant, avec la technologie d’aujourd’hui, les patients peuvent avoir les mêmes résultats, voire de meilleurs résultats, grâce à une approche mini-invasive. L’utilisation de dispositifs tels que les cathéters réduit considérablement les risques, les temps de récupération et les coûts associés à des opérations plus complexes.
Prenons, par exemple, le traitement de l’AVC, un excellent exemple des avantages de cette approche en action. « Le temps, c’est le cerveau », comme on dit, est un aspect fondamental du traitement de l’AVC ; chaque minute d’un AVC coûte 1,9 million de neurones, 14 milliards de synapses et 12 km de fibres myélinisées1. Tandis que les accidents vasculaires cérébraux sont traditionnellement traités par des traitements pharmaceutiques visant à dissoudre le caillot au fil du temps, des procédures tirant parti des nouvelles technologies permettent aux médecins d’utiliser une approche axée sur le dispositif pour retirer physiquement le caillot – un traitement direct et rapide avec de meilleurs résultats pour les patients.
Les technologies de capteurs avancées transforment les dispositifs médicaux en appareils intelligents, permettant aux médecins de surveiller la température, la pression et la position, et leur donnant accès à une grande quantité de données auparavant inaccessibles. Cette nouvelle mine d’informations permet aux médecins d’atteindre de nouvelles régions anatomiques et d’effectuer une surveillance des patients en temps réel. Pour emprunter un exemple au marché automobile, c’est comme passer de véhicules conventionnels à des voitures entièrement autonomes guidées par des systèmes intelligents capables d’ingérer et de traiter d’énormes quantités de données et de faire des ajustements à la micro-seconde.
En tant que fournisseur leader de solutions de capteurs pour de nombreuses industries, nous sommes enthousiasmés par le potentiel de la technologie de capteurs avancée dans le domaine médical. Notre capteur de pression micro-invasif IntraSense est plus petit que la pointe d’un crayon, ce qui lui permet d’être monté sur une variété d’outils, dont des cathéters, des fils guides, des endoscopes et des aiguilles. De plus, cette technologie est une amélioration par rapport aux capteurs externes, puisqu’elle fournit des informations plus précises en temps réel.
Aujourd’hui, il y a une prise de conscience accrue de la nécessité d’assurer des installations médicales sûres et propres. Depuis le début de l’année 2020, l’accent est mis sur la réduction de la transmission de la COVID-19. Mais depuis de nombreuses années, l’inquiétude concerne les infections associées aux soins de santé, qui, selon le CDC, rendent malades près de deux millions de personnes chaque année dans les seuls hôpitaux américains. Ces épidémies de « superbug »2 sont souvent associées à des surfaces contaminées et à des outils médicaux, tels que des endoscopes, qui ont été en grande partie développés en tant que technologies réutilisables et sont très difficiles à nettoyer. Ainsi, l’utilisation d’endoscopes médicaux à usage unique est devenue impérative.
En partenariat avec nos clients, TE Connectivity développe actuellement une technologie d’endoscope avancée, rentable et à usage unique qui fournit aux professionnels de la santé des outils de haute qualité qui limitent le risque d’infection liée à la réutilisation, réduisant ainsi la transmission de la maladie chez les patients et les travailleurs hospitaliers.
Bien qu’en constante évolution par rapport à certaines des technologies existantes dans l’industrie, les technologies automatisées, y compris la robotique, sont un domaine passionnant pour la prochaine vague de technologie médicale avancée.
La chirurgie robotisée permet aux médecins d’effectuer des procédures complexes3 avec plus de précision, de flexibilité et de contrôle ne le permettent les techniques conventionnelles. Grâce à l’expertise existante de TE Connectivity en matière d’ingénierie, ainsi qu’à notre présence dans l’industrie médicale, nous sommes prêts à concevoir des solutions avancées pour un avenir médical assisté par robot.
La pandémie de COVID-19 nous a appris que nous sommes dans une pénurie critique de capacités de détection et de diagnostic rapides, y compris de solutions auto-administrables à la maison. Nous avons à présent le pouvoir de changer radicalement la pratique, la vitesse et l’accessibilité des tests moléculaires complexes pour une variété de maladies. Le diagnostic in vitro jouera un rôle crucial en permettant une détection plus précoce de la maladie et, ce faisant, une action préventive plus précoce.
L’avenir de la médecine passera par des technologies de pointe éliminant les risques humains et fournissant aux professionnels de la santé de vastes volumes d’informations auparavant inaccessibles. De la technologie de capteurs miniaturisée et avancée aux solutions de connectivité permettant à la médecine numérique d’entrer dans une nouvelle ère, TE Connectivity est fier de travailler en partenariat avec la communauté médicale pour ouvrir une nouvelle ère technologique conduisant à de meilleurs résultats pour les patients et la santé globale des patients.
Si vous êtes un investisseur et souhaitez plus d’informations sur TE Connectivity, veuillez envoyer un e-mail à notre équipe chargée des relations avec les investisseurs.
Pat Duane
Pat Duane est vice-président senior et directeur général de l’activité médicale de TE, où il dirige une équipe mondiale aidant les clients à relever leurs défis de conception les plus délicats et à réaliser des percées dans le domaine de la science médicale. Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des dispositifs médicaux, Pat est un inventeur associé à plus de 11 brevets délivrés à l’échelle internationale. Avant TE, Pat a occupé un poste de cadre chez Creganna Medical et dirigé les opérations mondiales lors de l’intégration de Creganna avec TE, après son acquisition en 2016. Il a également occupé des postes de haute direction chez Medtronic et CR Bard, en développement des affaires et en R&D. Pat est titulaire d’un doctorat en affaires du Henley Management College de Londres et d’une maîtrise en conception technique de l’University College Dublin.
Executive Insights : Plus d’histoires dans cette série
1 Revues de l’AHA, 2005
2 The New York Times, 2021
3 Clinique Mayo, 2021