Études de cas
Carte SIM ultra mince
La prolifération mondiale des smartphones et le cycle de lancement rapide de nouveaux modèles ont vu de plus en plus de consommateurs à la recherche d’une solution de carte SIM unique pour smartphones, avec différentes exigences de taille de carte SIM.
Défi
Une solution adoptée par de nombreux fabricants d’appareils mobiles est l’adaptateur de carte nano-SIM. Dans le même temps, les nouveaux smartphones utilisent des connecteurs de carte nano-SIM réduits pour réduire l’espace PCB. La réduction de la taille du connecteur SIM et l’utilisation accrue des adaptateurs de carte nano-SIM ont soulevé un problème technique impliquant le flambage du contact.
Le flambage du contact peut se produire avec les connecteurs micro-SIM push-pull lors de l’insertion ou du retrait de l’adaptateur de carte nano-SIM. En tirant sur l'adaptateur et en le poussant, il arrive souvent que les bords heurtent l'embout du connecteur micro-SIM, ce qui entraîne une déformation ou, dans des cas extrêmes, un dysfonctionnement de l'embout du connecteur.
Approche
Étant à proximité des sites de nos clients dans de nombreux endroits, y compris en Asie, nous avons développé des solutions qui répondent aux problèmes techniques et aux besoins des clients et permettent à nos clients de répondre aux changements du marché. Dans certains cas, nos ingénieurs ont démontré leur capacité à développer un concept et à créer un premier prototype en trois à quatre jours, ce même prototype étant mis en production de masse la semaine suivante.
Résultats
Notre conception offre des avantages techniques par rapport aux offres de nos concurrents. De plus, cette conception dépasse les normes actuelles du secteur et est largement reconnue par la plupart des clients comme une solution plus efficace.
Depuis son lancement, notre produit a été adopté comme composant de plateforme par un équipementier OEM chinois de premier plan dans le domaine des smartphones, en partie parce que nous avons conçu de manière proactive et présenté rapidement une solution qui surpassait les autres. Nous avons été désignés comme le seul fournisseur à l’époque pour leurs principaux modèles de smartphones en pleine croissance.
Notre conception dépasse les normes du secteur.
- Masaki Shoji,
- Chef de produit

Avantages
La carte SIM anti-flambage
Les autres avantages du produit incluent :
- Une plus grande polyvalence dans le dimensionnement de l’appareil avec le choix de six ou huit positions
- Gain supplémentaire d’espace sur le circuit imprimé grâce à l’intégration du commutateur de détection de carte sur le connecteur
- Meilleure protection contre les dommages grâce à l’utilisation d’une fonctionnalité pour éviter une mauvaise insertion
Exemple
Développement de concepts
Un exemple est le connecteur SIM anti-flambage de 1,18 mm doté d’une conception d’embout de connecteur à pente progressive qui minimise le flambage de la carte nano-SIM et les dommages potentiels à l’extrémité du connecteur lors de l’insertion ou du retrait de la carte SIM.
Avec ce nouveau produit, la hauteur du connecteur a diminué de 1,24 mm à 1,18 mm, ce qui en fait le connecteur dont la hauteur est la plus basse de toute notre gamme de connecteurs SIM et l’une des plus basses du marché.
Notre connecteur push-push micro SIM offre un design novateur, ainsi qu’une vaste gamme de connecteurs de carte SIM.
Qu’il s’agisse de la carte SIM 1FF pour les téléphones mobiles de première génération, de la carte SIM 2FF pour les téléphones fonctionnels ou des cartes SIM 3FF micro et 4FF nano pour les smartphones, les cartes SIM sont de plus en plus petites pour répondre aux exigences des appareils électroniques d’aujourd’hui.
Pour suivre le rythme des dernières avancées dans le domaine de l’électronique grand public, TE Connectivity a présenté le connecteur micro SIM push-push innovant.
Avec seulement 1,27 millimètre, son design compact et ultra-mince est 50 % plus petit.
Avec sa fonction push-push fluide et sa conception pensée contre les erreurs d’insertion de carte SIM ... seule l’insertion de la carte dans la bonne direction permet de connecter correctement. Pour autant, une erreur d’insertion n’affectera ni n’endommagera pas le connecteur SIM. La caractéristique innovante de la broche à double contact a donné d’excellents résultats lors des tests de chute de tension. Son design créatif amortit la carte SIM et l’empêche efficacement de rebondir hors de la fente.
Outre le connecteur micro SIM push-push, nous disposons également d’une gamme complète de connecteurs de carte SIM. Nous nous engageons à produire des connecteurs de carte SIM haute performance pour répondre précisément aux spécifications de conception de vos produits.
Chacun des milliers de connecteurs de haute qualité qui sortent chaque jour de nos lignes de production est soigneusement travaillé, rigoureusement testé et minutieusement examiné.
Où que soit utilisée la carte SIM (téléphones mobiles, smartphones, tablettes, ultrabooks, PC, cartes de données, modules GPS personnels ou serveurs), nous offrons la plus grande qualité et les meilleures performances.
Nous sommes TE Connectivity. Pour plus d’informations, veuillez rechercher : TE SIM. Pour obtenir un échantillon gratuit et une brochure de produit, rendez-vous sur www.TE.com/SIMV.

Études de cas
Carte SIM ultra mince
La prolifération mondiale des smartphones et le cycle de lancement rapide de nouveaux modèles ont vu de plus en plus de consommateurs à la recherche d’une solution de carte SIM unique pour smartphones, avec différentes exigences de taille de carte SIM.
Défi
Une solution adoptée par de nombreux fabricants d’appareils mobiles est l’adaptateur de carte nano-SIM. Dans le même temps, les nouveaux smartphones utilisent des connecteurs de carte nano-SIM réduits pour réduire l’espace PCB. La réduction de la taille du connecteur SIM et l’utilisation accrue des adaptateurs de carte nano-SIM ont soulevé un problème technique impliquant le flambage du contact.
Le flambage du contact peut se produire avec les connecteurs micro-SIM push-pull lors de l’insertion ou du retrait de l’adaptateur de carte nano-SIM. En tirant sur l'adaptateur et en le poussant, il arrive souvent que les bords heurtent l'embout du connecteur micro-SIM, ce qui entraîne une déformation ou, dans des cas extrêmes, un dysfonctionnement de l'embout du connecteur.
Approche
Étant à proximité des sites de nos clients dans de nombreux endroits, y compris en Asie, nous avons développé des solutions qui répondent aux problèmes techniques et aux besoins des clients et permettent à nos clients de répondre aux changements du marché. Dans certains cas, nos ingénieurs ont démontré leur capacité à développer un concept et à créer un premier prototype en trois à quatre jours, ce même prototype étant mis en production de masse la semaine suivante.
Résultats
Notre conception offre des avantages techniques par rapport aux offres de nos concurrents. De plus, cette conception dépasse les normes actuelles du secteur et est largement reconnue par la plupart des clients comme une solution plus efficace.
Depuis son lancement, notre produit a été adopté comme composant de plateforme par un équipementier OEM chinois de premier plan dans le domaine des smartphones, en partie parce que nous avons conçu de manière proactive et présenté rapidement une solution qui surpassait les autres. Nous avons été désignés comme le seul fournisseur à l’époque pour leurs principaux modèles de smartphones en pleine croissance.
Notre conception dépasse les normes du secteur.
- Masaki Shoji,
- Chef de produit

Avantages
La carte SIM anti-flambage
Les autres avantages du produit incluent :
- Une plus grande polyvalence dans le dimensionnement de l’appareil avec le choix de six ou huit positions
- Gain supplémentaire d’espace sur le circuit imprimé grâce à l’intégration du commutateur de détection de carte sur le connecteur
- Meilleure protection contre les dommages grâce à l’utilisation d’une fonctionnalité pour éviter une mauvaise insertion
Exemple
Développement de concepts
Un exemple est le connecteur SIM anti-flambage de 1,18 mm doté d’une conception d’embout de connecteur à pente progressive qui minimise le flambage de la carte nano-SIM et les dommages potentiels à l’extrémité du connecteur lors de l’insertion ou du retrait de la carte SIM.
Avec ce nouveau produit, la hauteur du connecteur a diminué de 1,24 mm à 1,18 mm, ce qui en fait le connecteur dont la hauteur est la plus basse de toute notre gamme de connecteurs SIM et l’une des plus basses du marché.
Notre connecteur push-push micro SIM offre un design novateur, ainsi qu’une vaste gamme de connecteurs de carte SIM.
Qu’il s’agisse de la carte SIM 1FF pour les téléphones mobiles de première génération, de la carte SIM 2FF pour les téléphones fonctionnels ou des cartes SIM 3FF micro et 4FF nano pour les smartphones, les cartes SIM sont de plus en plus petites pour répondre aux exigences des appareils électroniques d’aujourd’hui.
Pour suivre le rythme des dernières avancées dans le domaine de l’électronique grand public, TE Connectivity a présenté le connecteur micro SIM push-push innovant.
Avec seulement 1,27 millimètre, son design compact et ultra-mince est 50 % plus petit.
Avec sa fonction push-push fluide et sa conception pensée contre les erreurs d’insertion de carte SIM ... seule l’insertion de la carte dans la bonne direction permet de connecter correctement. Pour autant, une erreur d’insertion n’affectera ni n’endommagera pas le connecteur SIM. La caractéristique innovante de la broche à double contact a donné d’excellents résultats lors des tests de chute de tension. Son design créatif amortit la carte SIM et l’empêche efficacement de rebondir hors de la fente.
Outre le connecteur micro SIM push-push, nous disposons également d’une gamme complète de connecteurs de carte SIM. Nous nous engageons à produire des connecteurs de carte SIM haute performance pour répondre précisément aux spécifications de conception de vos produits.
Chacun des milliers de connecteurs de haute qualité qui sortent chaque jour de nos lignes de production est soigneusement travaillé, rigoureusement testé et minutieusement examiné.
Où que soit utilisée la carte SIM (téléphones mobiles, smartphones, tablettes, ultrabooks, PC, cartes de données, modules GPS personnels ou serveurs), nous offrons la plus grande qualité et les meilleures performances.
Nous sommes TE Connectivity. Pour plus d’informations, veuillez rechercher : TE SIM. Pour obtenir un échantillon gratuit et une brochure de produit, rendez-vous sur www.TE.com/SIMV.