![Notions de base sur les FPC à pas fin](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/Marketing-Hero-Rendition-1024x400/fpc-basics-hero-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
FPC à pas fin
Les connecteurs de circuits imprimés flexibles (FPC) à pas fin sont une excellente option pour les situations où un vaste espacement entre les lignes centrales rend les interconnexions fil-à-carte peu pratiques.
Nos solutions FPC à pas fin sont des interconnexions fiables. qui utilisent un actionneur pour fixer la terminaison du câble, de sorte qu’aucun outil n’est requis. Tenez compte des avantages et des aspects suivants des connecteurs FPC lorsque vous concevez des solutions d’interconnexion à ligne centrale plus petite, à hauteur de profil plus basse et plus légères.
Orientation de la tige
![Notions de base sur les FPC Figure A](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-figure-a-300x250.jpg)
![Notions de base sur les FPC Figure B](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-figure-b-300x250.jpg)
Tous nos produits FPC à pas fin présentent une orientation d’extrémité décalée. Ce type d’orientation signifie que la disposition des contacts avant et arrière est décalée, comme le montre la Figure A.
Lorsque le sens de la tige est décalé, il est important de se rappeler que vous pouvez mesurer la ligne centrale en mesurant la distance entre le centre du contact avant et le centre du contact arrière, comme le montre la Figure B.
Espacement de ligne centrale
![Notions FPC de base Figure C](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-figure-c-620x250.jpg)
Il est possible de mesurer la ligne centrale de nombreuses façons différentes, mais en général, il s’agit simplement de l’espacement entre le centre d’un contact et le centre du contact voisin.
Vous pouvez noter la ligne centrale de notre produit FPC à pas fin en regardant les contacts du connecteur lui-même, illustré dans la Figure C, ou par la méthode déjà décrite dans la Figure B.
Types d’actionneurs
Tous nos connecteurs FPC à pas fin intègrent un actionneur de verrouillage par bascule pour une meilleure rétention du circuit imprimé. Cette méthode de terminaison permet également une force d’insertion nulle, c’est pourquoi ce produit est couramment appelé connecteur ZIF. Le fonctionnement d’un actionneur de verrouillage par bascule est illustré dans les images ci-dessous.
Actionneur de verrouillage par bascule avant
![Actionneur de verrouillage par bascule avant - Étape 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-1-140x140.jpg)
![Actionneur de verrouillage par bascule avant - Étape 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-2-140x140.jpg)
![Actionneur de verrouillage par bascule avant - Étape 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-3-140x140.jpg)
![Actionneur de verrouillage par bascule avant - Étape 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-a-4-140x140.jpg)
Actionneur de verrouillage par bascule arrière
![Actionneur de verrouillage par bascule arrière - Étape 1](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-1-140x140.jpg)
![Actionneur de verrouillage par bascule arrière - Étape 2](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-2-140x140.jpg)
![Actionneur de verrouillage par bascule arrière - Étape 3](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-3-140x140.jpg)
![Actionneur de verrouillage par bascule arrière - Étape 4](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-fla-back-4-140x140.jpg)
Actionneur Stuffer (Style Plunger)
![Actionneur Stuffer (Style Plunger) - Étape 1](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Closed.234-140x140.jpg)
![Actionneur Stuffer (Style Plunger) - Étape 2](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Open.233-140x140.jpg)
![Actionneur Stuffer (Style Plunger) - Étape 3](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/FPC-IN-Closed.238-140x140.jpg)
![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/Actuator-Closed-FPC-IN-140x140.jpg)
![TE Connectivity (TE)](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/half-inch-spacer-1024.jpg)
Types de contacts
Nombre de nos produits FPC à pas fin sont disponibles en versions avec contact supérieur, inférieur ou double contact. Cet attribut représente la partie du contact avec laquelle le FPC interagit. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, les contacts FPC ont une forme de « U ». Seule une branche de ce U s’interface avec les contacts du FPC. Le choix de la bonne conception du contact repose généralement sur le sens du circuit imprimé flexible, comme décrit ci-dessous.
![Contact supérieur](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/top-contact-140x140.jpg)
![Conception du contact inférieur](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/bottom-contact-140x140.jpg)
![Conception du double contact](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/dual-contact-140x140.jpg)
Insertion inclinée
Quel est l’avantage de l’insertion inclinée ?
![Insertion droite du FPC](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-1-620x250.jpg)
![Insertion inclinée du FPC :](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-2-620x250.jpg)
![Avantage de l’insertion inclinée du FPC](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/fpc-angled-insertion-3-620x250.jpg)