Des solutions rapides, fiables et efficaces exposées au 16e salon SNEC PV Power Expo en Chine
Publié
05/24/23
Demande de renseignements pour les médias
Sian Glaessner
TE Connectivity
Tél. : +49 173 368 0130
E-mail : sian.glaessner@te.com
Shanghai, Chine
24 mai 2023
Avec sa gamme SOLARLOK et ses solutions personnalisables, TE offre aux clients du secteur de l'énergie solaire de nouveaux moyens de renforcer la fiabilité tout en augmentant la capacité de production.
TE Connectivity (TE), un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine de la connectivité et des capteurs, présentera ses dernières solutions en matière d'énergie solaire lors de la 16e édition de la SNEC PV Power Expo, qui se tiendra à Shanghai du 24 au 26 mai 2023. TE est un acteur incontournable dans le secteur toujours plus important des énergies renouvelables et propose des solutions pour les panneaux, les onduleurs, les postes mais aussi le stockage de l'énergie.
Laura Lu, directrice générale de TE Energy en Chine, a déclaré : « Il est communément admis que la production photovoltaïque (PV) est désormais la solution alternative privilégiée. Nous avons pour mission d'aider les clients à augmenter le rendement tout en assurant un fonctionnement sûr, stable et fiable des centrales photovoltaïques, ce qui est également notre avantage. En fin de compte, notre travail favorise le développement durable du secteur. »
En 2022, l’industrie photovoltaïque chinoise a connu une croissance de plus de 59 % par rapport à l'année précédente, atteignant plus de 87 GW d'énergie produite par l'énergie solaire photovoltaïque. La capacité des installations photovoltaïques mondiales devrait atteindre 268 GW en 2022, selon Bloomberg NEF. Des produits fiables, efficaces et faciles à installer, tels que ceux fabriqués par TE, offrent un avantage certain pour soutenir ce développement.
King Xie, responsable des ventes pour le secteur des énergies renouvelables chez TE Energy Chine explique que « les centrales photovoltaïques ont besoin de fiabilité. À nous d'aider à éliminer les risques présents dès les premières étapes d'un projet, lors de la conception et de l'installation des centrales ». Il précise également que « pour résoudre ces problèmes et améliorer le rendement, TE propose une série de produits et de solutions de connexion photovoltaïque innovants et fiables, qui sont maintenant largement adoptés à l’échelle mondiale, portant la capacité installée totale à plus de 150 GW ».
Les connecteurs SOLARLOK PV4-S à sertir de TE sont des solutions compactes et efficaces, capables de résister à des conditions difficiles et offrent des connexions étanches et durables, minimisant ainsi les pertes de puissance. Homologué TUV/CEI et UL pour 1 500 V, ce modèle dépasse 3 fois les tests de vieillissement standard CEI, ce qui en fait une solution fiable pour les boîtes de jonction, directement sur les panneaux, ou pour les faisceaux et les dérivations. Résistant et compact, il a été le produit choisi par l’une des premières fermes solaires flottantes au monde pour 2 raisons principales : sa capacité à résister à des niveaux élevés d’humidité et de sel, et sa durée de vie estimée est de plus de 20 ans.
Les visiteurs qui se rendront sur le stand de TE auront également la possibilité de s'essayer à l'installation du connecteur SOLARLOK 2.0, qui combine la fiabilité et la résistance du SOLARLOK PV4-S mais avec des caractéristiques supplémentaires qui permettent de réduire le temps d'installation de 80 %. Il peut être installé en seulement 30 secondes avec des outils standard et sans formation. L'installation d'un connecteur photovoltaïque standard avec deux coques et des bornes de sertissage prend généralement 2 minutes. Pour une centrale photovoltaïque de 20 000 connexions, cela permettrait de diminuer le temps d’installation, en passant d’un mois à une semaine.
TE améliore également la fiabilité opérationnelle des centrales photovoltaïques grâce à sa solution de raccordement centralisé personnalisable (CTS) et à la formation à l'installation sur site. Le CTS permet de se passer des connexions de la boîte de raccordement. Il simplifie l'approvisionnement, l'installation, la mise en service, l'exploitation et la maintenance, tout en éliminant les risques potentiels liés à la boîte de raccordement. Les clients peuvent potentiellement bénéficier d'une réduction des chutes de tension, d'une augmentation de l'efficacité de la production d'énergie et d'une réduction significative du fardeau associé au câblage et à l'installation.
![ferme solaire](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/energy-solar-1024x400.jpg)
À propos de TE Connectivity
TE Connectivity est un leader mondial de la technologie industrielle qui contribue à créer un avenir plus sûr, durable, productif et connecté. Notre large gamme de solutions de connectivité et de capteurs assure la distribution de l'énergie, des signaux et des données pour faire progresser les transports de nouvelle génération, les énergies renouvelables, les usines automatisées, les centres de données, la technologie médicale et bien d'autres domaines. Avec plus de 85 000 employés, dont 8 000 ingénieurs, collaborant avec des clients dans environ 140 pays, TE veille à ce que EVERY CONNECTION COUNTS. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.te.com ainsi que les sites LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram et X (anciennement Twitter).