Q : Quels matériaux sont utilisés dans une résistance à trou traversant ?
R : Les résistances peuvent se composer de divers matériaux. La plupart des résistances à trou traversant modernes et couramment utilisées ont une conception bobinée ou à film. Une résistance bobinée a une longueur de fil résistif qui est enroulée de bout en bout autour d’un élément de support. La plupart des résistances à film sont composées d’un film de carbone, de métal ou d’oxyde métallique. Dans ces résistances, un mince film de matériau conducteur est déposé sur l’élément céramique et une hélice est découpée d’un bout à l’autre de l’élément. Il est ensuite recouvert d’un matériau isolant.
Q : Quel est le code couleur de la résistance à trou traversant ?
R : Le marquage couleur des résistances à sortie axiale est utilisé pour la plupart des résistances jusqu’à un watt. Chaque couleur représente un numéro différent et peut être consultée en se référant à un tableau de codes de couleurs. Les bandes déterminent la valeur de la résistance, le fait multiplicateur et la tolérance.