Études de cas
Du prototype à la production
Mine Mobility a permis aux prototypes de véhicules électriques de passer plus rapidement à la production de masse grâce au support technique, aux échantillons et à la gamme de connecteurs de TE.
Contexte
Energy Absolute Public Company Limited (EA) est une société thaïlandaise cotée en bourse qui s’est engagée à développer son activité dans le domaine des énergies renouvelables. La société a créé une filiale, Mine Mobility Research Co., LTD, en 2017 pour poursuivre le développement de voitures électriques à basse tension (BT) et à haute tension (HT) pour le marché thaïlandais.
Source : CarrusHome.com
Une occasion à saisir
Avec pour objectif une « suppression des émissions », Mine Mobility souhaite offrir un transport respectueux de l’environnement, sûr et de haute qualité aux résidents thaïlandais. Cela est particulièrement important dans les grandes villes comme Bangkok, qui compte plus de huit millions d’habitants et abrite 13 % de la population du pays. Source : World Population Review. Les grandes villes se tournent vers les véhicules électriques pour offrir des solutions durables qui éliminent l’utilisation de combustibles fossiles et améliorent la qualité de l’air pour les citadins. La recharge rapide permet également aux résidents de recharger les véhicules dans les rues animées de la ville, ce qui améliore l’accessibilité.
Le défi
En tant que nouvelle start-up et nouveau constructeur automobile, Mine Mobility devait trouver un partenaire technique capable d’aider l’entreprise à passer du prototype à la production. Plus précisément, Mine Mobility avait besoin de se procurer des connecteurs BT et HT de haute qualité pour les unités de commande électroniques et les boîtes de jonction de ses voitures électriques qui puissent prendre en charge des solutions de distribution de puissance.
La solution
Mine Mobility a choisi TE Connectivity comme partenaire, car TE a fourni des conseils et un soutien techniques, des échantillons de produits pour les essais et la gamme diversifiée de connecteurs dont la start-up avait besoin pour sa ligne de transport de véhicules électriques.
TE fournit à Mine Mobility des connecteurs BT et HT pour ses besoins en matière de véhicules électriques. Mine Mobility utilise les solutions suivantes pour ses véhicules électriques :
Résultat
Mine Mobility a présenté trois prototypes de véhicules au Salon international de l’automobile de Bangkok 2018, dont une voiture électrique de type citadine, une voiture électrique sportive et une voiture électrique de type monospace, après une année de R&D. Les trois véhicules peuvent être alimentés à 80 % en seulement 15 à 20 minutes à l’aide d’un chargeur rapide CC. La société mère met en place des stations de recharge CA et CC dans tout le pays, afin que les résidents thaïlandais puissent accéder à l’électricité quand et où ils en ont besoin lors de leurs trajets quotidiens.
Mine Mobility développe également un ferry pour véhicules électriques, dans le but de rendre le transport en commun plus durable.