Études de cas
Connecteurs de postes ferroviaires
TE a collaboré avec la SNCF pour construire la ligne Sud Europe Atlantique (S.E.A.) afin de raccourcir le trajet de Paris à Bordeaux à un peu plus de 2 heures.
Expérience client extraordinaire
Les équipes de TE ont travaillé de manière proactive avec un client pour relever un double défi. Grâce au savoir-faire des ingénieurs de TE, une solution adaptative dans les nouveaux postes de traction ferroviaire a été fournie et les produits ont été installés seulement 3 semaines après validation de l’ingénieur.
Le défi
Le projet Sud Europe Atlantique (S.E.A.) était une toute nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse en France entre Tours et Bordeaux.
La S.E.A. a été construite pour relier Paris à Bordeaux en 2 h 05.
Pour ce projet, un consortium d’entreprises était en charge de la conception et de la construction de la ligne et des postes haute tension. Elles exigeaient que tous les connecteurs soient conçus conformément aux exigences du service publique français.
TE est historiquement un partenaire agréé des acteurs des secteurs français de la transmission et ferroviaire pour les pinces HT et les connecteurs.
La conception spécifique de l’aménagement des nouveaux postes de traction ferroviaires de la S.E.A nécessitait des solutions adaptatives telles que des jeux de barres soutenus horizontalement par des isolateurs de poteaux. Par conséquent, la solution traditionnelle de connecteurs ne convenait pas à cette configuration spécifique.
Pour des raisons de conception compacte, la disposition horizontale du jeu de barres était la solution de choix pour les ingénieurs du client. Cette nouvelle disposition du jeu de barres nécessitait d'autres solutions de connectivité aux applications de postes extérieurs conventionnels.



La solution
Les installateurs ayant déjà terminé les travaux de génie civil, il nous a été demandé de relever le double défi de fournir une autre solution de connectivité dans les délais initiaux.
Les ingénieurs et les chefs de produit des deux sociétés ont travaillé ensemble de manière proactive pour être le plus efficace possible. Dès la première discussion, il était évident que les connecteurs innovants SIMABUS de TE offraient un avantage stratégique.
Le premier travail a été de définir l’approche industrielle la plus efficace, en utilisant des composants standard, pour répondre aux exigences du client. Sur la base d’une analyse détaillée et d’un concept modulaire, les ingénieurs de TE ont conçu une solution produit fiable et durable avec une livraison rapide. Les connecteurs SIMABUS permettent une fonction fixe ou coulissante sur le tube connecté. Ils peuvent être installés indépendamment en position verticale ou horizontale sur site sans devoir adapter la structure portante.
Le deuxième défi consistait à produire les pièces demandées dans des délais courts. La modularité des connecteurs SIMABUS nous permet de gérer le stock disponible sur les composants standards.
Par conséquent, la conception du connecteur du client devient rapide à produire en assemblant des composants standard.
Les ingénieurs du client ont entièrement approuvé les connecteurs SIMABUS. Les nouveaux connecteurs ont été installés seulement trois semaines après avoir décidé d'adopter la solution proposée.
340
kilomètres de voies ferrées
6,785
connecteurs livrés
3
semaines entre le choix de la solution et l’installation des nouveaux connecteurs
« TE a démontré sa capacité à s’adapter à une situation très spécifique et difficile. Son équipe a réagi rapidement pour répondre aux exigences de notre projet. Ce projet nécessitait un partenaire d'expérience capable de fournir des solutions efficaces et fiables pour des applications spécifiques, dans un délai restreint. TE est ce partenaire. »
Le résultat
Les clients sont souvent confrontés à des problèmes sur le terrain, ce qui peut fortement affecter leur planification d’exécution. Grâce à plus de 60 ans d’expérience, TE a pu résoudre un problème majeur avec l’un de ses connecteurs haute technologie. Les experts de TE ont évité que la mise en service de ce poste soit retardée, ce qui aurait entraîné d’importantes pénalités financières. C’est ainsi que TE offre une expérience client extraordinaire.
Retravailler les anciennes spécifications techniques, optimiser les produits pour réduire les coûts, concevoir des produits adaptés à n’importe quelle application, soutenir les clients directement sur le terrain avec un savoir-faire technique et bien plus encore : tout cela fait partie du travail et du quotidien de l’équipe de TE.
Les ingénieurs de TE sont des experts en matière de conception et de fourniture de produits pour les applications dans un environnement difficile, et apportent plus que de simples connecteurs. Cette expérience renforce la volonté d’offrir à nos clients du monde entier une expérience client extraordinaire.