Qu'est-ce qu'une stratégie de prévention de la buée ?
Une stratégie de prévention de la buée utilise des capteurs pour prédire et prévenir la condensation en surveillant l'humidité, la température ambiante et la température de surface du pare-brise. L'objectif de la stratégie est de fournir une visibilité claire en activant le système CVC avant que la condensation ne se produise.
Pourquoi est-il important d'adopter une stratégie efficace de prévention de la buée ?
La visibilité et la concentration du conducteur sont essentielles pour garantir un véhicule sûr. L'élimination du risque de condensation, afin d'améliorer la visibilité et d'éliminer la distraction liée au réglage manuel des commandes CVC, aide les équipementiers automobiles à soutenir les initiatives en matière de sécurité.
Une stratégie de prévention de la buée peut-elle permettre d'économiser de l'énergie ?
La quantité d'énergie nécessaire pour éliminer la condensation est nettement supérieure à l'énergie nécessaire pour l'éviter. En effet, il faut plus d'énergie pour reconvertir les gouttelettes d'eau liquide en vapeur que pour maintenir des conditions qui empêchent la condensation de se produire en premier lieu. Dans les véhicules électriques à batterie, ces économies d'énergie peuvent se traduire par une autonomie prolongée.
Comment déclenchez le système CVC pour éviter la condensation ?
La condensation se produit lorsque la température du pare-brise est égale ou inférieure à la température du point de rosée. Le système CVC doit être déclenché avant que ce point ne soit atteint et doit tenir compte des variations de l'humidité de l'habitacle et de la température du pare-brise pour éviter la formation de condensation. Les erreurs du système telles que la précision des capteurs et le temps de réponse du système CVC doivent également être prises en compte.
Quels sont les facteurs du capteur qui contribuent à une meilleure optimisation des seuils ?
L'optimisation du point de déclenchement peut améliorer davantage les gains en efficacité énergétique. Un capteur qui offre une grande précision, une bonne réponse thermique et une faible dérive à long terme permet au concepteur du système d'optimiser son point de déclenchement et de maintenir une performance système plus fiable pendant toute la durée de vie du véhicule.
Comment à TE Connectivity pouvez-vous répondre à l'évolution des besoins de l'industrie en matière de solutions de prévention de la buée ?
Chez TE Connectivity (TE), nous innovons en permanence pour améliorer notre gamme de capteurs d'humidité, en tirant parti de notre expertise approfondie et de nos solutions éprouvées sur le terrain. Nous recherchons activement des partenariats avec des équipementiers et des fournisseurs de niveau 1 pour développer des solutions personnalisées qui répondent aux besoins en constante évolution de l'industrie, qu'il s'agisse d'optimiser les performances des capteurs ou de les intégrer aux systèmes avancés des véhicules. Ensemble, nous visons à repousser les limites en matière de sécurité et d'efficacité.
Où faut-il installer un capteur antibuée ?
L'objectif est de choisir un emplacement qui permette d'obtenir une mesure reproductible de la température du pare-brise et de l'humidité de l'habitacle. L'emplacement ne doit pas interférer avec la vision du conducteur ni être affecté par des sources de chaleur localisées (telles que la chaleur générée par les caméras et autres appareils électroniques, ou directement dans le flux de circulation CVC). Jusqu'à présent, la zone située autour du rétroviseur était un choix idéal, mais avec la multiplication des caméras montées dans cette zone, il est important de veiller à isoler le capteur du rayonnement thermique de la caméra.
Quelles sont les caractéristiques de conception qui permettent au capteur de maintenir sa précision ?
La puce pour l'humidité comprend un élément de température CTN intégré qui fournit les données d'entrée pour une mesure précise du point de rosée de l'habitacle. Un élément de température séparé est utilisé pour une mesure directe de la température du pare-brise. Cet élément est conçu dans le produit pour éviter les interférences provenant de sources de chaleur externes.
Quels sont les éléments de conception qui contribuent au temps de réponse rapide du capteur ?
La puce pour l'humidité utilise un polymère avancé pour effectuer la mesure de l'humidité. Le polymère est très efficace et, combiné à la configuration des électrodes de TE, il fournit l'une des mesures d'humidité les plus rapides du marché. Cette réponse rapide permet aux systèmes de prévention de la buée de s'activer au moment prévu, ce qui améliore les performances et préserve une bonne visibilité dans des conditions variables.
Le capteur lui-même réduit-il la consommation d'énergie ?
En plus de la conception initiale à faible consommation d'énergie du capteur antibuée, le capteur dispose également d'une fonction de veille intégrée qui peut réduire davantage la consommation d'énergie. Le capteur passera automatiquement en mode veille s'il n'a pas été scanné dans les 4 secondes et il se réveillera à la prochaine demande de données.
Quelle est la durée de vie prévue du capteur et comment gère-t-il une exposition à long terme aux environnements automobiles ?
Le capteur est conçu pour être stable et durable à long terme, avec une durée de vie prévue de 15 ans, pour un modèle typique de température, ce qui correspond aux attentes de l'industrie automobile.
Comment les performances du capteur ont-elles été validées sur le terrain ?
Le capteur antibuée de TE est utilisé depuis 2008, offrant une fiabilité éprouvée depuis plus de 15 ans dans les applications automobiles. Avec des millions d'unités déployées dans le monde, ses performances constantes et son faible taux de défaillance en ppm ont été validés par une utilisation intensive sur le terrain et une validation de la conception, ce qui en fait une solution de confiance pour les OEM.
Le capteur antibuée de TE Connectivity est le choix fiable pour les équipementiers à la recherche d'une solution ultra-compacte et de haute précision qui s'intègre parfaitement aux conceptions de véhicules existants et nouveaux.
S'appuyant sur plus de 15 ans d'expérience éprouvée sur le terrain, nos capteurs offrent des performances fiables avec un taux PPM exceptionnellement bas et des temps de réponse rapides pour la prévention anticipée de la buée. Notre solution personnalisable, combinée à notre expertise technique, notre production mondiale et notre réseau d'assistance local, est prête à aider les constructeurs à améliorer la sécurité, le confort et l'efficacité de leurs systèmes.