Un dispositif de vol personnel conçu pour révolutionner la mobilité aérienne et repousser les limites du ciel.
Sponsorisé par Boeing, GoFly est une compétition internationale qui repousse les limites de l’innovation, de l’ingénierie et du transport. Cet événement encourage les innovateurs, les inventeurs et les ingénieurs à développer et à construire un appareil volant personnel qui peut être utilisé par n’importe qui, n’importe où. L’objectif du prix GoFly est de favoriser le développement d’appareils volants personnels sûrs, silencieux et ultra-compacts, capables de décoller et d’atterrir verticalement (VTOL), et de parcourir 32 km sans ravitaillement ni recharge, tout en transportant une seule personne.*
rFlight est la même équipe mondiale d’ingénieurs et de concepteurs passionnés que celle qui travaille pour rLoop, l’un des principaux candidats à la conception de l’Hyperloop de San Francisco à Los Angeles. Les ingénieurs de rFlight développent le rWing, une conception d’aile delta qui permet le décollage vertical. rWing est propulsé par un moteur à combustion interne avec deux hélices coaxiales. La conception comprend des commandes semi-autonomes et une interface utilisateur intelligente pour une interaction intuitive et une maintenance facile. L’équipe a développé un système capable d’atteindre une vitesse de croisière supérieure à 100 nœuds pour un vol horizontal.
En tant que leader technologique mondial, TE Connectivity a fourni à rFlight un accès à des conseillers en ingénierie TE, à un espace de laboratoire sur le campus de TE Silicon Valley, ainsi qu’à des capteurs et à des solutions de connectivité. TE est fier de s’associer à rFlight, alors que l’entreprise se tourne vers le ciel de haut vol.
L’équipe initiale de rLoop était vraiment un effort international d’ingénieurs passionnés qui ne se connaissaient pas avant de se rencontrer pour la première fois sur Reddit. Il s’est développé bien au-delà de ce que l’un des fondateurs considérait comme possible.
TE et TE Connectivity sont des marques déposées.
D’autres noms de produits et/ou de sociétés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
rFlight, Boeing et GoFly sont des marques déposées.
* Extrait de http://goflyprize.com