![Camion avec coucher de soleil](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/story-hero-rendition/truck-snowy-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Tendance
L’importance d’Ethernet pour répondre aux tendances
Découvrez pourquoi les ingénieurs concepteurs doivent envisager d’intégrer des systèmes Ethernet dans leurs véhicules et machines industriels et commerciaux pour répondre aux besoins des futurs clients.
Auteurs
Par Joachim Barth, Responsable de l’ingénierie R&D/Développement de produit, et Christian Manko, Chef de produit, Connectivité des données, TE Connectivity
Les véhicules agricoles, de construction et autres véhicules lourds sont généralement construits pour durer plusieurs années ou plus, selon le type de véhicule. Les fabricants doivent développer des conceptions répondant aux tendances futures afin d'offrir aux clients de la valeur sur le long terme. Le rythme des changements technologiques rend cette tâche difficile, mais l’un des avantages du secteur du transport industriel et commercial est qu’il peut utiliser les connaissances et la technologie provenant d’applications axées sur l’avenir ayant déjà fait leurs preuves dans le secteur automobile.
Alors que les demandes de connectivité automatisées en matière de fonctionnalités et de données continuent d’augmenter dans le secteur du transport industriel et commercial, le protocole de bus CAN atteint rapidement ses limites. Pour suivre les tendances importantes à l’origine de ces exigences, telles que l’environnement, la sécurité, la connectivité et la productivité, les concepteurs doivent envisager d’intégrer dès maintenant des systèmes Ethernet dans leurs conceptions afin de répondre aux demandes des clients dans un avenir proche et plus lointain.
Tendances ayant un impact sur la conception
Les concepteurs de véhicules industriels et commerciaux s’efforcent de rendre la prochaine génération de camions, de bus et de véhicules tout-terrain plus sûre, plus écologique, plus connectée et plus productive. Pour ce faire, les constructeurs introduisent des fonctionnalités automatisées avancées, qui n’étaient auparavant développées que pour les véhicules de particuliers, afin d’augmenter la productivité et de réduire le coût total de possession.
Les fonctions d’aide à la conduite et d’automatisation, les options d’info-divertissement, les systèmes de caméras à 360 degrés, la communication à grande vitesse de véhicule à véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure (V2I) et un large éventail de caractéristiques de sécurité essentielles deviennent des exigences standard pour les nouveaux véhicules lourds. À l’heure actuelle, l’industrie en est au niveau 2, l'automatisation partielle. Dans quatre à cinq ans, nous pensons que le marché aura atteint le niveau 4, avec un niveau élevé de fonctionnalités automatisées dans la plupart des nouveaux véhicules. Cela signifie que la sécurité fonctionnelle doit être intégrée non seulement dans la conception, mais aussi dans le processus de développement et de gestion de la qualité afin de répondre à la norme ISO 26262 et aux futures normes.
Les véhicules commerciaux du futur « en sauront plus » sur leur environnement et l'itinéraire à suivre, et renverront des informations à un centre où ces dernières pourront être analysées et utilisées pour améliorer les performances et la productivité. Ces technologies et celles mentionnées ci-dessous augmentent la satisfaction du conducteur, offrent une meilleure productivité et un coût total de possession (TCO) inférieur pour les propriétaires de véhicules, ainsi qu’un bien meilleur retour d'information sur les performances pour les constructeurs.
Tendances
Voici quelques exemples des tendances émergentes que nous observons sur le marché :
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/icon-truck-180x120.jpg)
Camions et bus routiers
La sécurité, la productivité et la durabilité des opérations sont trois tendances associées aux camions routiers et aux bus qui doivent être prises en compte dans la conception des nouveaux véhicules. Les angles morts pour les conducteurs de ces véhicules peuvent entraîner des accidents avec d’autres véhicules, des cyclistes et des piétons. Par exemple, en Allemagne et dans d’autres pays du monde, à cause des angles morts, les conducteurs de véhicules lourds sont rentrés en collision avec des piétons ou des cyclistes alors qu’ils tournaient à droite. Bientôt, en Allemagne et dans d’autres pays, les réglementations obligatoires pourraient exiger que les véhicules lourds soient équipés de capteurs et de caméras pour permettre une détection des angles morts et des alarmes plus sophistiqués afin d’éviter ce type d’accidents. La télémétrie peut faciliter la disposition du fret et la planification des itinéraires en ligne, ainsi qu’optimiser le comportement de conduite pour accroître la sécurité et la productivité. Le régulateur de vitesse prédictif détermine la vitesse idéale pour les véhicules en fonction des conditions routières. Cela permet d’économiser du carburant et de réduire le nombre d'interruptions, et les conducteurs sont ainsi plus productifs. Les communications de type véhicule-à-véhicule permettent à plusieurs conducteurs de circuler en peloton afin d’accroître la sécurité et de réduire la consommation de carburant. La communication de type véhicule-à-infrastructure est essentielle pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et au final, pour la conduite entièrement autonome. Ces fonctionnalités reposent toutes sur un réseau de capteurs et des connexions de données à haut débit/faible latence.
![Off-Highway Construction and Mining Vehicles](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/icon-construction-180x120.jpg)
Véhicules de construction et d’exploitation tout-terrain
En raison de leur taille et de leur configuration, les véhicules tout-terrain ont des accidents ou se renversent le plus souvent lorsqu’ils reculent ou se déplacent sur des fossés, des trous ou des terrains accidentés. Les systèmes de caméras à 360 degrés d’aujourd’hui sont essentiels pour aider le conducteur à manœuvrer en toute sécurité sur divers types de terrain et pour avoir un lieu de travail plus sûr. Du point de vue de la productivité, les fabricants veulent offrir à leurs clients davantage de technologies qui permettent aux machines de fonctionner de manière fiable et efficace. Le défi consiste à ajouter une connectivité qui permet l’entrée d’informations clés sur l’environnement pour une réponse en temps réel tout en étant résistant à la saleté, aux produits chimiques, à l’eau, aux fortes vibrations et aux chocs thermiques. Au fur et à mesure que la technologie progresse, les équipements de construction et d’exploitation utiliseront cette connectivité de données pour devenir plus intelligents et plus automatisés, permettant au final à certains opérateurs de travailler à distance en toute sécurité. Le diagnostic préventif est un autre outil précieux qui permet d'améliorer la fiabilité et la productivité et de réduire les coûts. La fonctionnalité avancée peut prévoir quand une pièce risque de tomber en panne ou quand elle nécessite d'être remplacée avant qu'une défaillance du véhicule ou de la machine ne survienne. Ceci est particulièrement utile pour les véhicules de construction tout-terrain et les machines agricoles, pour lesquels un arrêt de travail soudain et prolongé peut être coûteux.
![Agricultural Vehicles and Machinery](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/icon-agriculture-180x120.jpg)
Véhicules et machines agricoles
La productivité et la durabilité sont deux tendances très importantes dans l’industrie agricole, surtout compte tenu de la pression exercée sur les agriculteurs pour minimiser l’impact sur les ressources locales (telles que l’approvisionnement en eau et la qualité de l’air). Les progrès en matière de connectivité et d’automatisation des machines agricoles peuvent permettre une agriculture de précision et intelligente et l'améliorer pour relever ces défis clés. Par exemple, le traitement des mauvaises herbes et l’utilisation de pesticides peuvent être plus précis afin que les agriculteurs produisent le plus de récoltes possible sans affecter les terres voisines, les fermes ou les réserves d’eau potable. Quant à l’avenir, les machines agricoles peuvent utiliser des capteurs, des données et la connectivité pour comprendre les conditions météorologiques, puis adapter et calculer les semis, l’irrigation, les pesticides et la récolte jusqu’à la dernière seconde et la dernière plante dans un champ. Les fabricants d’équipements agricoles doivent produire des véhicules capables de détecter, d’identifier et de prendre des décisions de gestion concernant chaque plante dans les champs, ce qui réduit les coûts et améliore la durabilité.
Des réseaux plus sophistiqués
Toutes ces tendances et technologies nécessitent une infrastructure réseau sophistiquée capable de gérer plus de demandes de données afin de rendre possible toutes les communications, à l’intérieur du véhicule, d’un véhicule à un autre ou entre le véhicule et un autre emplacement tel qu’un dépôt ou un centre de contrôle, voire même le fabricant. Ce réseau doit transmettre des données à haut débit avec une faible latence tout en fonctionnant dans des conditions difficiles. Jusqu’à présent, les architectures de bus CAN ont pu servir de structure principale au réseau d’un véhicule. Alors que les concepteurs cherchent à intégrer davantage de fonctionnalités automatisées pour la sécurité et la productivité, la bande passante de données requise pour les fonctionnalités avancées des véhicules est trop importante pour être servie par l'architecture CAN seule. La transition vers Ethernet a commencé, d’abord dans les domaines où une bande passante et des performances plus élevées sont requises, puis en remplaçant l'architecture CAN à mesure que l’automatisation se répand et que plus de puissance et de bande passante doivent être intégrées dans tout le système.
Actuellement, la plupart des systèmes de capteurs et de connectivité dans les véhicules pour les systèmes d'aide à la conduite sont des systèmes dédiés. Une fonction ou une application, comme le régulateur de vitesse adaptatif, a des capteurs pour radar/lidar et des connecteurs qui alimentent une unité de commande électronique (ECU). À mesure que le nombre de fonctions automatisées augmente dans ces véhicules, la fusion des capteurs, où les données de plusieurs capteurs peuvent être combinées et analysées, devient de plus en plus vitale pour collecter des informations de positionnement et environnementales plus précises. Par exemple, alors que dans les voitures de particuliers, des capteurs sont nécessaires pour détecter les obstacles sur les routes solides, dans la construction, l’exploitation et l’agriculture, les capteurs doivent également détecter les propriétés des matériaux. Si une moissonneuse-batteuse traverse un champ pour la récolte et qu’un obstacle qui ressemble à un bâton est détecté sur son chemin, elle doit savoir si cet objet est un bâton léger qui peut être facilement géré par la machine ou un tuyau en acier qui pourrait endommager la moissonneuse-batteuse et nécessiter une réparation. La machine peut ensuite prendre des mesures en conséquence. Pour y parvenir avec précision et rapidité, davantage de puissance de calcul est nécessaire.
Dans ce modèle fusionné, les capteurs sont interconnectés entre plusieurs ou toutes les applications du véhicule, ce qui conduit à une ECU. La plus grande quantité de données traitées nécessite plus de bande passante, et cette bande passante plus élevée nécessite des connecteurs et des câbles capables de prendre en charge une vitesse plus élevée, ainsi qu’un réseau Ethernet capable de gérer jusqu’à 1 Gbit par seconde de données pour transmettre des informations de manière fiable.
La transition vers ces types de technologies et de fonctions automatisées représente un tout nouveau défi pour les ingénieurs qui doivent concevoir des véhicules capables de fonctionner de manière fiable et de résister à l’épreuve du temps, même dans les environnements les plus difficiles.
Nouvelles technologies de connecteurs
![Connecteurs Ethernet enetSEAL+](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/mcon-connectors-300x250.jpg)
![Heavy Duty Sealed Connector Series avec connecteurs Ethernet MATEnet](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/products/ict-data-connectivity-heavy-duty-sealed-connector-series-matenet-inserts-300x250.jpg)
Alors que les concepteurs de véhicules industriels et commerciaux cherchent à mettre à niveau les systèmes et les réseaux de connectivité de leurs véhicules, de nombreuses applications de données à haut débit peuvent être conçues à l’aide de la technologie de connecteurs développée au cours des dernières années pour le secteur automobile. Cependant, les environnements et les défis auxquels les véhicules commerciaux sont confrontés, sont souvent beaucoup plus difficiles que ceux que les voitures et les camions légers rencontrent. Pour les applications où la poussière, la saleté, l’humidité, les températures extrêmes et les fortes vibrations sont courantes, nos nouveaux connecteurs, tels que les connecteurs étanches enetSEAL+ et Heavy Duty Sealed Connector Series avec inserts MATEnet peuvent être utilisés. Les connecteurs enetSEAL+ peuvent servir dans les applications nécessitant jusqu’à 100 Mo par seconde de connectivité des données, tandis que les connecteurs Heavy Duty Sealed Connector Series avec inserts MATEnet peuvent servir pour transférer jusqu’à 1 gigabit par seconde.
Connecteurs enetSEAL+
- Une conception optimale et de haute qualité contribue à réduire les coûts de fabrication et de service.
- Technologie avec plusieurs points de contacts pour plus de fiabilité.
- La fonctionnalité de verrouillage secondaire intégrée est conçue pour sécuriser la conservation des contacts.
- Application modulaire possible avec deux codages et plusieurs épaisseurs de panneau.
- Les équipementiers OEM peuvent utiliser la chaîne d’approvisionnement existante de câbleurs.
Les avantages de Heavy Duty Sealed Connector Series avec inserts MATEnet incluent :
- Optimisé pour améliorer la fiabilité d’utilisation à long terme, réduire les coûts de fabrication et d'entretien.
- Connexion sécurisée avec la fonction de verrouillage secondaire intégrée pour la rétention des contacts.
- Manipulation claire, la faible force d’accouplement avec un mécanisme de verrouillage à glissière fiable livré en position préverrouillée.
- Conçu avec l’application modulaire prise en compte pour les connexions fil-à-fil et fil-à-carte permettant plusieurs options de montage : inclus, collerette étanche et montage sur circuit imprimé.
Applications pour nos nouveaux connecteurs
Les deux solutions s’adaptent à pratiquement toutes les applications d’environnement difficile, y compris : radar, lidar, caméras, unités télématiques, diagnostics embarqués, affichages tête haute, groupes d’instruments, applications d’info-divertissement et architecture Ethernet.
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/infotainment-icon-180x120.jpg)
INFO-DIVERTISSEMENT
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/safety-icon-180x120.jpg)
SÉCURITÉ
![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/networks-icon-180x120.jpg)
RÉSEAUX
Rester compétitif
Pour rester compétitif sur le marché et devancer les tendances et les fonctionnalités d’automatisation qui permettent la sécurité, la productivité et la durabilité, Les concepteurs et les fabricants doivent intégrer Ethernet dans l'ensemble de leurs dernières conceptions pour pouvoir gérer l'augmentation des exigences en matière de connectivité des données. La meilleure façon de le faire est de consulter dès le début des experts en ingénierie, comme ceux de TE, qui peuvent vous conseiller sur la topologie et la technologie nécessaires pour concevoir et fabriquer les composants innovants qui permettent d’augmenter la puissance de détection et de calcul tout en maintenant l’intégrité du signal dans des conditions difficiles.
Publié à l’origine dans la revue Elektronik « Special edition electromechanics »
Pour en savoir plus sur nos solutions pour véhicules connectés
![Tracteur autonome](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/ict-data-connectivity-self-driving-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Conduite autonome
Solutions Ethernet
Découvrez en plus sur les exigences de connectivité pour permettre la conduite autonome des véhicules commerciaux et industriels.
![Solutions pour véhicules lourds](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/ict-data-connectivity-heavy-duty-vehicles-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Connectivité des données
Solutions pour véhicules lourds
Découvrez pourquoi les ingénieurs concepteurs doivent envisager d’intégrer des systèmes Ethernet dans leurs véhicules et machines industriels et commerciaux pour répondre aux besoins des futurs clients.
![Exigences pour véhicules lourds](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/ict-data-connectivity-next-gen-truck-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Connectivité Ethernet
Exigences pour véhicules lourds
Découvrez les considérations que nous avons prises pour concevoir nos connecteurs Ethernet pour les véhicules lourds.