![Camion européen](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/story-hero-rendition/city-buses-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Tendance
Le rôle d’Ethernet dans la conduite autonome
Découvrez en plus sur les exigences de connectivité pour permettre la conduite autonome des véhicules commerciaux et industriels.
Auteur
Par Mark Brubaker, Chef de produit Connectivité des données, TE Connectivity
La tendance à la conduite autonome s'est depuis longtemps étendue au-delà des véhicules de tourisme. De plus en plus de constructeurs de véhicules commerciaux et industriels étudient l’introduction de fonctionnalités avancées telles que l’assistance à la conduite et l’automatisation, les options d’info-divertissement, les systèmes de caméras à 360°, les communications V2V et V2I à grande vitesse et un large éventail de fonctions de sécurité essentielles Les nouvelles caractéristiques et technologies vont apporter de nombreux avantages aux véhicules commerciaux et industriels. Elles augmentent la satisfaction et la sécurité des conducteurs, tout en augmentant la productivité et les performances des opérateurs et en réduisant le coût total de possession pour les propriétaires de véhicules. Les camions, les bus et les véhicules tout-terrain équipés de ces fonctionnalités avancées « en sauront beaucoup plus » sur leur environnement immédiat et l’itinéraire à suivre : les nouvelles fonctionnalités vont permettre de considérablement réduire la consommation de carburant et l’impact environnemental tout en rendant la conduite plus sûre pour tous.
Les technologies ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) vont devenir possibles grâce à un ensemble de capteurs à l’échelle du véhicule : systèmes de caméras, radars/lidars, etc. Elles permettront de disposer de fonctionnalités de sécurité avancées telles que l’assistance au maintien de la trajectoire, la détection des angles morts, le freinage d’urgence, la surveillance des passagers et la surveillance de la somnolence. Les fonctionnalités d’info-divertissement comprendront non seulement des systèmes de divertissement et de communication pour plus de satisfaction et de plaisir du conducteur, mais donneront également accès à des systèmes d’informations essentielles permettant au conducteur de surveiller et de piloter le véhicule, comme la vue panoramique à 360° et le streaming audio/vidéo multimédia vers des écrans numériques haute résolution et des tableaux de bord.
Tous ces systèmes et dispositifs doivent être interconnectés via des réseaux sophistiqués pour la transmission de données à haut débit à faible latence dans tout le véhicule, permettant de traiter toutes les informations recueillies par les appareils via une ou plusieurs unités de commande électronique (ECU) embarquées, afin de créer un modèle complet du véhicule et de son environnement.
Cependant, il reste encore des défis à surmonter avant que ces nouvelles fonctionnalités avancées puissent être intégrées. Les véhicules commerciaux sont utilisés dans des conditions difficiles et la robustesse des composants est par conséquent une condition préalable majeure. Les terminaux et connecteurs essentiels des réseaux embarqués doivent fonctionner de manière fiable et en temps réel, même dans des environnements extrêmes. Ils doivent offrir une résistance aux vibrations et aux chocs mécaniques importants et permettre une maintenance sur site dans des environnements difficiles tels que ceux dans lesquels évoluent les véhicules commerciaux. Cela inclut les situations impliquant de la poussière, de la saleté et de l'humidité, et même des plages de températures allant de - 40 °C à + 125 °C.
Réseaux embarqués
![Tracteur autonome](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/self-driving-tractor-620x250.jpg)
Le réseau embarqué est essentiel au véhicule car c'est la structure sous-jacente qui rend possible toute communication : à l’intérieur du véhicule, entre les véhicules (V2V), entre le véhicule et les infrastructures comme l’opérateur ou le centre de contrôle ou le constructeur (V2I), et aussi, de plus en plus, la communication avec tout ce qui se trouve dans l’environnement du véhicule (V2X). Le réseau offre une transmission des données fiable et en temps réel, assurant des informations complètes du conducteur sur tous les aspects du véhicule, à tout moment, avec des fonctionnalités avancées telles que la télémétrie, le cloud computing et les architectures de véhicules autonomes.
Au fur et à mesure que les véhicules évoluent vers une autonomie totale, ils nécessitent et créent exponentiellement plus de données que les systèmes actuels, données qui sont livrées et transmises par un nombre croissant de capteurs et d’antennes externes. En outre, une grande partie de la maintenance opérationnelle et des mises à jour du véhicule devront être effectuées via des mises à jour logicielles OTA (over-the-air), ce qui nécessite une transmission des données encore plus rapide.
Ethernet – Plus de bande passante
Le nombre croissant d’ECU partageant des données en temps réel à un niveau beaucoup étendu augmente la demande de plus de bande passante réseau. L’architecture réseau la plus couramment utilisée dans les véhicules industriels et commerciaux aujourd’hui est les réseaux CAN, SAE J1939. Pour créer plus de bande passante dans un système existant, il est possible d'ajouter plus de réseaux CAN. Cependant, à mesure que les exigences augmentent, des architectures entièrement nouvelles sont nécessaires pour répondre aux exigences de communication des données. Par conséquent, l’industrie automobile a développé de nouvelles normes Ethernet adaptées aux exigences strictes des réseaux de communication automobile industriels, en utilisant les protocoles de communication de couche physique 100BASE-T1 définis par l’OPEN Alliance.
Ethernet crée une proposition de valeur forte pour les réseaux de communication automobile. Le travail technique effectué sur les protocoles Ethernet pour la conduite autonome dans les voitures de tourisme a déjà ouvert la voie dans le domaine des véhicules commerciaux afin de répondre à leurs propres nouvelles tendances.
![semi-remorques autonomes](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/smart-semi-trucks-620x250.jpg)
Ethernet est beaucoup plus rapide que le protocole CAN. Les protocoles Ethernet 100 BASE-T1 et 1000 BASE-T1 peuvent transmettre 1 Go/s par câble UTP (paire torsadée non blindée), contre seulement 500 Ko avec le protocole CAN et 1 Mo/s avec le protocole CAN-FD. Ethernet permet une augmentation significative du nombre d’appareils pouvant être pris en charge dans le réseau tout en bénéficiant de vitesses beaucoup plus élevées.
D’un simple point de vue électrique, il n’y a pas beaucoup de différence entre Ethernet pour les voitures de tourisme et Ethernet pour les véhicules industriels et commerciaux. Cependant, du point de vue des applications, il existe deux exigences clés en matière de performances auxquelles Ethernet doit se conformer dans les environnements plus difficiles des véhicules commerciaux.
La résilience mécanique et les vibrations plus élevées nécessitent des composants plus grands et des broches plus grandes. Plus le composant est grand, plus il est possible d’ajouter des fonctionnalités pour garantir une solide fiabilité dans les environnements extrêmes. Des composants plus grands sont également nécessaires pour faciliter l’entretien. Les équipes d'entretien des véhicules commerciaux ne veulent pas manipuler des pièces plus petites et parfois plus fragiles. Ces exigences rivalisent avec le besoin croissant de miniaturisation et d’intégration de toujours plus d’appareils, avec des performances toujours plus rapides.
Solutions Ethernet TE
Pour garantir une robustesse élevée contre la corrosion, la température, la saleté et les vibrations ainsi que des performances à grande vitesse, nous avons développé de tout nouveaux systèmes de connectivité de données avancés pour Ethernet dans les véhicules industriels et commerciaux. Pour cette application, nous apportons notre grande connaissance des protocoles automobiles et des exigences de conduite autonome à de nouveaux produits qui répondent aux besoins du protocole Ethernet pour une bande passante et une vitesse accrues, tout en maintenant un haut niveau de fiabilité. Cela est particulièrement vrai dans l’environnement difficile des véhicules industriels, où ces derniers doivent fonctionner pendant de nombreux kilomètres et années dans des environnements d’exploitation exigeants sans défaillance ou, en cas de défaillance, avec des protocoles de réparation rapides et faciles. Nous disposons d’une gamme de produits qui prennent en charge les protocoles Ethernet tout en tirant parti d’importantes familles de connecteurs du secteur commercial.
![Connecteurs Ethernet MCON étanches](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/special-images/sealed-mcon-ethernet-connectors-620x250.jpg)
Connecteurs Ethernet MCON étanches
Notre nouvelle gamme de connecteurs Ethernet fournit des connexions fil-à-fil duplex intégrales et robustes pour les écrans multifonctions, la télématique, les unités de télémétrie, les modules d’info-divertissement et les contrôleurs d’accès au support, et elles sont renforcées et étanches aux fins d’exploitation et de maintenance sur le terrain dans des environnements difficiles. Pour sécuriser la rétention des contacts, ces connecteurs sont dotés d’un verrouillage secondaire intégré et d’une applicabilité modulaire pour plusieurs épaisseurs de panneau.
![heavy-duty-sealed-connector-series-matenet-inserts](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/infographics/ict-data-connectivity-heavy-duty-sealed-connector-series-matenet-inserts-620x250.jpg)
Connecteurs Heavy Duty Sealed Connector Series avec inserts MATEnet
Le connecteur thermoplastique robuste et renforcé est combiné à notre système d’interconnexion MATEnet pour les applications Ethernet automobiles 1 Go/s+ selon les normes IEEE 100BASE-T1 et 1000BASE-T1. Le système d’interconnexion MATEnet contribue aux architectures électriques/électroniques modernes et a été conçu pour répondre spécifiquement aux exigences actuelles de connectivité des véhicules tout en jetant déjà les bases de la croissance à venir. MATEnet a été plus précisément développé pour les réseaux Ethernet automobile IEEE et a établi une norme pour le câblage non blindé. Il s’appuie sur une technologie d’interconnexion de qualité automobile, miniaturisée, robuste et éprouvée et a réussi les tests rigoureux pour être validé. Heavy Duty Sealed Connector Series avec inserts MATEnet peut être utilisé dans un système fil-à-fil et fil-à-appareil et offre la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre plusieurs interfaces hybrides et l’évolutivité, en utilisant des paires torsadées blindées ou non blindées.
Pour en savoir plus sur nos solutions pour véhicules connectés
![Tracteur autonome](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/ict-data-connectivity-heavy-duty-vehicles-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Véhicules connectés
Exigences relatives à un environnement difficile
Découvrez pourquoi les composants, leur emplacement et l’impact des conditions environnementales doivent être pris en compte dès le début de la conception de votre véhicule pour garantir une transmission des données à grande vitesse.
![Solutions pour véhicules lourds](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/ict-data-connectivity-next-gen-bus-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Connectivité des données
Solutions pour véhicules lourds
Découvrez pourquoi les ingénieurs concepteurs doivent envisager d’intégrer des systèmes Ethernet dans leurs véhicules et machines industriels et commerciaux pour répondre aux besoins des futurs clients.
![Exigences pour véhicules lourds](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/ict-data-connectivity-next-gen-truck-375x207.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Connectivité Ethernet
Exigences pour véhicules lourds
Découvrez les considérations que nous avons prises pour concevoir nos connecteurs Ethernet pour les véhicules lourds.
Publié à l’origine dans Markt et Technik