Tendances et livres blancs
Découvrez les dernières tendances, technologies et innovations en matière de fabrication de dispositifs médicaux en consultant nos livres blancs et nos articles de tendances. Contactez-nous pour en savoir plus sur nos capacités ou discuter de votre prochain projet avec nos experts.
LIVRES BLANCS
Les nouvelles technologies de retraitement et l'augmentation des taux d'utilisation des dispositifs médicaux entraînent des changements significatifs dans les pratiques de retraitement. Face à ces changements, il est conseillé aux fabricants de produits médicaux réutilisables qui souhaitent rester compétitifs d'envisager de nouvelles approches en matière de conception et d'utiliser de nouveaux matériaux afin d'éviter une défaillance prématurée de leurs produits.
Avec l'augmentation de la demande de débits de données plus élevés, les spécifications relatives à l'asymétrie des intra-paires d'interconnexions sont devenues de plus en plus strictes, ce qui se traduit par des processus de fabrication plus difficiles à contrôler et un rendement plus faible. Cependant, dans de nombreux cas, les valeurs d'asymétrie mesurées ne sont pas corrélées aux performances à haute vitesse des liaisons en cuivre. Notre étude sur les paires différentielles couplées et non couplées explique les limites des mesures d'asymétrie intra-paires dans les interconnexions gigabit et suggère une bonne alternative pour caractériser le déséquilibre des interconnexions différentielles à haut débit.
Le matériau de choix des ingénieurs et des concepteurs d'outils endoscopiques ou mini-invasifs est généralement l'acier inoxydable 304 (SS 304). Cet alliage est largement disponible, économique, offre une microstructure bien équilibrée et a une bonne usinabilité et soudabilité. Cependant, bien qu'il soit très polyvalent, ses propriétés mécaniques induisent progressivement des limitations de conception sur les outils chirurgicaux nécessaires à des procédures chirurgicales avancées plus complexes. Pour répondre à la demande croissante du marché pour un alliage offrant une facilité d'utilisation, une résistance à la torsion, des propriétés de rupture et une résilience de mise en forme supérieures, un alliage chrome-cobalt (CoCr), des aciers inoxydables durcissables par précipitation nanoflex et SS17-7 ont été étudiés et développés comme autres alliages possibles.
Les endoscopes jouent un rôle inestimable dans les soins de santé, permettant à un médecin qualifié d'insérer un tube étroit et flexible avec une lumière, une caméra et un canal d'instrument dans les organes ou les canaux corporels d'un patient pour diagnostiquer et traiter des pathologies et des maladies. Les endoscopes réutilisables, comme de nombreux autres dispositifs chirurgicaux, ont été utilisés sur plusieurs patients et dans différentes procédures. Par conséquent, les endoscopes réutilisables sont extrêmement robustes, mais aussi incroyablement coûteux et complexes à entretenir. Plus important encore, le risque de transmission de bactéries multirésistantes entre les patients et les procédures a incité les hôpitaux et les centres d'endoscopie à abandonner les endoscopes réutilisables au profit d'appareils à usage unique.
La technologie des capteurs restera le pilier de l'évolution du secteur médical vers plus de connectivité, de fiabilité et de sécurité. Dans ce livre blanc, vous découvrirez le rôle fondamental de la technologie de détection pour les pompes médicales.
Au fur et à mesure que la technologie des capteurs se perfectionne, de nouveaux dispositifs sont mis au point pour couvrir une multitude de paramètres supplémentaires. Les avantages de détecter la pression dans de nombreuses situations médicales sont bien connus, mais les nouveaux utilisateurs doivent également se préoccuper des effets néfastes possibles de l'introduction de nouvelles technologies dans l'anatomie. Dans cet article, nous passons en revue les normes de sécurité pour la biocompatibilité et les limites de sécurité pour les courants électriques utilisés in vivo, et décrivons les méthodes par lesquelles ces deux normes peuvent être respectées.
Découvrez comment les capteurs jouent un rôle essentiel dans le suivi du sommeil, le segment de l'IoMT (Internet des objets médicaux) qui connaît la croissance la plus rapide.
Les propriétés uniques du film piézoélectrique en tant que capteur de contrainte dynamique le rendent bien adapté à la détection des signes vitaux, qu'il soit placé directement au contact de la peau ou couplé mécaniquement à travers des couches intermédiaires. Certains éléments de film sont suffisamment sensibles pour détecter le pouls d'un utilisateur qui porte l'appareil dans une poche de vêtement.
Cet article examine comment le secteur médical s'efforce de fournir des dispositifs précis et robustes pour améliorer la qualité de vie, en mettant l'accent sur la mobilité et les soins à domicile. Vous aurez un aperçu des avantages et des inconvénients des dispositifs médicaux - de la consommation d'énergie à l'étalonnage approprié, et découvrirez comment les capteurs médicaux peuvent apporter des solutions dans ces domaines.
De plus en plus d'appareils de l'Internet des objets (IoT) doivent être connectés par le biais d'une ou plusieurs technologies sans fil. Découvrez la technologie Wifi 6E, ses avantages pour les appareils IoT, les considérations clés à prendre en compte pour sélectionner une antenne et l'avenir du Wifi 7 dans ce dernier livre blanc de TE.
ARTICLES ET RAPPORTS DE TENDANCES
Le suivi des patients à distance est une pratique très en vogue, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ce suivi pourrait fondamentalement améliorer les résultats pour les patients ainsi que la qualité des soins prodigués sur l'ensemble du secteur médical. Ceci comprend les soins dispensés sur place dans les hôpitaux et les cliniques, les soins à domicile ou les soins à distance dans les zones les moins peuplées d'un pays ou dans les pays en développement. Les cinq tendances de ce livre blanc vous expliqueront comment les capteurs contribuent à changer le visage des services de santé.
Grâce aux capteurs TE, les fabricants d'appareils médicaux peuvent développer des appareils de surveillance de la santé à domicile qui permettent aux patients d'être plus actifs et en meilleure santé.