![Les systèmes de ligne de toit des trains doivent assurer une transmission fiable de l’énergie haute tension.](/content/dam/te-com/images/energy/global/story-hero-rendition/Rail/energy-railway-small.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Tendance
Garantir la fiabilité dans des conditions difficiles
Les systèmes de ligne de toit des trains doivent assurer une transmission fiable de l’énergie à haute tension nécessaire pour que les trains puissent circuler à grande vitesse en toute sécurité. Par : Elizabeth Da Silva Domingues, Ph.D., Engineer Manager, High-Voltage Rail
Les systèmes de ligne de toit des trains sont exploités dans de nombreuses conditions difficiles, qui exposent tout particulièrement aux dommages les composants critiques, tels que l’appareillage de connexion, les isolateurs, les câbles intervoitures, les parafoudres, les bagues et les descentes d’antenne. Ces composants étant positionnés sur le toit et connectés à un transformateur, ils doivent à la fois résister à des conditions difficiles et transmettre de manière fiable une puissance de 25 kV (ou 15 kV), tout en garantissant la sécurité des passagers et la continuité des opérations. En comprenant les risques que présenterait un défaut de protection des systèmes de ligne de toit, et en identifiant les solutions permettant d’optimiser les performances et la conception de ces systèmes, les constructeurs ferroviaires peuvent augmenter le cycle de vie de leurs trains et éviter des interruptions de service inutiles.
Conditions difficiles
Les systèmes de ligne de toit des trains doivent pouvoir fonctionner dans toutes les conditions :
- Chocs mécaniques et vibrations
- Humidité, pollution, particules de sel en suspension dans l’air, vents forts
- Hautes altitudes et changements brusques de température
- Contraintes électriques élevées (concentration du champ électrique, transitoires de commutation, harmoniques et surtensions liées à la foudre)
Conditions atmosphériques
La défaillance d’un système de ligne de toit est souvent due à un contournement (arcs électriques). Il existe deux cas de figure : lorsque le champ électrique en trois points (métal, isolation solide, air) dépasse la résistance de l’isolation extérieure à la contrainte (les distances de sécurité ne sont plus respectées), ou lorsque la surface de l’isolation devient conductrice, brisant la ligne de fuite. Dans les deux cas, l’air transporte l’énergie, formant un arc électrique. Cela entraîne un court-circuit, des composants sous tension aux points de mise à la terre ou à la carrosserie du train, et une perte de puissance immédiate. Le risque de contournement augmente dans les conditions environnementales suivantes : lorsqu’un champ électrique est concentré ou lorsque la résistance diélectrique de l’isolation extérieure est compromise. La première condition se produit lorsque les composants du système de ligne de toit sont mal conçus ou mal protégés et la deuxième résulte de l’impact combiné de plusieurs facteurs, tels que la pression ou l’humidité/pollution.
En utilisant des matériaux isolants de qualité et en les installant correctement, les constructeurs ferroviaires peuvent prévenir les défaillances du système de ligne de toit.
Avec la croissance rapide à l’échelle mondiale des systèmes ferroviaires électrifiés (à grande vitesse), la protection des composants de la ligne de toit est devenue plus complexe. Par exemple, les lignes traversant des territoires aux climats différents, telles que la ligne en construction qui doit traverser l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient, doivent résister à des changements atmosphériques importants : températures extrêmes, humidité élevée, altitudes élevées, niveaux élevés de pollution ou toute combinaison de ces facteurs. L’exposition simultanée des isolants ou des surfaces des terminaisons à l’humidité et aux polluants peut provoquer des courants de fuite, ce qui augmente le risque de contournement. Ces deux facteurs combinés rendent également les systèmes haute tension plus vulnérables à la perforation interne. À haute altitude, où la pression de l’air est faible, le système est exposé aux espaces créés entre les molécules d’air. Les électrons peuvent donc générer plus d’énergie cinétique. Comme l’indique la loi de Paschen, cela réduit la tension à laquelle le contournement se produit, sur un espace spécifique, exposant davantage le système de ligne de toit aux pannes.
![Lorsqu’ils sont exposés à des climats extrêmes, les systèmes de ligne de toit nécessitent une isolation haute performance contre les changements atmosphériques soudains.](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/story-hero-rendition/in-rail-roofline-1024-400.jpg)
Considérations mécaniques
De nombreuses variables compliquent la protection des systèmes de ligne de toit. Étant donné que chaque ligne ferroviaire est unique et qu’une approche unique n’est ni possible ni économique, les constructeurs ferroviaires doivent privilégier un système d’alimentation fiable compatible avec l’environnement d’exploitation de chaque ligne. Cela a un effet direct sur les performances des composants tout au long de leur cycle de vie. Dans certains cas, des vents forts pourraient voiler les embouts isolants et ainsi affecter leurs performances. Dans d’autres situations, les mouvements relatifs des wagons, qui provoquent une flexion mécanique sur trois axes, peuvent affecter les performances des câbles de puissance haute tension qui transmettent l’énergie électrique d’un wagon à l’autre. S’ils sont ignorés, ces chocs et vibrations peuvent perturber la transmission d’énergie. Ces charges mécaniques cycliques entraînent inévitablement une usure, à la fois au niveau du câble et de l’équipement auquel le câble est connecté, tel que les supports des isolants ou les terminaisons de câble haute tension. Cela affecte à son tour la capacité du système à transmettre le courant de manière fiable et efficace, et à fournir une résistance à la haute tension. Pour éviter cela, il est indispensable de tenir compte de la connectivité entre les composants électriques et mécaniques du système.
L’importance de la qualité des matériaux
La qualité des matériaux utilisés dans un système de ligne de toit peut avoir un impact majeur sur les performances dans des conditions difficiles. Certains connecteurs, tels que les écrous, les boulons, les supports et les connecteurs tressés, sont souvent achetés au prix le plus bas. Il est important de noter que les matériaux utilisés pour les connecteurs à bas prix sont vulnérables à la corrosion, et que cette corrosion peut rapidement se propager sur les surfaces isolantes, endommageant des connecteurs en cuivre de grande valeur. Une fois affectées, les performances électriques et mécaniques de l’ensemble du système sont compromises et réduites. Par exemple, un écrou de mauvaise qualité utilisé sur un conducteur en cuivre, sans l’ajout d’un composant approprié entre les deux pièces, va endommager inutilement la connexion. En utilisant des matériaux isolants de qualité et en les installant correctement, les constructeurs ferroviaires peuvent prévenir les défaillances du système de ligne de toit, notamment des baisses de performances et des dégradations prématurées résultant de l’utilisation de matériaux non développés pour une utilisation à haute tension dans des conditions extrêmes.
Minimiser les risques
Les constructeurs ferroviaires doivent relever un défi de taille : proposer des espaces confortables pour les passagers et assurer à tout moment et en tout lieu une exploitation efficace et fiable des trains à des vitesses plus élevées tout en consommant moins d’énergie. Pour optimiser les performances du système de ligne de toit, ils peuvent adopter l’une de ces approches afin de limiter les risques d’interruption de service.
1
Analyse par éléments finis
Cette technique permet aux constructeurs ferroviaires d’anticiper les contraintes électriques et mécaniques exercées sur les composants au cours du cycle de vie du système. Ils peuvent ainsi identifier les points faibles du système et appliquer les mesures correctives nécessaires.
2
Achat d’un sous-système unique
Cela permet aux constructeurs ferroviaires d’externaliser les risques et de bénéficier des connaissances de spécialistes des systèmes haute tension. Les constructeurs ferroviaires réduisent souvent leurs coûts en s’approvisionnant en composants mineurs auprès de fournisseurs tiers, puis en les combinant en interne. Cette pratique ne tient pas compte du fait que la qualité des composants simples est tout aussi importante que celle des composants majeurs. Par exemple, si les connecteurs et les structures simples ne sont pas spécifiés comme des composants d’ingénierie, l’ensemble du système haute tension sera vulnérable aux défaillances. En faisant appel à un fournisseur unique pour tous les composants, ils peuvent obtenir un système conçu avec soin, parfaitement intégré et adapté aux conditions opérationnelles spécifiques d’une ligne de chemin de fer. Bien que de nombreux constructeurs ferroviaires disposent du savoir-faire nécessaire pour concevoir leurs propres systèmes, la collaboration avec des fournisseurs spécialisés permet de s’assurer que les spécifications des composants de ligne toit de valeur inférieure, tels que les tresses ou les barres de cuivre, les fixations (écrous, boulons et rondelles), sont exactes.
3
Affaiblissement des champs électriques
Il existe trois façons de réduire la force des champs électriques grâce à une bonne conception. La première consiste à augmenter les distances (ce qui ne signifie pas nécessairement augmenter la hauteur) entre les composants sous tension et la structure du train, appelées « distance de sécurité » et « ligne de fuite ». Tous les aspects techniques doivent être pris en compte correctement et efficacement. La deuxième méthode consiste à utiliser des composants de forme arrondie et lisse. Une surface non lisse concentrerait en effet les particules chargées, ce qui augmenterait l’intensité du champ électrique. La troisième méthode consiste à permettre l’évacuation rapide de l’eau de pluie dans des conditions de tempête, la résistance électrique pouvant être gravement compromise par l’écoulement de l’eau (réduction des distances de sécurité ou de la ligne de fuite).
Récapitulatif
Lorsque les opérateurs, les constructeurs et les fournisseurs ferroviaires conjuguent leurs efforts pour protéger les systèmes de ligne de toit des conditions environnementales sur une ligne de chemin de fer donnée, ils s’assurent que les trains fonctionneront comme prévu dans toutes les conditions, et que les usagers bénéficieront du service attendu, sans retard ni interruption.