Tendance
Précision, fiabilité et durabilité
Seuls des capteurs conçus spécifiquement pour résister aux conditions difficiles des opérations sous-marines fournissent des mesures précises de performances essentielles en eau profonde.
L’environnement sous-marin est l’un des moins favorables pour les capteurs. Surtout lorsque ces capteurs doivent être exploités pendant 20 ans. Dans les environnements sous-marins, les profondeurs de 4,5 km (15 000 pi) peuvent exercer des pressions externes de plus de 500 bar (7 500 psi) sur un capteur. De nombreux capteurs tombent en panne après un certain temps dans les environnements marins profonds à haute pression, ce qui génère des coûts de remplacement extrêmement élevés. Bien souvent, le remplacement d’un capteur est plus coûteux que le capteur lui-même. C’est pourquoi de nombreuses applications exigent que le capteur affiche une durée de vie prolongée. L’eau de mer attaque également les métaux des capteurs à différentes profondeurs, ce qui entraîne une corrosion accélérée par différentes propriétés de l’eau de mer (niveau d’oxygène, température, pH, salinité, activité microbienne, conductivité électrique et débit) selon la profondeur. Une corrosion par piqûres, caverneuse ou intergranulaire peut entraîner une défaillance du capteur.
Selon la température, la salinité, les niveaux d’oxygène et la profondeur de l’eau de mer, la technologie LVDT est souvent la seule capable de garantir des mesures précises et fiables dans les conditions sous-marines.
Les eaux stagnantes ou polluées favorisent également la prolifération de bactéries sulfatoréductrices qui peuvent affecter les performances des matériaux des capteurs. La conductivité électrique élevée de l’eau de mer favorise la corrosion des macrocellules et augmente la corrosion galvanique, ce qui accélère également l’augmentation de la température, favorisant davantage la corrosion. La corrosion microbienne est un problème majeur qui affecte le fonctionnement des capteurs selon leurs conditions d’utilisation et leurs matériaux de conception, notamment les aciers inoxydables austénitiques de mauvaise qualité. Ce processus de corrosion implique une dégradation du matériau qui intervient généralement au niveau des soudures et compromet leur intégrité si le problème n’est pas identifié et traité à temps. Les effets de la pression et de l’eau de mer rendent particulièrement délicate une exploitation sous-marine fiable des capteurs. En fonction de la température, de la salinité, des niveaux d’oxygène et de la profondeur de l’eau de mer, le LVDT (transformateur différentiel à variation linéaire) est souvent la seule technologie capable de fournir des mesures précises et fiables dans un environnement sous-marin, à condition qu’il soit scellé hermétiquement et fabriqué en alliages spéciaux.

Qu’est-ce qu’un LVDT ?
Un LVDT est un capteur électromécanique qui convertit le mouvement rectiligne d’un objet, auquel il est mécaniquement couplé, en signal électrique correspondant. Un capteur de position linéaire LVDT propose diverses plages de mesure et peut mesurer des mouvements compris entre quelques millionièmes de centimètres seulement et ±50 cm (20 po). La figure A montre les composants d’un LVDT classique. La structure interne du transformateur se compose d’un enroulement primaire centré entre deux enroulements secondaires enroulés à l’identique, espacés de façon symétrique de chaque côté de l’enroulement primaire. Les bobines sont enroulées sur une pièce monobloc creuse en polymère renforcé de verre thermiquement stable, encapsulées pour résister à l’humidité, enveloppées dans une protection magnétique à haute perméabilité, puis fixées dans un boîtier cylindrique en acier inoxydable. L’ensemble de la bobine constitue généralement l’élément stationnaire du capteur de position. En fonctionnement, l’enroulement primaire du LVDT est alimenté par un courant alternatif d’amplitude et de fréquence appropriées, appelé excitation primaire. Le signal de sortie électrique du LVDT est la tension CA différentielle entre deux enroulements secondaires, qui varie en fonction de la position axiale du noyau dans la bobine LVDT. Habituellement, cette tension de sortie CA est convertie par des circuits électroniques appropriés en tension ou courant CC élevé plus pratique à utiliser.

Figure 1 : cette vue en coupe montre bien que le LVDT est respectueux de l’environnement.
LVDT en haute mer
LVDT scellés hermétiquement
Lorsque les capteurs sont entourés de milieux corrosifs ou sous pression, il est recommandé d’utiliser un LVDT scellé hermétiquement pour s’assurer que les milieux extérieurs ne pénètrent pas dans les enroulements et que les unités sont imperméables à l’eau et aux produits chimiques susceptibles d’affecter la durée de vie ou la fiabilité du capteur.
Ces types de LVDT présentent un ensemble scellé hermétiquement avec un boîtier métallique à paroi épaisse et un revêtement métallique intégré en acier inoxydable 316 ou en superalliage à base de nickel. Cette construction permet le libre mouvement du noyau tout en empêchant les milieux environnants de pénétrer dans les enroulements.
En complément de boîtier robuste, le revêtement et les rondelles d’extrémité sont soudés pour former un joint hermétique exempt de défauts produisant de l’oxydation susceptibles de provoquer des fuites. Les bobines sont enroulées sur une pièce monobloc creuse en polymère renforcé de verre thermiquement stable, encapsulées pour résister à l’humidité, enveloppées dans une protection magnétique à haute perméabilité, puis fixées dans un boîtier cylindrique métallique. Pour les applications extrêmes, les enroulements de bobine peuvent également être protégés par des produits d’enrobage spéciaux ou des résines d’encapsulation.
Les fils peuvent être scellés avec une embase scellée dans le verre ou une bague de compression, gainés d’un revêtement en acier inoxydable ou revêtus de PTFE afin de préserver les connexions dans les environnements extrêmes. Les LVDT scellés hermétiquement classiques peuvent résister à des pressions de fonctionnement de 206 bar (3 000 psi). Le scellage hermétique permet au noyau de résister à des températures allant jusqu’à 204 °C (400 °F).
Matériaux spéciaux des boîtiers
De nombreux aciers inoxydables courants, tels que les aciers 304 et 316, ne doivent pas être utilisés pour les capteurs en contact direct avec l’eau de mer. Pour supporter les environnements sous-marins, le boîtier LVDT doit être composé d’alliages spéciaux (voir le graphique 1) qui offrent une résistance chimique supérieure à l’eau de mer. Ces superalliages améliorent la fiabilité déjà élevée de l’ensemble LVDT, confortant sa longévité prolongée, même si l’appareil est entièrement exposé à l’eau de mer à des profondeurs allant jusqu’à 4,5 km (15 000 pi) avec des pressions externes d’environ 517 bar (7 500 psi). Face au coût de remplacement du matériel sous-marin, la fiabilité est un facteur essentiel.
Type d’eau | Acier inoxydable 17-4PH | Acier inoxydable 316L | Alliage de nickel 625 |
---|---|---|---|
Eau douce | Oui | Oui | Oui |
Eau déminéralisée | Non | Oui | Oui |
Eau souterraine | Non | Oui | Oui |
Eau saumâtre | Non | Oui | Oui |
Eau de mer | Non | Non | Oui |
L’alliage 400 convient aux eaux chaudes peu profondes, car sa composition métallique résiste à toute formation de vie marine. Le boîtier et le support de noyau en acier inoxydable ne supporteront pas bien les eaux chaudes peu profondes. L’alliage 400 est un alliage spécial à base de nickel qui offre une excellente résistance aux piqûres et aux attaques des micro-organismes, ce qui permet le fonctionnement des capteurs dans des eaux peu profondes et chaudes présentant des niveaux élevés d’oxygène. À des profondeurs de 609 m (2000 pi) ou plus, où la température est d’environ 5 °C, l’acier inoxydable est acceptable.
Dans les applications sous-marines à des profondeurs de 2 200 m (7 500 pi) et des pressions externes supérieures à 241 bar (3 500 psi), l’alliage 625 offre une excellente protection contre la corrosion grâce à une teneur plus élevée en nickel, en chrome et en molybdénumn.
Un ensemble LVDT conçu en alliage 718 pour sa résistance à la pression et à la corrosion peut fonctionner parfaitement pendant de nombreuses années, même si l’appareil est entièrement exposé à l’eau de mer.
Ces alliages sont plus coûteux que l’acier inoxydable, mais ils assurent une protection contre la corrosion localisée et contre les éléments oxydants et réducteurs.
Gros plan sur le LVDT
- Le transmetteur de position LVDT de la série submersible SSIR 937 de Macro Sensors est conçu spécifiquement pour fonctionner dans des environnements marins profonds à des pressions ambiantes pouvant atteindre 500 bar environ (7 500 psi). À des profondeurs de 4 500 m (15 000 pi), avec des pressions externes d’environ 500 bar (7 500 psi), le LVDT recouvert d’alliages spéciaux peut présenter un temps moyen entre les défaillances supérieur à 1 million d’heures.
- Macro Sensors a conçu un LVDT à ressort haute pression résistant à la corrosion de l’eau de mer pour une utilisation dans un conteneur rempli d’huile à pression équilibrée de 344 bar (5 000 psi). Conçu en acier inoxydable 316SS et en alliage 718 pour garantir la résistance à la pression et à la corrosion, l’ensemble LVDT offre une grande fiabilité qui permet une utilisation continue pendant la longévité minimale requise, même si l’appareil est entièrement exposé à l’eau de mer. L’étanchéité à la pression sans fuite, vérifiée par des tests d’étanchéité par spectromètre de masse à l’hélium, était un élément clé de la conception du LVDT.
Environnements de fonctionnement des LVDT sous-marins
Les capteurs de position linéaire LVDT sont couramment utilisés pour les fonctions de contrôle et de sécurité des applications telles que les plates-formes offshore, les systèmes de dessalement, les câbles d’amarrage, les têtes de puits de fond marin ainsi que les systèmes d’extraction de pétrole et de gaz. En fonctionnement, les capteurs peuvent être immergés dans l’eau de mer à différentes profondeurs selon les marées, jusqu’à 304 m (1 000 pi). La précision et le fonctionnement longue durée du LVDT sont particulièrement nécessaires pour surveiller le mouvement structurel en vue de l’analyse par éléments finis à long terme des pipelines, des derricks, des amarres, des vannes d’étranglement, des extensomètres et d’autres éléments critiques à forte contrainte sur les plates-formes pétrolières offshore. Par exemple, les LVDT sous-marins peuvent être utilisés pour mesurer l’extension des éléments structurels des plates-formes pétrolières avec une précision d’une fraction d’une microcontrainte. Pour vérifier que les plates-formes pétrolières ne se déplacent pas, le mouvement est mesuré avec une précision de moins de 2 mm. Les LVDT sous-marins sont également adaptés pour fournir les informations de position requises pour la surveillance et le contrôle de l’état des duses ou des vannes afin de fournir le débit de gaz ou de pétrole approprié dans les « arbres de Noël sous-marins ». Un arbre de Noël sous-marin désigne un ensemble de vannes, de manchettes et de raccords d’un puits de pétrole, qui font penser à un arbre décoré. Il a pour fonction d’acheminer les fluides extraits du puits et d’empêcher le reflux de pétrole ou de gaz d’un puits de pétrole.
Des vannes ou des duses de l’arbre de Noël sont utilisées pour ouvrir et fermer les conduites qui acheminent le pétrole depuis le fond marin. Ils sont contrôlés à distance par des actionneurs hydrauliques ou électriques. Des informations de position sont nécessaires pour surveiller et contrôler l’état des duses dans un module de contrôle sous-marin. Des LVDT simples ou redondants montés sur des actionneurs de vanne sont utilisés pour vérifier que lorsque les duses sont pratiquement fermées, le débit est entièrement coupé. La fermeture incomplète d’une duse pourrait entraîner une catastrophe environnementale similaire à celle qui a eu lieu récemment dans le golfe du Mexique. Il existe plusieurs tailles de duses marines, mais les courses complètes sont généralement comprises entre 5 cm (2 po) et 30 cm (12 po). Les LVDT sont également utilisés dans les tours sous-marines pour surveiller l’extension des câbles de sécurité, fournissant des informations critiques en cas de perturbations météorologiques ou de tremblement de terre pour l’évacuation de la plate-forme de forage et la fermeture du puits de pétrole. Cette application est le résultat des politiques imposées par les compagnies pétrolières et d’assurance en matière de sécurité et d’environnement.
Récapitulatif
Face à la demande croissante de capteurs en contact avec l’eau de mer pour des applications telles que les systèmes de chargement, les câbles d’amarrage sous-marins, les vannes de régulation, les duses, les usines de dessalement et la stabilité des plates-formes, il est important de tenir compte de l’environnement, du lieu et des conditions lors de la spécification d’un capteur pour une utilisation marine. Les matériaux doivent être choisis avec soin pour supporter des pressions élevées et des propriétés de corrosion variables et pour éviter tout dysfonctionnement. Le coût de possession à long terme doit être pris en compte, car certains endroits, en particulier au niveau des fonds marins, sont difficiles d’accès, ce qui implique des coûts élevés et des temps d’arrêt importants lors du remplacement des capteurs défaillants. Puisque les LVDT sous-marins sont aussi fiables que les unités standard, avec une plus grande résistance chimique à l’eau de mer, ils sont de plus en plus souvent préférés aux technologies de position linéaire moins fiables telles que les pots et les capteurs magnétorestrictifs pour la mesure de position dans les systèmes de surveillance sous-marins.