Présentation
Repenser la maison connectée
La maison connectée du futur offre de nombreuses solutions en matière de sûreté et de sécurité, de gestion et de surveillance de l’énergie, de santé et de bien-être, et de smartphones.
Auteurs :
Nicholas Langston, Directeur principal, Développement commercial, Communications Solutions
La maison connectée du futur illustre à la perfection les possibilités et le confort offerts par les technologies modernes. On peut imaginer une résidence qui nous connaît et nous comprend en tant qu’individus, et protège notre famille avec un niveau de précision qui reflète la connectivité du reste de nos vies. Une porte de garage qui s’ouvre automatiquement à l’approche, des portes qui se déverrouillent à l’arrivée, un éclairage qui se règle en fonction de l’heure de la journée et un thermostat qui s’ajuste pour maintenir la température souhaitée. Ces commodités font partie d’un avenir promis depuis longtemps et qui commence tout juste à se réaliser. Des garages de la Silicon Valley aux centres d’innovation d’entreprise, une diversité stupéfiante de produits et de services innovants et révolutionnaires est en cours de création. Tous ces produits recherchent la bonne application et le bon cas d’utilisation qui leur permettraient d’être adoptés par dizaines et par centaines de millions d’unités.
Ce scénario commence tout juste à se jouer sur le marché. Bien que l’application phare de la maison connectée reste à découvrir, il existe des tendances très nettes qui peuvent aider les développeurs de produits, les experts en stratégies et les entrepreneurs à s’aligner sur les consommateurs matures.
À mesure que la société devient plus soucieuse de l’environnement, les consommateurs peuvent s’attendre à ce que de tels produits et entreprises trouvent un marché lucratif et des consommateurs prêts à les soutenir.
- Nicholas Langston,
- Directeur principal
Sûreté et sécurité
Les consommateurs d’aujourd’hui sont surtout intéressés par l’achat de produits connectés qui leur permettent de se sentir plus en sécurité chez eux. Il existe aujourd’hui une grande variété de produits sur le marché pour répondre à ce besoin avec un niveau de succès variable. Les détecteurs de fumée intelligents comme ceux de Halo Smart Labs ont rapidement gagné du terrain en permettant aux utilisateurs mobiles d’être informés d’un problème même lorsqu’ils ne sont pas chez eux. Les sonnettes vidéo comme la Skybell ou les systèmes de verrouillage intelligents comme August apportent la connectivité à la porte d’entrée et permettent aux propriétaires de voir qui est devant la porte sans avoir à y être. Certains de ces dispositifs peuvent également donner accès à des personnes disposant d’autorisations personnalisées (entre 15 h et 16 h ou le mercredi seulement, etc.) Les systèmes de vidéosurveillance externes et internes comme le système Arlo de Netgear ou le système Nest de Google (anciennement Dropcam) utilisent également le smartphone en tant que moniteur distant. Un utilisateur Nest disposant d’un accès à Internet peut se trouver n’importe où dans le monde et voir en temps réel ce qui se passe chez lui. Même les compagnies d’assurance voient les avantages que ces nouveaux produits peuvent offrir. Liberty Mutual a récemment lancé un incubateur appelé Solaria Labs pour étudier les avantages potentiels que de nouveaux produits et services peuvent apporter à la maison connectée.
Gestion et surveillance de l’énergie
Les attitudes à l’égard du changement climatique, combinées à l’augmentation du coût des services publics, poussent les consommateurs à ménager les ressources. Des entreprises comme Ecobee et Nest ont développé des thermostats intelligents pour optimiser le chauffage et la climatisation dans la maison. D’autres entreprises comme Rachio et Edyn ont mis au point des systèmes d’arrosage intelligents qui peuvent prendre en compte les conditions du sol, les prévisions météorologiques et même les dépenses mensuelles prévues par le consommateur. À mesure que la société se préoccupe davantage de l’environnement, les consommateurs peuvent s’attendre à ce que des produits et des entreprises comme ceux-ci trouvent un marché lucratif et des consommateurs prêts à les soutenir.
Santé et bien-être
Alors que les montres intelligentes et les moniteurs d’activité sont apparus pour nous aider à quantifier notre santé tout au long de la journée, un nouveau segment de produits connectés utilisés exclusivement à la maison est en train d’émerger. La literie intelligente telle que le lit SmartMotion de BeautyRest ou le dispositif de suivi du sommeil de Beddit offrent un nouvel aperçu d’une activité courante. D’autres produits tels que la balance connectée BodyCardio de Withing fournissent des informations détaillées sur les paramètres généraux de santé. Dans le segment de la santé et du bien-être, nous voyons également apparaître des appareils et des gadgets intelligents qui s’utilisent dans la cuisine. La balance intelligente de Drop, une startup de San Francisco, fonctionne avec une application pour smartphones qui aide les utilisateurs à préparer des repas parfaits en mesurant la quantité exacte d’ingrédients, afin de garantir un contenu nutritionnel correctement équilibré. La sauteuse et le brûleur connectés de Hestan Cue permettront de s’assurer que les plats sont préparés parfaitement à chaque fois.
Le smartphone
Aucune technologie n’a eu autant d’impact sur la vie moderne que le smartphone. On estime à près de trois milliards le nombre de smartphones utilisés en 2017 ; ils sont omniprésents dans les pays développés. La dépendance des consommateurs à l’égard des smartphones en tant que point central de communication et d’information se vérifiera à l’ère de la maison connectée. Il serait exagéré de dire que chaque appareil ou service d’une maison connectée nécessitera une application, mais la valeur de ces nouveaux produits doit être tangible pour un utilisateur mobile. Les produits les plus réussis utilisent actuellement la capacité du smartphone à fournir des informations en temps réel. Pour cette raison, l’intégration avec les smartphones, les tablettes et peut-être même les appareils portables intelligents est essentielle au succès de tout produit domotique permettant d’accéder à des informations sur nos maisons en l’absence de leurs résidents.
Conclusion
La maison connectée ne fait que commencer son évolution et nous pouvons être certains qu’il est encore difficile de savoir quels produits seront les plus adoptés par les consommateurs. Cependant, il est clair que les produits qui répondent aux préoccupations fondamentales de sécurité, de santé et de gestion des ressources seront parmi les plus précieux pour les consommateurs tout en utilisant les capacités des téléphones intelligents.