Tendance
De nouvelles commodités
Grâce aux adaptateurs de fiches femelles commutables commandés par un dispositif mobile, les propriétaires gagnent en commodité pour faire fonctionner les lumières, avec en prime la possibilité d’économiser de l’argent en isolant les alimentations en mode commuté du secteur. La technologie pour les passionnés de gadgets !
On a beaucoup parlé dans la presse de l’Internet des objets (IoT). Pour le secteur de la domotique, l’IoT permet le développement d’un ensemble de produits utilisés pour contrôler les fonctionnalités de la maison. Ces appareils sont connectés au cloud, généralement via un routeur, ce qui permet à l’utilisateur de contrôler ces produits à partir d’un appareil mobile. Le premier appareil sur lequel j’ai mis la main était un thermostat intelligent compatible IoT qui permettait de mieux contrôler mon chauffage et d’y accéder à distance. Rentrer à la maison dans un lieu chaleureux après un voyage hivernal au Danemark en janvier était véritablement un atout supplémentaire. Pour cet exemple de domotique, j’avais choisi Hive. Ce n’était pas le thermostat le plus attractif du marché, mais c’était le seul disponible au Royaume-Uni à l’époque. Hive a récemment été repensé par le concepteur de Jawbone. Son effet visuel est beaucoup plus agréable. Plus important encore, il m’a permis de contrôler mon chauffage central en fonction de mon style de vie. Ma maison était chaude quand je le voulais et je ne consommais pas d’énergie quand elle était vide.

J’ai réinvesti l’argent économisé en personnalisant davantage mes prises de courant télécommandées par radiofréquence en une version IoT qui comprenait un détecteur de mouvement. Pour cela, j’ai acheté le Wemo Switch et l’Insight Switch de Belkin. Ils sont de grande taille, mais les corps en plastique blanc restent assez discrets dans une pièce. Maintenant, lorsque j’entre chez moi à la tombée de la nuit, avec les bras chargés, les lumières s’allument automatiquement. Lorsque je suis à l’étranger, le système contrôlé par le cloud allume et éteint les lumières à différents moments, donnant ainsi l’impression que quelqu’un est dans la maison. J’ai complété ce système avec un rail de rideau motorisé. J’ai conçu le système de commande moi-même, mais en utilisant toujours les prises de courant IoT. Maintenant, les rideaux du rez-de-chaussée s’ouvrent avant que je descende les escaliers, me saluant ainsi chaque matin avec la lumière du soleil.
Ce contrôle supplémentaire du chauffage m’a permis d’économiser près de 180 dollars par an sur ma facture de carburant.
L’IoT a ses inconvénients. La connexion haut débit où je vis n’est pas formidable. Même si les appareils Wemo sont connectés à mon réseau local par wifi, lorsque mon téléphone portable est connecté au même réseau local, toutes les opérations de contrôle se font via le cloud. L’allumage des lumières n’est donc pas toujours aussi rapide que je le voudrais et si je perds Internet, je perds le contrôle de ma maison et je me retrouve dans le noir. Ce problème est en train d’être résolu par un afflux de hubs domotiques sur le marché. L’un des plus intéressants provient d’une société allemande appelée Qivicon. Avec les hubs domotiques, toutes les fonctions d’intelligence et de contrôle sont dans le matériel et non dans le cloud ; ainsi, même sans connexion Internet, vous avez toujours le contrôle total de votre maison. Je n’ai jamais utilisé ce matériel, mais si je dis qu’il est intéressant, c’est en raison des marques qui travaillent avec. Il s’agit non seulement de Netatmo, Osram, Philips, Samsung, mais aussi de T Mobile, Miele, Sonos et EnBW. Avec une gamme aussi large, avoir une maison entièrement connectée n’a jamais été aussi facile.

La domotique transforme et revitalise complètement votre environnement domestique. Qu’il s’agisse de vous faire économiser de l’argent sur les factures d’énergie, d’améliorer l’efficacité des tâches ordinaires, de mettre en œuvre une sécurité domestique rudimentaire ou simplement d’améliorer le bien-être d’une pièce, il existe un produit domotique pour vous aider. De plus, le marché de la domotique connaît une croissance exponentielle, car de plus en plus de personnes souhaitent bénéficier d’une personnalisation et d’une interactivité accrues avec leur environnement domestique. Parallèlement au nombre grandissant de produits domotiques, il existe un certain nombre de catalyseurs de marché, tels que l’IoT et le Big Data, qui offrent à ces start-ups de nouvelles perspectives en matière d’innovation. Avec un choix si vaste de fournisseurs, je crois qu’il est important d’avoir les bons composants, ceux qui confèrent à votre design la forme et les fonctionnalités nécessaires pour se démarquer. TE dispose d’une large gamme de produits pour ce marché et je voudrais vous expliquer comment les utiliser pour renforcer votre domotique.
Produits TE pour les solutions domotiques

Le relais RT1 de TE Connectivity
L’éclairage est une partie importante du bien-être de l’environnement domestique et avec l’évolution de l’éclairage vers des luminaires exclusivement LED, nous constatons une augmentation des courants d’appel élevés provenant de la charge capacitive des conducteurs. Les relais pour courant d’appel et les relais de puissance à courant d’appel RT1 ont été conçus avec une technologie de contact avancée, ce qui leur permet de commuter les appels jusqu’à 165 A et les rend parfaits pour les contrôleurs de bâtiments et les prises de courant intelligentes. Ces prises et contrôleurs alimentent les lampes et l’éclairage qui transforment votre maison en un environnement chaleureux et lumineux.

Relais IM et PE de TE Connectivity
Pour le thermostat intelligent, il ne s’agit pas de changer de puissance, mais plutôt de conception visuelle. Avec l’augmentation de la domotique, l’expression « acné murale » arrive sur le devant de la scène. Il y a trop de gros appareils accrochés à nos murs et les jours du thermostat blanc carré sont comptés. Comme je l’ai mentionné, j’ai Hive, qui vient d’être mis à jour avec une nouvelle version du module de thermostat. Cette nouvelle version a été conçue par le designer de Jambox et donc, elle a fière allure, mais dans l’ensemble, je préfère le design simple et élégant de la société allemande Tado. Au 21ème siècle, les designs élégants et discrets sont de plus en plus prisés. Grâce à leur taille réduite, les relais IM et PE de TE peuvent aider à répondre à ces besoins.

Thermopile TS de TE Connectivity
Les thermostats intelligents entrent dans le monde du « Big Data » en recueillant des informations sur la façon dont nous utilisons nos maisons. Cette nouvelle vague de thermostats détecte non seulement la température, mais aussi l’occupation et l’humidité. L’occupation se détecte traditionnellement à l’aide d’un capteur PIR, mais peut-on vraiment dire que cette solution est suffisamment efficace ? Même dans des situations idéales, les capteurs PIR n’offrent pas le niveau de contrôle nécessaire ; il m’est souvent arrivé de m’asseoir dans mon bureau en agitant frénétiquement les bras vers le capteur pour que les lumières se rallument. Ainsi, un capteur PIR détecte uniquement les mouvements, et non l’occupation. Une solution possible serait d’utiliser une thermopile au lieu d’un capteur PIR. Dans son état le plus simple, une thermopile est un ensemble de couples thermiques connectés en série, conditionnés avec une thermistance comme référence. Par conséquent, elle peut détecter les écarts de température dans une pièce et peut être utilisée pour détecter une personne, qu’elle soit en mouvement ou non.

Le PTH de TE Connectivity
La mesure de la température et de l’humidité dans le même boîtier est un moyen couramment utilisé pour économiser de l’espace, mais pourquoi ne pas ajouter des fonctionnalités en ajoutant de la pression dans la même puce avec la PTH de TE ? Ce produit présente une consommation d’énergie ultra-faible et convient parfaitement aux produits alimentés par batterie, tout en étant disponible dans un boîtier SMD.
Avec le nombre croissant de nœuds sans fil dans une maison, la durée de vie de la batterie est devenue une considération très importante en matière de conception. Personne ne veut passer sa vie à changer des piles. La récupération d’énergie a été utilisée dans les interrupteurs sans fil et dans les capteurs de portes et de fenêtres.

Film métallisé Piezo de TE Connectivity
Les éléments du film Piezo de TE génèrent une petite quantité d’énergie qui peut être utilisée pour renvoyer un signal sans fil à un hub central. Le film Piezo fournit l’énergie à l’unité, éliminant ainsi le besoin de piles. Le film Piezo de TE présente un niveau de sensibilité qui peut être utilisé pour détecter les vibrations, ce qui constitue un moyen innovant et discret de détecter les mouvements dans la maison.

Commutateurs tactiles FSM de TE Connectivity
Comme les produits domotiques sont généralement installés en dernière intention dans la maison, ils sont toujours sans fil. Lors de l’installation, ils doivent être couplés à un hub ou un routeur central. Notre gamme de commutateurs tactiles FSM constitue un moyen idéal de déclencher le matériel. La gamme FSM propose des versions à montage en surface, de faible épaisseur, à format de boîtier de 6 x 6 mm et 4,5 x 2,5 mm. Cette gamme offre aux ingénieurs la flexibilité nécessaire pour concevoir des boîtiers extérieurs attrayants pour leurs produits domotiques. Un exemple d’utilisation de ce produit serait le bouton Amazon Dash, qui est un moyen très créatif de nous inciter à faire des achats. L’unité constitue principalement un interrupteur tactile avec radio wifi. Vous le positionnez près d’un consommable, comme le café que vous buvez et dès que vous en manquez, il suffit d’appuyer sur le bouton et une commande est envoyée directement à Amazon. Actuellement, le produit n’est pas disponible en Europe mais on peut espérer qu’il le soit un jour.
Sur le marché de la domotique, la plupart des appareils sont assez volumineux, ce qui contribue à l’effet « Acné murale ». Il n’y a pas eu d’efforts menés pour rendre ces dispositifs plus compacts ; cependant, un fournisseur de services cloud a demandé à ce qu’une prise de courant intelligente d’une taille moitié moins importante soit fabriquée. Cela pose une question difficile : comment pouvons-nous répondre à toutes les exigences de fonctionnalité tout en respectant les limites physiques ? TE peut vous aider à résoudre ces problèmes grâce à ses dispositifs d’interconnexion.

Connecteur d’empilage de TE Connectivity
Tout d’abord, notre gamme de connecteurs carte-à-carte : le connecteur empilable de 0,4 mm est un connecteur double rangée de faible épaisseur, avec une variété de positions disponibles. Si vous avez besoin d’un appareil à pas plus grand, nos embases de broches et fiches femelles AMPMODU standard sont disponibles avec un pas de 2,54 mm et plusieurs options de position. Pour réduire le nombre de composants, vous pouvez envisager d’utiliser nos connecteurs compressifs carte-à-carte. Ce sont des connecteurs unilatéraux qui utilisent des contacts à ressort pour se connecter à des plots sur un PCB adjacent, tout en conduisant 2 ampères. 2 à 10 positions sont disponibles.

Le FPC de TE Connectivity
Les écrans sont souvent utilisés comme interface homme-machine (IHM). Ils comportent des circuits flexibles à pas fin qui doivent ensuite être connectés à un PCB. Le FPC de TE a des pas de 0,25 à 1,25 mm avec une variété de positions disponibles. En fonction de votre processus d’assemblage, vous souhaiterez sélectionner la version à force d’insertion faible (LIF) ou la version à force d’insertion nulle (ZIF). Les fils ne sont pas souvent utilisés dans les produits domotiques, sauf pour connecter les batteries ou lorsqu’une simple antenne filaire est utilisée. Dans ce cas, une connexion filaire à la carte est nécessaire.

Connecteurs Micro SLP de TE Connectivity
Le connecteur Micro SLP ou AMPSLIM serait idéal, offrant une hauteur accouplée de seulement 1,4 mm. Cette méthode de connexion des fils permet de produire séparément des câbles préassemblés et de souder par refusion la partie correspondante du connecteur sur le circuit imprimé. Cela permet à l’opérateur d’enclencher rapidement et simplement les pièces correspondantes plutôt que d’avoir à souder les fils sur le circuit imprimé, économisant ainsi du temps et de l’argent lors du processus de fabrication.
Innovation pour les technologies émergentes
Chaque jour, des produits innovants sont créés pour automatiser la maison, et chaque jour, ces produits ont besoin de composants tout aussi innovants. La vaste gamme de composants électroniques de TE complète et rend possibles ces nouvelles technologies émergentes. Je suis extrêmement impatient de savoir comment évoluera ce marché, car il ne sera sûrement limité que par notre imagination.