Tendance
La technologie de l’IA transforme la façon dont les guerres sont gagnées
L’Intelligence Artificielle (IA) est en train de révolutionner la guerre. L’armée utilise désormais des technologies de pointe pour devenir plus efficace et performance pour lutter contre les attaques.
Prolongez la durée de vie de votre équipement grâce à nos connecteurs M8 et nos connecteurs M12, qui sont fiables dans une grande variété d’applications et d’environnements difficiles.
- Ruud van den Brink,
- Chef de produit
Les progrès de l’Intelligence Artificielle (IA) sont depuis peu à la une de l’actualité. Cependant, l’IA est utilisée à diverses fins militaires et de défense depuis des décennies et continuera à jouer un rôle majeur dans la façon dont les guerres seront menées à l’avenir. Par conséquent, les centres de données centralisés et les systèmes informatiques embarqués nécessaires à l’IA devront fournir des niveaux sans précédent de puissance de calcul et de bande passante à mesure que de nouvelles applications militaires avec IA seront développées et déployées.
Utilisations de l’IA dans les conflits armés
Un des événements marquants de l’histoire militaire et précurseur de l’IA telle que nous la connaissons aujourd’hui est le décryptage par le mathématicien Alan Turing des codes Enigma allemands au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite développé le test de Turing, qui est encore largement utilisé pour déterminer si un ordinateur peut égaler l’intelligence humaine.
L’armée américaine a également une longue histoire d’expérimentation et d’utilisation de l’IA. En 1991, un programme d’intelligence artificielle nommé Dynamic Analysis and Replanning Tool (DART) a été utilisé pour planifier le transport des approvisionnements et du personnel. Il a également contribué à résoudre d’autres problèmes logistiques, ce qui a permis d’économiser des millions de dollars. Aujourd’hui, l’armée explore de nouvelles façons d’utiliser l’IA pour améliorer l’efficacité et les performances. Découvrez les exemples suivants d’utilisation de l’IA en temps de guerre.
Identification et neutralisation des menaces
Localiser la signature unique d’un signal radio ou radar émis par un avion particulier dans l’ensemble du spectre électromagnétique, c’est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Dans le passé, les capteurs enregistraient de larges gammes de fréquences. Ces enregistrements étaient ensuite envoyés à un laboratoire où des techniciens formés parcouraient l’enregistrement afin d’isoler et d’identifier les signaux d’intérêt avant de concevoir des systèmes de brouillage pour traiter chaque signal.
Aujourd’hui, les systèmes d’IA sont utilisés pour contribuer à la détection et à l’identification des signaux d’intérêt, ainsi que pour mettre en œuvre la technologie appropriée permettant de brouiller le signal ou d’intercepter une menace si nécessaire.
L’IA peut également être utilisée pour contribuer à l’interception des menaces imminentes. Lorsqu’un lancement de missile balistique est détecté, il est possible de déterminer la trajectoire du missile et d’intervenir avant que ce dernier n’atteigne sa cible. L’IA prédictive peut être utilisée pour identifier la signature électromagnétique du missile et soit brouiller le signal et rediriger le missile, soit ordonner aux intercepteurs de le détruire avant qu’il n’atteigne sa cible. Un système basé sur l’IA peut également être capable de déchiffrer toutes les communications cryptées, ce qui lui permet de fournir des informations précieuses sur les capacités ou les intentions de l’adversaire.
Guidage des avions et des véhicules avec ou sans pilote
Les drones jouent un rôle important dans la guerre moderne, mais la plupart d’entre eux nécessitent un minimum de contrôle humain. Les véhicules dépourvus d’équipage ou de guidage humain disposent d’une certaine forme d’intelligence artificielle ou d’une logique locale pour éviter les catastrophes, en particulier si la communication avec le véhicule sans pilote est perdue, ne serait-ce qu’un instant.
Les futures générations d’avions de chasse, de sous-marins et d’autres véhicules militaires, actuellement à l’étude, sont susceptibles d’opérer avec un essaim de drones. L’IA sera utilisée pour contrôler l’essaim de drones pendant que le pilote se concentrera sur l’exécution de sa mission. Les forces militaires du monde entier expérimentent cette technologie émergente alors que les ingénieurs s’efforcent de perfectionner la technologie de l’intelligence artificielle et son intégration à diverses plateformes.
La technologie en essaim sera probablement intégrée à la prochaine génération d’avions de combat en cours de développement de sorte que les engins autonomes se coordonneront parfaitement avec leurs homologues pilotés.
Collecte de renseignements
La qualité des programmes de transcription et de traduction basés sur l’IA est considérablement améliorée avec chaque mise à jour de logiciel. Par exemple, cela peut permettre de transcrire et de traduire des communications audio en temps réel.
Se préparer au combat
Les simulateurs et les programmes de formation qui utilisent l’IA remplacent les manuels et deviennent le support de formation privilégié. Les cours dispensés via une tablette ou la réalité virtuelle/augmentée peuvent être mis à jour immédiatement de façon à refléter les derniers développements et à mieux simuler les situations et les conditions de combat réelles.
Dynamiser un système de défense intégré
Le ministère de la Défense américain (DOD) développe un système centralisé nommé Joint All-Domain Command and Control (JADC2) qui utilise l’IA pour relier les capteurs de toutes les branches des forces armées dans un réseau unifié. L’objectif de cet effort est d’améliorer l’accès aux données stratégiques et tactiques dans toutes les branches de l’armée américaine. JADC2 vise à atteindre cet objectif en identifiant et en éliminant les barrières physiques et technologiques qui limitent le partage des données et des informations critiques. En cas de réussite, vous obtiendrez des niveaux sans précédent d’interconnectivité pour le personnel et les équipements militaires.
Restrictions de l’utilisation de l’IA dans la guerre
Alors que la course à la recherche de nouvelles applications militaires de l’AI se poursuit, les nations et les organisations gouvernementales s’efforcent d’établir des lignes directrices et des normes pour garantir que l’IA soit appliquée de manière éthique.
En janvier 2023, le ministère de la Défense américain a annoncé une mise à jour de la Directive 3000.09 Autonomy in Weapon Systems (Autonomie des systèmes d’armes) qui s’applique aux systèmes d’armes autonomes et semi-autonomes, y compris ceux qui intègrent l’IA. Les exigences mises à jour stipulent ce qui suit : « les systèmes d’armes autonomes et semi-autonomes seront conçus pour permettre aux commandants et aux opérateurs d’exercer des niveaux appropriés de discernement humain au lieu de faire usage de la force ». Ainsi, bien que l’IA puisse être utilisée pour aider les dirigeants et les commandants à prendre des décisions plus éclairées, c’est en fin de compte une personne, et non une machine, qui décide de l’action finale.
L’importance des systèmes embarqués dans la guerre électronique
Quelle que soit la façon dont elles sont utilisées, les applications d’IA requièrent des quantités importantes de données qui doivent être traitées rapidement. Des connexions à haut débit sont nécessaires afin de garantir la circulation des données entre les capteurs et les boîtes noires utilisées pour mettre en œuvre l’IA.
La plupart des industries qui utilisent l’IA s’appuient sur des centres de données au sol qui sont climatisés et où l’espace pour les équipements de traitement est presque illimité. Les applications militaires et de défense de l’IA nécessiteront également des systèmes embarqués robustes qui devront fonctionner de manière fiable et cohérente dans des environnements confinés et potentiellement hostiles au sol, dans l’eau, dans les airs ou dans l’espace.
Un traitement local est nécessaire pour limiter les contraintes liées à l’envoi sécurisé des grandes quantités d’informations qui peuvent être collectées. Les systèmes embarqués à bord de chaque véhicule nécessiteront une puissance de calcul extraordinaire pour répondre aux exigences des applications d’IA.
TE Connectivity (TE) rend possible les applications militaires à base d’IA
Lors de la conception des systèmes électroniques embarqués, les deux contraintes principales sont la disposition physique du circuit imprimé et la gestion thermique au sein du système. La quantité de données qui peuvent être collectées et stockées, ainsi que la rapidité avec laquelle ces données peuvent être envoyées d’un point A à un point B, sont également extrêmement importantes. Pour que la conception soit efficace, il est nécessaire de trouver un équilibre entre la puissance de calcul disponible aujourd’hui et les vitesses auxquelles les données pourront être transmises dans un avenir proche.
Les systèmes actuels sont capables de transmettre des données à des débits de plus de 32 gigaoctets par seconde, mais ce n’est pas suffisant. Les concepteurs et les ingénieurs auront toujours besoin ou envie de transmettre plus de données, et ce plus rapidement.
La gamme de TE alignée sur les normes VITA et SOSA
TE propose une large gamme de composants d’interconnexion alignés sur les normes VITA et SOSA qui peuvent gérer des vitesses allant jusqu’à 112 Gbit/s, même dans des conditions difficiles sur le champ de bataille, notamment :
-
STRADA Whisper
La gamme pour fond de panier a été conçue pour les systèmes hautes performances et à large bande passante. Son design révolutionnaire transfère des données jusqu’à 112 Gbit/s, ce qui permet de faire évoluer efficacement les systèmes futur sans avoir à repenser les fonds de panier ou les cartes intermédiaires.
-
MULTIGIG
Les connecteurs prennent en charge des vitesses de plus de 32 Gbit/s, ce qui en fait l’un des connecteurs de fond de panier robustes les plus rapides pour l’informatique embarquée ou les systèmes VPX.
-
Connecteurs DEUTSCH CeeLok FAS-X
Cette gamme offre des solutions haute vitesse pour la transmission de données Ethernet à l’aide de composants robustes conformes aux normes mil-spec.
-
Raychem
Les assemblages de câbles, les faisceaux de câbles, les gaines et rubans thermorétractables, les jonctions, les extrémités, les fourreaux, les bornes, les prolongateurs, les fils et les câbles de Raychem sont conçus pour une large gamme d’applications dans les environnements les plus exigeants.
L’avenir de l’IA dans les conflits
Les progrès rapides des logiciels et de la technologie de l’IA garantissent pratiquement que l’industrie de la défense connaîtra des avancées considérables et continuera à trouver de nouvelles applications pour l’IA dans le domaine militaire. L’expertise dans diverses applications commerciales, industrielles, médicales, aérospatiales et de défense qui utilisent également la technologie de l’IA permet à TE d’adapter les produits existants de façon à ce qu’ils fonctionnent dans des environnements difficiles au sol, dans l’eau et dans l’espace.
Par exemple, les connecteurs haute vitesse STRADA Whisper de TE sont basés sur des connecteurs développés pour une utilisation dans des centres de données au sol, mais ont été renforcés pour résister aux conditions extrêmes sur le champ de bataille et dans l’espace.
Principaux points à retenir
- L’armée américaine utilise depuis longtemps l’IA pour mener ses opérations
- L’armée explore de nouvelles façons d’utiliser la technologie de l’IA pour améliorer l’efficacité et les performances.
- Les applications militaires de l’IA comprennent l’identification et la neutralisation des menaces, le guidage d’avions et de véhicules avec ou sans pilote, la collecte de renseignements et la préparation au combat.
- Le ministère de la Défense exige des commandants et des opérateurs de systèmes d’armes autonomes et semi-autonomes qu’ils fassent preuve d’un discernement humain approprié en ce qui concerne l’usage de la force.
- Les systèmes d’IA nécessiteront une puissance de calcul et une bande passante extraordinaires pour répondre aux exigences des applications militaires de l’IA.
- TE dispose des solutions d’interconnexion et de l’expertise nécessaires pour permettre l’utilisation de l’IA dans la guerre.