Partenaires dans la construction d’un monde connecté
Du concept à la solution de nouvelle génération
Nos ingénieurs et chefs de produit collaborent avec des entreprises de toutes tailles afin de les aider à « réussir du premier coup » leur design afin d’optimiser les coûts et d’accélérer la mise de leurs produits sur le marché pour les rendre compétitifs.
COLLABORER POUR UN AVENIR CONNECTÉ
Chez TE, nous travaillons en étroite collaboration avec des leaders de l’innovation et des entrepreneurs technologiques pour développer des produits de connectivité et de capteurs. Ces collaborations permettent aux leaders de l’innovation et aux entrepreneurs technologiques de mettre de nouvelles idées sur le marché plus rapidement et de résoudre des exigences d’application très spécifiques avec des solutions révolutionnaires, favorisant l’émergence d’une technologie transformatrice susceptible d’aider les gens à adopter des modes de vie plus sains et conviviaux.
Pleins feux sur les clients : Hanhaa
Transformer la logistique avec la pensée IoT
Pour Azhar Hussain, PDG de Hanhaa, l’objectif était simple : trouver une solution permettant de suivre facilement les colis partout dans le monde. L’industrie de l’expédition attend ce type de solution depuis longtemps. Chaque mois, des millions de dollars partent en fumée parce que des colis se perdent ou sont endommagés pendant le transport. Après avoir étudié les causes de près, l’équipe Hanhaa basée à Londres s’est associée à Avnet et TE Connectivity pour développer ParceLive, un dispositif de suivi des colis compatible IoT. Comme l’équipe l’a rapidement compris, trouver la bonne idée n’était que le point de départ. La concrétiser, la tester et la mettre sur le marché était une autre affaire, nécessitant le savoir-faire d’ingénieurs en électronique versés dans la résolution de la connectivité IoT. « TE nous a aidés à escalader un mur avant même que nous réalisions qu’il y avait un mur », explique Azhar, ajoutant « TE nous a aidés à affiner les conceptions et à ajuster les performances pour que le tracker offre le niveau de précision dont nous avions besoin. »
TE nous a vraiment aidés à réduire le poids, ce qui nous a permis de réduire le coût et la taille de la carte en plus d’améliorer les performances.
- Azhar Hussain, PDG, Hanhaa
Obtenez des réponses maintenant
Service client 24 h/24 et 7 j/7
Besoin d’accroître la capacité de votre technologie ?
Contactez nos spécialistes produit. Notre équipe est prête à vous aider à trouver les bonnes pièces.
- Appelez au 1-800-522-6752
- Chat en direct (ci-dessous)
- Envoyer une question
Pleins feux sur les clients : commonSENSE
Conçu pour un étalonnage facile et une surveillance précise
Les fondateurs de commonSENSE Monitoring Solutions ont vu que les systèmes de surveillance environnementale des marchandises sensibles pouvaient être meilleurs, plus intelligents et plus conviviaux. Ils ont entrepris de développer un système de surveillance très précis susceptible d’être utilisé par tous, non-ingénieurs inclus, et adaptable à presque tous les besoins de mesure. Pour ce faire, il leur fallait le bon type de capteur. Ils se sont tournés vers TE. Le résultat est une solution transformatrice pour les communications de données.
Étant donné que nos émetteurs acceptent n’importe quel signal de capteur, nous savons qu’avec TE nous sommes capables de mettre au point les capteurs adaptés aux besoins dont les clients nous font part.
- Paul Humphries,
- PDG, commonSENSE
Pleins feux sur les clients : Verdical
Connectivité pour amener les produits de la ferme sur la table
Start-up basée à Berkeley, Verdical donne aux fournisseurs de services alimentaires la possibilité de cultiver efficacement et durablement des produits directement sur place. Le résultat est un accès hyperlocal à une variété de légumes verts et d’herbes fraîches et de qualité. Derrière l’approche green tech de Verdical se cache un partenariat de co-ingénierie avec TE. Ensemble, cette équipe aide Verdical à exploiter une plate-forme peu encombrante pour la culture d’aliments. Grâce aux capteurs et aux LED horticoles, cultiver sur site, toute l’année, devient aussi facile que de semer des graines et d’appuyer sur un bouton.
Nous aurions probablement dépensé deux fois plus pour une solution moins fiable si nous ne travaillions pas avec TE.
- Andrew Deitz, PDG, Verdical

Avantage du partenariat :
Transformer les grandes idées en technologies de prochaine génération
Peut-être vous représentez-vous TE comme un leader mondial de la technologie industrielle travaillant avec certaines des entreprises les plus importantes et les plus innovantes au monde. Mais saviez-vous que nous travaillons également en partenariat avec des inventeurs et des entrepreneurs – des start-ups et des petites entreprises avec de grandes idées qu’elles sont prêtes à transformer en réalité ?
Pleins feux sur les clients : Tersa
Solutions pour rendre la journée de lessive amusante et facile
Personne n’aime faire la lessive, surtout quand il faut se battre avec ses voisins d’internat pour utiliser la machine à laver. Charlie Warden, Adam Miller et Aaron Tate, copains d’université, y ont vu une opportunité. Ensemble, ils ont cofondé Tersa Steam, une start-up qui travaille à faire de l’entretien des vêtements une opération efficace, durable et facile. Lorsque Charlie (PDG), Adam (Directeur commercial) et Aaron (Responsable de la confidentialité) ont découvert TE, grâce au programme de certification Arrow, ils ont rapidement compris l’intérêt de travailler avec un leader de l’ingénierie réputé et fiable pour résoudre leurs défis de conception les plus ardus.
L’inquiétude des start-ups vis-à-vis des enseignes internationales se dissipe. Avec TE, la communication n’est pas un vain mot – ils nous écoutent. De plus, disposer d’une source fiable pour les pièces dont nous savons qu’elles vont fonctionner est extrêmement important.
- Charlie Warden, PDG/cofondateur, Tersa, Inc.