Présentation
Comprendre vos options
Les capteurs transforment le fonctionnement des dispositifs médicaux. Étant donné que la plupart de ces dispositifs utilisent des capteurs non jetables, la conception doit protéger les capteurs du contact avec les médicaments et les fluides corporels. Cela commence par la sélection du capteur adapté à l’usage du dispositif.
Avec une population toujours plus croissante et vieillissante, les systèmes d’autosurveillance des patients gagnent en popularité. Leur popularité provient du fait qu’ils sont à la fois constants et reproductibles en plus d’être peu coûteux. Les instruments de surveillance à capteurs de cette catégorie sont également polyvalents car ils peuvent être utilisés à la fois à l’hôpital et à domicile. La sélection d’un capteur peut être simple si l’application et les paramètres à surveiller sont clairement compris. Les capteurs les plus compliqués sont les capteurs implantables, suivis des capteurs utilisés dans les cathéters (par incision) et des capteurs utilisés dans les cavités corporelles, des capteurs externes mais entrant en contact avec des fluides corporels et des capteurs pour des applications externes.
Capteurs implantables
Les capteurs implantables doivent être petits, légers et compatibles avec la masse corporelle et nécessiter très peu d’énergie pour fonctionner. Plus important encore, ils ne doivent pas se désintégrer avec le temps. Comme il s’agit de dispositifs médicaux de classe III, ils doivent automatiquement être approuvés par la FDA. Les capteurs implantables nécessitent généralement de deux à quatre ans de développement et de mise en œuvre avant de passer à la production. En général, ils sont plus coûteux et nécessitent d’être implantés chirurgicalement par un spécialiste. L’exigence en matière de puissance est l’un des défis majeurs pour les capteurs implantables. Les capteurs qui ne nécessitent aucune source d’alimentation sont idéaux, mais ils sont très rares sur le marché. Les capteurs piézoélectriques en polymère sont bien adaptés à la détection des vibrations car ils sont petits, fiables, durables et ne nécessitent aucune alimentation. De tels capteurs peuvent être utilisés dans les stimulateurs cardiaques qui surveillent les activités du patient.
Les capteurs insérés temporairement fonctionnent de quelques minutes à quelques heures et nécessitent l’approbation de la FDA

Ce capteur piézoélectrique a la forme d’une minuscule poutre en porte-à-faux avec un poids attaché à une extrémité qui se rabat avec le mouvement du corps. Le capteur génère un signal à chaque fois que le patient bouge. En prenant un stimulateur cardiaque comme exemple, celui-ci reçoit alors ce signal et fait battre le cœur au rythme souhaité. Le capteur peut distinguer différentes activités telles que la marche, la course ou d’autres activités physiques. Par exemple, si le patient se repose, le signal sera nul et le stimulateur cardiaque fera battre le cœur à un rythme minimal. De cette façon, le signal du capteur est proportionnel au niveau d’activité. Un capteur de vibration miniature à film piézoélectrique mesure 15/100 de pouce de longueur, y compris le stimulateur cardiaque qui l’abrite. Les capteurs implantés peuvent également être alimentés par des sources externes. Par exemple, une baguette à énergie radiofréquence (RF) alimente un capteur lorsqu’elle est placée près du capteur situé à l’intérieur du corps. Le capteur enregistrera ensuite les mesures du patient, transmettra les données à la baguette via une liaison RF et retournera en hibernation. Autre exemple d’utilisation similaire d’un capteur implanté : une procédure post-anévrisme aortique abdominale au cours de laquelle un capteur implanté peut surveiller les fuites de pression au niveau du site chirurgical.
Capteurs dans les cathéters et les cavités corporelles
Les exigences pour les capteurs pouvant être insérés par incision, généralement à l’extrémité d’un cathéter, sont moins critiques que celles pour les capteurs implantables, mais nécessiteront toujours l’approbation de la FDA. En fonction de l’intervention chirurgicale, ces capteurs doivent fonctionner de quelques minutes à quelques heures et peuvent être alimentés par des sources externes. Une paire de thermistances appariées à l’extrémité d’un cathéter peut être guidée vers différents endroits du cœur pour mesurer le flux sanguin. Ils peuvent soit être chauffés à travers la bobine soit être rincés à l’aide d’un liquide froid pour mesurer les flux sanguins. Lorsqu’il est rincé avec un liquide froid, le premier capteur est refroidi plus que le second car le flux sanguin réchauffe le liquide qui atteint le deuxième capteur. Étant donné que ces deux capteurs de température sont séparés par une distance connue où la température et le volume du fluide sont contrôlés, il est possible de calculer le flux sanguin en lisant la différence des valeurs de résistance des deux capteurs. Ces thermistances ne nécessitent pas d’alimentation externe.

Capteurs pour cathéters d’ablation
Ces capteurs sont temporairement insérés par incision. L’extrémité du cathéter contient une source d’énergie RF et un capteur de force. L’énergie RF, comme celle utilisée avec les capteurs implantables pour envoyer des données, est souvent utilisée dans le processus d’ablation pour brûler les tissus morts. Il est essentiel que la force appliquée par l’extrémité du cathéter sur le tissu cible ne dépasse pas les valeurs maximales afin d’éviter tout risque de perforation du tissu cible. La technologie de détection de TE promet de fournir un système de détection de force triaxial capable de mesurer simultanément les forces de contact tissulaire dans les trois dimensions.
Capteurs de pression jetables MEMS à base de silicium
Ceux-ci sont utilisés dans les capteurs de pression intra-utérine (IUP) pour mesurer la pression et la fréquence des contractions pendant l’accouchement. Cette méthode est plus fiable que les ceintures conventionnelles et est utilisée dans les cas critiques. Des fonctionnalités supplémentaires peuvent être intégrées à ces capteurs, telles que la perfusion et l’extraction de liquide amniotique. Ces capteurs sont insérés à travers l’utérus et placés dans le sac amniotique. Le capteur est retiré lorsque le bébé est prêt à être mis au monde.
Capteurs de cavité corporelle
Ces capteurs comprennent des sondes orales et rectales qui mesurent la température corporelle. Ces capteurs de température sont conçus pour être petits et robustes, et sont recouverts d’un matériau de revêtement doux pour protéger la couche interne des organes du patient contre les dommages dus au contact.
Capteurs de micro-thermocouple
Ces capteurs sont des thermocouples flexibles à jauge fine utilisés chaque fois que des mesures de température rapides et précises sont requises. Un thermocouple est constitué de deux métaux dissemblables, réunis à une extrémité. Une petite tension unique est produite par les deux métaux, qui peut être mesurée et interprétée par un thermomètre thermocouple. Les métaux dissemblables sont isolés individuellement et une couche de finition est présente pour maintenir une configuration bifilaire intime (certifiée conforme à la norme ANSI MC96.1-1982). Les micro-thermocouples TE sont construits en utilisant uniquement des matériaux biocompatibles, ce qui les rend adaptés aux applications médicales.
Capteurs externes exposés à des fluides
Il existe plusieurs capteurs jetables où le capteur est situé à l’extérieur du corps, bien que les fluides corporels entrent en contact avec lui. Le capteur de pression artérielle (DPS) jetable en est un exemple. Ces capteurs sont utilisés dans les interventions chirurgicales et les unités de soins intensifs (USI) pour surveiller en permanence la pression artérielle du patient. C’est le moyen fiable de mesurer la pression artérielle en chirurgie ou en soins intensifs. Le profil informationnel du patient est ensuite enregistré en branchant le capteur de pression artérielle jetable sur un moniteur. Ces capteurs doivent être remplacés toutes les 24 heures afin d’éviter toute contamination. Le capteur utilisé dans le gonflage des ballonnets d’angioplastie est un autre exemple de capteur qui entre en contact avec les médicaments et les fluides corporels. Un capteur de pression à l’extrémité de la pompe entrera en contact avec la solution saline utilisée comme support pour gonfler et dégonfler le ballonnet. Dans cette application, le capteur de pression surveille la pression appliquée qui gonfle/dégonfle le ballonnet et doit résister à une pression de plus de 200 psi. Si une pression trop importante est appliquée, le ballonnet pourrait éclater et entraîner de graves complications pour le patient.
Les fabricants d’équipements médicaux et les experts en capteurs peuvent créer des technologies avancées en travaillant ensemble.
Capteurs TE utilisés dans les applications médicales
- Capteurs de force pour pompes à perfusion qui détectent l’occlusion (blocage du tube)
- Capteurs magnéto-résistifs dans les pompes à seringues pour détecter le débit, la seringue vide et l’occlusion
- Capteurs de position de potentiomètre à fil utilisés pour le positionnement à distance d’outils chirurgicaux et le positionnement du lit du patient pour les radiographies/tomodensitométries
- Très petits accéléromètres MEMS qui mesurent les tremblements chez les patients atteints de la maladie de Parkinson
- Capteurs piézoélectriques (et aussi pyroélectriques) dans l’étude de l’apnée du sommeil
- L’émetteur/récepteur à film piézoélectrique détecte la présence de bulles dans les pompes à perfusion/pompes à seringue
- Capteurs MEMS et de force pour la conservation de l’oxygène et la surveillance des niveaux des réservoirs d’oxygène
- Capteurs de température NTC pour mesurer la température cutanée/corporelle
- Capteurs de pression MEMS pour kits de capteurs de pression artérielle avec brassard