Tendance
Permettre une connectivité Internet mondiale grâce aux satellites en orbite basse
Les satellites OTB ont le potentiel de fournir un accès à Internet en temps réel de manière fiable et économique, pour les régions éloignées ou inaccessibles du monde entier.
Réfléchissez un instant à ce que serait votre vie sans un accès Internet haut débit fiable. Pensez à quel point il serait plus difficile de travailler, de jouer, de vivre et d'apprendre.
Une connexion filaire sécurisée apporte Internet dans votre maison et votre lieu de travail. Une connexion cellulaire fiable vous permet de rester connecté lorsque vous êtes en déplacement. Il est facile de prendre pour acquis ces avantages et de penser que les gens du monde entier bénéficient du même niveau de connectivité. Cependant, il y a des millions de personnes dans les régions reculées du monde qui n'ont pas accès à Internet ni aux opportunités offertes par la connectivité.
La course est lancée pour fournir une connectivité Internet avec des satellites OTB afin de combler ce fossé et de permettre une connectivité universelle.
Options traditionnelles pour la connectivité Internet
Aujourd'hui, les utilisateurs peuvent se connecter à Internet de la manière suivante :
- Connexions terrestres et filaires
À l'heure actuelle, la plupart des gens accèdent à Internet via un câble coaxial ou une ligne à fibre optique qui se connecte directement à un modem/routeur sans fil à la maison ou au bureau. Ce fil est physiquement connecté à un vaste réseau de câbles qui mènent au fournisseur d'accès Internet et, en fin de compte, à Internet. Les connexions filaires nécessitent un investissement important en matériaux et en infrastructures Internet qui pourraient ne pas être une option pour les pays en développement, les environnements hostiles ou les zones séparées par un terrain dangereux. Les systèmes terrestres sont également vulnérables aux perturbations. Il suffit de couper le câble pour que la connexion soit perdue.
- Antennes-relais
Les téléphones portables fournissent une connexion Internet relativement fiable. Votre téléphone est connecté à une antenne-relais de téléphonie mobile à l'aide d'un signal de radiofréquence (RF), qui se dégrade avec la distance et peut être submergé par un trafic intense. À titre d'exemple, imaginez que vous assistiez à un match de football très suivi et que vous bénéficiez d'un signal à pleine puissance et que vous souhaitiez passer un appel ou vous connecter à Internet. Il vous serait sans doute impossible de le faire car des milliers de personnes dans la région seraient connectées en même temps au match.
- Satellites
Les satellites en orbite terrestre moyenne (1 243 à 22 236 milles au-dessus du niveau de la mer) et en orbite terrestre haute (plus de 22 236 milles au-dessus du niveau de la mer) sont utilisés pour fournir des informations, des services et du contenu. Cependant, le temps de latence augmente à mesure que le satellite s'éloigne de la Terre. Par conséquent, ces types de satellites sont mieux adaptés à la transmission unidirectionnelle, comme l'envoi de signaux de télévision ou de radio, ou la diffusion de services en continu Par exemple, lorsque vous regardez un service de télévision en streaming, il est tolérable d'attendre quelques secondes qu'une vidéo se mette en mémoire tampon avant d'obtenir un signal constant.
Satellites en orbite terrestre basse (OTB) : solutions les plus récentes
Les satellites OTB constituent la meilleure solution pour connecter des zones éloignées, hostiles ou rurales à Internet lorsque les connexions Internet terrestres ou cellulaires traditionnelles ne sont pas envisageables. L'OTB est définie comme étant située à moins de 500 milles de la surface de la Terre, bien que la plupart des satellites OTB soient positionnés à environ 250 milles au-dessus de la Terre. L'utilisation de satellites plus proches de la surface de la Terre présente trois avantages clés :
- Conversations en temps réel
La latence fait référence au temps nécessaire pour qu'un signal soit envoyé et renvoyé. Par conséquent, plus vous êtes proche du satellite, plus le délai entre le signal et la réponse est court. Les satellites OTB permettent une communication bidirectionnelle en temps réel.
- Connexions fiables
Contrairement à une connexion physique qui peut être coupée ou à une tour de téléphonie cellulaire qui peut être submergée ou désactivée, une connexion satellite est généralement plus difficile à interrompre. Cela signifie que les utilisateurs peuvent plus facilement compter sur la transmission et la réception de données importantes.
- Économies
Par rapport aux options en orbite terrestre moyenne ou haute, les satellites OTB nécessitent moins d'énergie pour être mis en orbite et dépendent d'amplificateurs moins puissants pour la transmission vers et depuis la Terre. Par conséquent, les réseaux basés sur l'OTB sont généralement moins coûteux que les options qui nécessitent des satellites avec des orbites plus élevées.
Établissement des connexions
L'orbite relativement basse d'un satellite OTB réduit sa zone de couverture, de sorte que plusieurs satellites sont nécessaires pour apporter une connectivité Internet à une région. Ce réseau de satellites OTB reliés entre eux permet une couverture mondiale. Deux technologies sont essentielles pour rendre possible l'Internet par satellite en orbite basse :
- Antennes à réseau actif à direction électronique (AESA)
Une antenne AESA utilise la technologie RF pour pointer un faisceau d'ondes radio dans différentes directions sans déplacer l'antenne. Il s'agit d'une amélioration considérable par rapport aux antennes conventionnelles qui reposent sur un système mécanique complexe , appelé cardan, utilisé pour préserver la connexion entre l'utilisateur et le réseau satellite.
- Technologie laser optique
Les satellites OTB utilisent des lasers pour se connecter les uns aux autres à la vitesse de la lumière. Les lasers conviennent parfaitement à cette utilisation, car il y a très peu de choses dans l'espace qui peuvent interrompre le signal. De plus, contrairement aux transmissions RF, les lasers optiques ne peuvent pas être interceptés ou brouillés. La plupart des tentatives d'interruption du signal seront détectées et déjouées immédiatement.
Avantages d'un accès Internet fiable dans le monde entier
Qu'il s'agisse d'une zone rurale coupée d'Internet après un ouragan ou d'une partie éloignée d'un parc national située à des kilomètres de la tour de téléphonie cellulaire la plus proche, les satellites OTB peuvent changer la vie des communautés qui ont eu du mal à accéder à Internet jusqu'à présent :
- Éducation
Accédez à une mine de matériel pédagogique, de ressources et de plateformes d'enseignement en ligne. Les élèves mieux connectés n'ont pas de limites et peuvent interagir avec des élèves du monde entier.
- Soins de santé
Connectez-vous pour bénéficier de soins de santé de qualité pratiquement n'importe où. Les médecins peuvent discuter en ligne avec les patients et voir leur état de santé grâce à des applications de communication vidéo.
- Sécurité
Demandez de l'aide lorsque le service cellulaire n'est pas disponible. Les randonneurs qui se perdent ou se blessent dans une région éloignée peuvent se connecter aux services de secours d'urgence.
- Services financiers
Envoyez et recevez de l'argent en ligne. Connectez-vous en toute sécurité avec une banque à distance lorsqu'il n'est peut-être pas sûr de vous y rendre en personne. Investissez dans des opportunités qui ne sont pas disponibles sans connexion Internet.
- Divertissement
Regardez des films, écoutez de la musique ou assistez à l'événement sportif de votre enfant lorsqu'il n'est pas possible d'y assister en personne.
Des connexions robustes pour un monde véritablement connecté
Fournir un accès mondial à Internet est une tâche monumentale qui générera une énorme quantité de données. TE Connectivity propose des connecteurs haut débit, des solutions de fibres optiques robustes, des interconnexions, des connecteurs de fond de panier, des technologies de capteurs, ainsi que des fils et des câbles qui relient les sous-systèmes des satellites OTB et dans les stations au sol afin de garantir le déplacement rapide et efficace des flux de données. Nos gammes de produits peuvent résister aux environnements difficiles de l'espace et sur Terre.
Alors que les pays et les entreprises se précipitent pour investir dans des programmes de connectivité OTB, TE est en mesure de fournir les composants essentiels nécessaires à la construction de ces autoroutes virtuelles dans le monde entier.
Discutez de votre prochain projet de connectivité avec l'un de nos ingénieurs
Principaux points à retenir
- Les connexions filaires, les tours de téléphonie mobile et les satellites sont utilisés pour fournir une connectivité Internet à la plupart des utilisateurs. Cependant, chacune de ces options a des limites qui la rendent peu pratique ou impossible à utiliser dans des endroits éloignés ou dans des environnements hostiles.
- Les satellites en orbite terrestre basse (OTB) constituent la meilleure solution pour la connectivité mondiale à Internet
- Les satellites OTB réduisent la latence pour permettre des conversations en temps réel, tout en offrant des connexions plus difficiles à perturber.
- Les antennes AESA (Active Electronically Steered Array) et la technologie laser optique font des satellites OTB une option efficace pour la connectivité Internet universelle par satellite.
- Les satellites OTB peuvent améliorer la qualité de vie des résidents des régions éloignées en offrant des possibilités d'éducation, de meilleurs soins de santé, un accès à des services financiers améliorés et à un plus grand nombre de divertissements.