Tendance
Technologie d’interception dans les missiles air-sol
Les missiles air-sol doivent continuer à évoluer pour contrecarrer les innovations dans le domaine de la technologie des intercepteurs.
L’utilisation de missiles dans les guerres modernes remonte à la Seconde Guerre mondiale. Les missiles V-2 utilisés durant cette guerre avaient une charge utile d’une tonne et dépassaient la vitesse du son. Depuis lors, les systèmes de missiles air-sol n’ont cessé d’évoluer, les alliés et les ennemis cherchant à prendre l’avantage sur leurs rivaux.
Qu’est-ce qu’un missile air-sol ?
Un missile air-sol est un type de missile lancé à partir d’un bombardier, d’un avion de chasse, d’un hélicoptère, d’un drone ou de tout autre avion militaire avec ou sans pilote. Les missiles peuvent être déployés pour frapper des cibles sur terre ou en mer. Contrairement à une bombe conventionnelle, qui s’appuie sur la gravité pour atteindre sa cible, les missiles air-sol comprennent un système de guidage autonome et sont généralement propulsés par des moteurs à réaction ou des fusées.
L’une des principales fonctions des missiles air-sol est d’établir une domination dans l’espace aérien au-dessus du territoire ennemi. Une force militaire peut obtenir un avantage considérable sur son ennemi en utilisant des missiles air-sol pour détruire les armes, les installations militaires et autres cibles terrestres stratégiques de son adversaire. À l’inverse, si les avions ennemis peuvent voler librement, les troupes au sol deviennent vulnérables aux attaques.
Types de missiles
Les systèmes de défense antimissile traditionnels se répartissent en trois catégories :
- Armes stratégiques
- Intercepteurs
- Missiles conventionnels
Armes stratégiques :
Les armes stratégiques et les missiles de croisière sont destinés à avoir un effet dissuasif.
Intercepteurs :
Les missiles intercepteurs sont utilisés pour se défendre contre les attaques ennemies en détruisant les missiles avant qu’ils n’atteignent leurs cibles. Cette catégorie de missiles est purement défensive.
Missiles conventionnels :
La taille de la charge utile et la portée relativement limitées des missiles guidés et des intercepteurs traditionnels les rendent plus adaptés à une utilisation tactique.
Stratégies de lancement des missiles air-sol
Parmi les missiles air-sol, il existe essentiellement deux types d’armes en fonction de leur mode de lancement. Le premier type est un missile tactique relativement petit et à courte portée qui peut être lancé à partir d’une plateforme aérienne à basse altitude, par exemple un hélicoptère ou un drone.
Le deuxième type de missile air-sol est lancé à partir d’un avion de chasse ou d’un bombardier. Ce type de missile se déplace beaucoup plus rapidement et a une portée nettement plus longue qu’un missile lancé depuis un hélicoptère ou un drone. Grâce à leur plus longue portée, ces missiles peuvent être lancés depuis un lieu plus éloigné du conflit, ce qui permet aux pilotes d’effectuer leur mission en toute sécurité.
Rayon d’action des missiles air-sol
Missile | Portée | |
Lockheed Martin JASSM® |
de 370 à 1 930 km selon la génération |
|
Raytheon – HARM® | 190 km | |
Raytheon – JSOW® | 110 km | |
MBDA Brimstone |
60 km | |
Lockheed Martin – Paveway® II |
15 km |
Hellfire™ et JASSM® sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lockheed Martin Corporation ou de ses filiales.
HARM®, JSOW® et Paveway® sont des marques déposées de Raytheon Company.
L’interception stimule l’innovation
Plus un missile se déplace loin entre le lancement et la cible, plus il a de risques d’être détecté, intercepté et détruit. C’est la raison pour laquelle les concepteurs de missiles air-sol prévoient des systèmes redondants et divers moyens électroniques pour échapper à la détection.
À mesure que les systèmes de détection se perfectionnent, le système opérationnel d’un missile doit devenir encore plus sophistiqué pour éviter d’être détecté et accomplir ainsi sa mission. Les systèmes de détection doivent alors évoluer à nouveau pour attraper cette proie encore plus insaisissable. Et ainsi de suite, avec les progrès réalisés pour les intercepteurs, cela implique d’innover encore plus dans la technologie des missiles.
Composants renforcés pour les environnements difficiles
Qu’il soit lancé à partir d’un hélicoptère en vol stationnaire à des centaines de mètres au-dessus du sol ou d’un avion de chasse volant à haute altitude, chaque missile air-sol doit fonctionner parfaitement dans les conditions les plus extrêmes.
Par exemple, un missile lancé à partir d’un avion de chasse pourrait commencer sa mission dans le désert où la température au sol au moment du décollage est de 50 °C (122 °F), et ensuite dépasser la vitesse du son à une altitude de 50 000 pieds, où la température serait de -50 °C (-58 °F). Au moment du lancement, le missile sera exposé à d’énormes chocs, ainsi qu’à d’importantes forces gravitationnelles et vibratoires à mesure qu’il s’éloignera du chasseur et se rapprochera de sa cible.
Chaque partie de ce missile, du cordon ombilical qui le relie à l’avion jusqu’au plus petit câble, connecteur et capteur, doit être conçue et construite pour survivre à ce voyage périlleux et être pleinement opérationnelle lorsque le missile est lancé.
Solutions de connectivité des missiles pour une innovation continue
TE Connectivity (TE) reprend les technologies et les composants existants des secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, de l’énergie et du ferroviaire, et les renforce afin de répondre aux exigences extrêmes des environnements de l’aérospatiale et de la défense. Cela comprend notamment une large gamme de connecteurs pour applications électriques ou optiques, de câbles et de fils, de commutateurs de puissance électromécaniques et à semi-conducteurs, ainsi que de capots et de gaines.
Avec une gamme aussi vaste, les produits et l’expérience de TE peuvent être appliqués à chacun des systèmes qui aident à maintenir le missile en vol et en direction de sa cible. Les ingénieurs de TE innovent également en permanence pour rester à l’avant-garde des progrès de la technologie des missiles air-sol et des intercepteurs.
Principaux points à retenir
- Les missiles sont utilisés dans la guerre moderne depuis la Seconde Guerre mondiale.
- Les missiles air-sol sont lancés à partir d’un bombardier, d’un avion de chasse, d’un hélicoptère, d’un drone ou de tout autre type d’avion militaire, avec ou sans pilote, pour frapper des cibles sur terre ou en mer.
- L’une des principales fonctions des missiles air-sol est d’empêcher un ennemi de garder le contrôle de son espace aérien en détruisant des armes, des installations militaires ou d’autres cibles au sol.
- Les missiles air-sol plus petits et à courte portée peuvent être lancés à partir d’hélicoptères ou de drones à basse altitude, tandis que les missiles à longue portée peuvent être lancés à partir d’avions de chasse ou de bombardiers volant à des altitudes plus élevées et à de plus grandes distances du conflit.
- Les missiles intercepteurs constituent une grande menace pour les missiles air-sol.
- Les progrès de la technologie des missiles stimulent l’innovation dans les systèmes de détection des missiles et la technologie des intercepteurs, ce qui favorise ensuite l’innovation dans la technologie des missiles.
- Les missiles air-sol doivent fonctionner sans faille dans des conditions difficiles. Chaque système doit être conçu et construit pour résister à des conditions environnementales et physiques extrêmes.
- TE propose une large gamme de composants robustes conçus et fabriqués pour répondre à ces exigences extrêmes.
- Les ingénieurs de TE innovent en permanence pour stimuler les avancées technologiques dans le domaine des missiles et des intercepteurs.