Tendance
Le rôle des capteurs dans l’évolution de la robotique
Découvrez comment les capteurs contribuent à l’évolution de l’automatisation robotique.
À une époque, la robotique était plutôt considérée comme de la science-fiction, et non comme la réalité. Les choses bougent. De nos jours, les robots jouent un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne. Ils parcourent nos maisons pour aspirer la poussière, aident les chirurgiens à effectuer des opérations avec encore plus de précision, reniflent les colis suspects pour les autorités policières et sont présents dans les usines. Ils effectuent toutes sortes de tâches pour les entreprises des secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la fabrication industrielle.
Les robots industriels traditionnels, les robots logistiques et les robots collaboratifs ont tous leur travail à faire, tout comme les développeurs de robots et les ingénieurs de conception. Ils ont besoin de solutions qui permettent d'effectuer des opérations précises, sûres et rentables. Avec la montée en puissance de l'« industrie 4.0 », l’utilisation de systèmes robotiques, d’automatisation et de contrôle dans les usines est devenue monnaie courante, car cela permet aux fabricants d’accroître leur efficacité, leur productivité et leur rentabilité. L’industrie 4.0, ou l’usine intelligente, a été définie comme la combinaison de pratiques traditionnelles de fabrication et industrielles et du monde technologique. Quel que soit son nom, elle entraîne une révolution complète dans les usines et la fabrication.

Quatre tendances clés de la transformation numérique
Selon un article paru dans le magazine Forbes, « il existe quatre tendances clés dans la transformation numérique » auxquelles les fabricants devraient prêter une attention particulière :
- Consommateurs connectés, expériences personnalisées : combiner l’efficacité de la personnalisation de masse avec un produit vraiment unique.
- Employés connectés : plus autonomes en obtenant les informations dont ils ont le plus besoin.
- Production optimisée : exploitation des informations issues de données en temps réel.
- Produits transformés : fabrication de machines capables de prévoir les défaillances et les besoins de maintenance, le tout grâce à davantage d’analyses et de données.
Ces quatre tendances concernent toutes une technologie fondamentale clé : la détection. Les besoins en automatisation robotisée industrielle progressent. Chez TE Connectivity (TE), nous pensons que les technologies de détection vont rester des outils fondamentaux pour la collecte des données, contribuant ainsi à transformer les usines en sites connectés, rentables et fiables dans le futur.
Et d'ailleurs, TE est prête pour l’avenir en robotique. Nous comprenons que la flexibilité et la précision supérieures qu’exigent les systèmes robotiques nécessitent davantage de flexibilité et des solutions de connectivité encore plus fiables. De la construction automobile et aéronautique à l’industrie pharmaceutique en passant par la logistique et le traitement des métaux, la dernière génération de robots industriels peut gérer des tâches encore plus complexes.
Dans ces environnements robotiques, les défaillances de connexions n'ont pas leur place. TE propose un grand nombre de capteurs de force, de température, de pression et de position qui fournissent des mesures exactes pour un contrôle précis des mouvements et une surveillance précise des composants du système à des fins de maintenance préventive. TE peut vous aider à relever les défis auxquels vos ingénieurs de conception sont confrontés.

Le défi : exactitude et précision
Alors que la révolution robotique s’installe, la plupart des fabricants constatent qu’ils ont besoin d’intégrer des éléments de détection précis et exacts dans les équipements robotiques pour les aider à relever les défis qui surviennent dans les usines. Par exemple, pour les applications collaboratives, les systèmes de détection doivent non seulement détecter si un humain est présent, mais également prévenir toute collision possible entre le robot et les travailleurs à proximité. Les technologies sophistiquées de capteurs sont une exigence fondamentale, mais il n’est pas facile de répondre à ces exigences de conception. La plupart des environnements nécessitent des plages de détection et résolutions variables, et les environnements d’usine peuvent être sales, extrêmes et hostiles. Il peut alors être difficile de différencier les humains des robots présents dans un même environnement.
Points forts des capteurs
Technologie de détection de la température
Les capteurs à thermistance à coefficient de température négatif (CTN), discrets et compacts, fournissent des mesures très précises et une excellente stabilité à long terme pour surveiller les températures de surface des équipements industriels. Cette technologie de capteurs à coefficient de température négatif (CTN) utilise les propriétés de résistance des composites en céramique/métalliques pour mesurer la température. De plus, les capteurs de température numériques sont conçus pour être très précis et optimiser le contrôle robotique et les températures lorsqu'il existe des contraintes d’espace. Pour les processus à haute température où la température doit être surveillée à distance, l’intégration de capteurs infrarouges (IR) à thermopile permet de mesurer les températures sans contact.
Technologie magnétorésistive anisotrope
Avec sa technologie magnétorésistive anisotrope (AMR) et proposé dans de nombreuses tailles, le capteur de position KMXP fournit une excellente précision et des mesures exactes et fiables dans des environnements extrêmes, y compris à des températures élevées. Ces capteurs jouent un rôle de plus en plus important dans de nombreuses applications robotiques industrielles. Les applications avancées dans les environnements difficiles exigent des capteurs performants, même lorsqu’ils sont exposés à de l’huile, de la saleté et de la poussière. Ces capteurs sont proposés dans deux boîtiers DFN différents pour plusieurs options d’orientation, et les boîtiers peuvent être facilement intégrés dans presque tous les processus d’assemblage automatisés.

Le défi : la sécurité du personnel pour les équipements robotiques
La sécurité est la priorité absolue des développeurs en automatisation robotique. Les robots industriels pouvant introduire un grand nombre de nouveaux risques en matière de sécurité sur le lieu de travail, l’approche de type « ne pas nuire » est devenue encore plus importante car ces robots sont de plus en plus utilisés pour soulever des charges lourdes sur les chaînes de montage automobile et autres sites de fabrication industrielle. En matière de sécurité robotique, les réglementations sont strictes et les sanctions sévères. Les fabricants doivent par conséquent se préparer avant d'installer des robots et s’assurer de la conformité et de la sécurité de l'environnement pour les travailleurs. La formation du personnel dans les usines est également nécessaire pour garantir la sécurité des employés. Lorsque les équipements robotiques sont mis en œuvre, un nouveau niveau de compétence est requis de la part des travailleurs. Beaucoup devront être formés sur la façon d’utiliser ces nouveaux équipements, tandis que d’autres employés avec les certifications, la formation et l’expérience robotique appropriées devront être embauchés.
Points forts des capteurs
Technologie de cellules de charge piézorésistives
De la même façon qu'une balance numérique peut mesurer un poids, les cellules de charge piézorésistives peuvent mesurer la force en fonction de la charge appliquée au capteur. Dans une usine, ces capteurs peuvent être intégrés dans les tapis de sol de l’usine pour détecter si un humain se trouve à proximité d’équipements d’usine dangereux, afin d'éviter tout risque de blessure.
Les cellules de charge sont également utilisées dans certains équipements de transfert pour s'assurer que les composants et les assemblages sont déplacés en toute sécurité dans l’usine. Dans ce cas, les cellules de charge peuvent déterminer le poids de la charge et déclencher une condition de défaillance ou d’erreur si la charge est trop lourde ou déséquilibrée.
Cellule de charge de compression compacte FX29
Le FX29 est une cellule de charge compacte qui offre un rapport qualité-prix exceptionnel dans un boîtier de capteur robuste, avec un signal de sortie millivolt, analogique ou numérique.

Le défi : passer à une infrastructure numérique basée sur l’IdO
L’Internet industriel des objets (IIoT) présente un énorme potentiel de productivité pour les fabricants, mais il peut être difficile de bénéficier des véritables avantages. La robotique industrielle favorise intrinsèquement la connectivité et s’avère être un excellent point de départ pour les initiatives IIoT de plus grande taille. Elle est d'ailleurs de plus en plus intégrée dès le début. TE a observé que les entreprises commencent à reconnaître l’importance des capteurs et la façon dont ils modifient l’approche pour les applications IIoT, en particulier à mesure que les entreprises constatent les avantages de fusionner les domaines opérationnels traditionnels et les technologies de l’information. Beaucoup pensent que l’IIoT a le potentiel d’accroître l’efficacité et d’améliorer la productivité. En fait, les analystes du secteur pensent que la combinaison de l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage automatique et des flux de données en temps réel riches en contexte fournis par les capteurs et les réseaux IIoT va permettre d'obtenir des analyses de cas IIoT beaucoup plus convaincantes en 2019 et par la suite.
Les solutions d’usine intelligente IIoT continuent d'évoluer et elles vont reposer sur les données fournies par les capteurs TE Connectivity. Certains des plus grands fabricants mondiaux ont déjà commencé à intégrer des robots industriels à l'IIoT dans des sites de fabrication du monde entier, augmentant ainsi la productivité et réduisant les temps d’arrêt imprévus grâce aux technologies de détection de maintenance préventive, avec des gains de temps et d’argent à la clé. Certains grands constructeurs automobiles utilisent des milliers de robots connectés dans leurs usines pour collecter des données en temps réel sur les performances robotiques. La technologie de capteurs connectés leur permet de savoir quand un robot a besoin de maintenance et de résoudre de manière proactive les problèmes de performance avant que toute la chaîne de montage ne s’arrête. À l’avenir, ils seront en mesure de surveiller et d’ajuster la précision et la répétabilité robotiques en temps réel pour améliorer la qualité des produits. L’industrie automobile n’est pas la seule à adopter cette approche, car la technologie robotique connectée peut être précieuse dans d’autres applications industrielles telles que l’impression et l’emballage industriels, ainsi que dans le domaine médical, des services alimentaires et d’application de la loi.
Dans l'ensemble, nous en sommes aux premiers stades de la technologie des robots connectés, mais le désir de plus de connectivité existe. À mesure que cette technologie évolue, nous pensons que ces systèmes vont se transformer davantage en un outil pouvant s'adapter en cours d'utilisation. Cela permettra aux robots de surveiller et d’ajuster automatiquement leurs propres performances pour une productivité maximale. Pour de nombreux sites, il s’agit simplement d'investir au bon moment. Par exemple, la commercialisation de capteurs plus performants permet à un plus grand nombre de bénéficier de l’IIoT. Les capteurs qui coûtaient des milliers de dollars auparavant sont maintenant plus abordables et plus compacts pour pouvoir bénéficier d'une usine plus intelligente. L’investissement initial est moins important grâce aux progrès de la technologie des capteurs, de la compensation numérique et du conditionnement du signal, ainsi que de la transmission de signaux sans fil.
Et si la plupart y voient une promesse de productivité, les employés techniques et de réseau considèrent toujours que c'est un risque du point de vue de la sécurité du réseau. Des preuves de concept (POC) plus petites peuvent être essentielles pour donner aux entreprises une meilleure occasion de calculer les avantages associés en termes de réduction des coûts et de retour sur investissement grâce à une efficacité et à une productivité accrues.
Points forts des capteurs
Technologie de capteurs de pression
Les transducteurs de pression de TE conviennent à une large gamme d’applications industrielles, y compris à certaines qui peuvent être utilisées dans des endroits dangereux et qui ont un certain nombre de produits avec des certifications mondiales. De plus, nos capteurs de pression montables sur carte et nos capteurs de pression isolés du support offrent des signaux de sortie analogiques ou numériques pour les conceptions embarquées et les applications OEM.
Technologie de démarrage IdO
Pour aider les entreprises à mettre en œuvre des approches POC plus petites, comme mentionné ci-dessus, TE a développé un produit qui donne aux fabricants la possibilité de calculer les avantages associés en termes de réduction des coûts et de retour sur investissement grâce à une efficacité et une productivité accrues. La boîte à outils de démarrage IdO fournit une solution complète qui comprend des éléments de détection, de l’électronique, une interface de communication et des capacités sans fil, le tout fourni dans un module facile à utiliser. Plus précisément, ce dispositif connecté permet d'expérimenter dans des applications IIoT et d'effectuer des tests et des évaluations des systèmes connectés.
Cette boîte à outils innovante peut aider les ingénieurs à se lancer dans le développement d’applications IdO et leur permet d’extraire rapidement des données et d'atteindre leurs objectifs en temps réel.
Transducteurs de pression industriels M3200
Le transducteur de pression industriel compact de la série M3200, avec sortie analogique ou numérique, est adapté à la mesure de la pression des liquides ou des gaz, même pour les milieux difficiles tels que l'eau contaminée, la vapeur et les fluides légèrement corrosifs.

Conclusion
Alors que les solutions robotiques pour le marché de l’IIoT continuent d’évoluer, serez-vous prêt avec la bonne solution ? TE Connectivity propose des solutions qui peuvent vous aider à obtenir les données dont vous avez besoin avec des mesures précises et en temps réel de la pression, de l’humidité, de la force, des vibrations, de la température, de la position, etc. Ces avantages permettent d'augmenter l’efficacité, la productivité et la qualité des produits au sein de l’usine. Les capteurs TE sont le pilier du secteur de l’IIoT en pleine croissance et servent à des milliers d’applications et de fonctionnalités dans des centaines de secteurs.
Le vaste portefeuille de capteurs et l’expérience approfondie de TE en ingénierie permettent aux ingénieurs de développer et d’innover continuellement quant à leurs applications IdO, aidant ainsi à faire prospérer les entreprises, à développer les communautés et à connecter les gens.
Applications de capteurs industriels
TE Connectivity (TE) fabrique des capteurs industriels innovants qui aident les clients à transformer des concepts en créations intelligentes et connectées.

Ressources sur la robotique et les capteurs industriels